Skip to main content
Lindner

La linea di verniciatura automatizzata è allo stato dell'arte

Nell'industria manifatturiera, la verniciatura e il rivestimento sono tra i processi più incoerenti da completare manualmente. La velocità di applicazione, lo spessore della vernice e la distanza dalla superficie sono estremamente difficili da eseguire per gli operatori senza deviazioni involontarie. La risposta è l'adozione di robot, in particolare i robot FANUC della serie P per la verniciatura, sviluppati appositamente per questo difficile processo produttivo.
Case study video of Lindner FANUC Poland. Grinding and painting of coffins. Please do not use on social media!

Approfondimenti chiave dalla richiesta al risultato

Richiesta

Nell'intento di migliorare l'efficienza e la ripetibilità, l'azienda Lindner, leader nella produzione di bare, voleva introdurre una linea automatizzata di verniciatura/rettifica delle superfici nel suo impianto di produzione in Polonia. Tuttavia, i robot specificati per questi processi avrebbero dovuto soddisfare una serie di richieste specifiche per le applicazioni che prevedono l'uso di vernici e mordenti per il legno.

In collaborazione con Wagner Service, specialista del settore dell'automazione, i robot FANUC serie P per la verniciatura sono stati identificati come la soluzione ottimale, grazie alle loro prestazioni elevate, alla certificazione ATEX e alle caratteristiche di sicurezza. Il team ha scelto anche un robot FANUC R-2000𝑖C/125L industriale a sei assi per il processo di rettifica delle superfici.

Risultato

Lindner può ora contare su una maggiore coerenza nella verniciatura e nella rettifica delle superfici delle sue bare, eliminando qualsiasi potenziale errore umano. La linea di verniciatura automatizzata, altamente sicura, offre inoltre una serie di ulteriori vantaggi, tra cui una maggiore produttività. Oggi Lindner è in grado di produrre 7.000 bare al mese, rispetto alle 6.000 precedenti. In particolare, l'azienda sta ottenendo questo risultato nonostante la riduzione del numero di turni da tre a due.

Lindner

Lindner, con sede in Polonia, è un produttore leader di bare e il più grande esportatore di bare in Europa. Fondata nel 1991, l'azienda ha 250 dipendenti che contribuiscono alla produzione di circa 200.000 bare all'anno in 400 progetti diversi. I clienti di Lindner sono grossisti e altri produttori di bare che desiderano abbellire il proprio portafoglio. Il successo di vendita dell'azienda si concentra su ordini di grandi lotti, basati sulla premessa consolidata di Lindner di una qualità e di una reputazione di marchio leader di categoria.

Per saperne di più su Lindner
Lindner success story (FPL)

Completare il lavoro

"Ciò che ci distingue dai nostri concorrenti è il nostro pensiero fuori dagli schemi", afferma Tomasz Kilarksi, Sales Specialist di Lindner. "Cerchiamo di introdurre nuove innovazioni e di sviluppare costantemente nuove idee. Inoltre, investiamo molto nella nostra produzione per rimanere competitivi".

Dalla sua fondazione, Lindner si è concentrata principalmente sulla tecnologia e sui tassi di produzione in ogni fase della produzione. Ne è un esempio l'ultimo investimento dell'azienda, una linea di verniciatura completamente automatizzata che è tra le più moderne del suo genere in Europa. Le due nuove cabine di verniciatura automatizzate presso la sede centrale e lo stabilimento di produzione di Lindner a Wągrowiec, in Polonia, sono entrambe dotate di robot FANUC.

Lindner success story (FPL)

Per aiutare l'azienda a trasformare in realtà l'ambizione di una linea di verniciatura automatizzata, Lindner si è rivolta a Wagner Service, azienda leader specializzata in attrezzature e sistemi tecnologicamente avanzati per l'applicazione di rivestimenti e vernici alle superfici. Wagner Service ha progettato un sistema di applicazione robotica in risposta alle esigenze del cliente e alle sfide presentate. Al centro di entrambe le cabine di verniciatura, Wagner ha scelto un robot FANUC P-250𝑖B/15 a sei assi per la verniciatura industriale.

I robot FANUC per la verniciatura (serie P) sono realizzati interamente in alluminio per evitare il rischio di scintille, con tutti i polsi cavi integrati all'interno del polso cavo. Questi innovativi robot sono dotati di certificazione ATEX, che consente loro di lavorare con vernici a base di solventi. Inoltre, il robot, in particolare il suo polso, imita il più possibile la destrezza di un operatore umano. I robot FANUC della serie P per la verniciatura sono sigillati con aria compressa in modo da non far penetrare polvere o liquidi.

Lindner success story (FPL)

Ogni robot FANUC di Lindner è dotato di due sistemi di applicazione, che consentono all'azienda di sostituire la pistola per la verniciatura ad alta pressione con una a bassa pressione durante l'applicazione di mordenti e patine per il legno. La spruzzatura di questi prodotti comporta sfide particolari, come spiega Adam Leszczyński, direttore vendite di Wagner Service: "Il colorante per legno e la patina sono difficili da applicare automaticamente, poiché l'occhio del pittore è di grande importanza. Di conseguenza, abbiamo dovuto imitare la sensibilità di un pittore esperto nel software e nel controllo."

Continua: "Un'altra sfida posta da Lindner era un'ulteriore fase del processo: la rettifica della superficie. In questo caso, abbiamo progettato una testa di rettifica che abbiamo integrato con un robot industriale a sei assi FANUC R-2000𝑖C/125L".

Lindner success story (FPL)

Grazie alla linea di verniciatura automatizzata di Lindner, l'azienda ha registrato un significativo aumento della qualità e della ripetibilità dei prodotti, passando da 6.000 a 7.000 unità al mese. Un altro grande vantaggio è la riduzione del numero di turni necessari, da tre a due, con un notevole risparmio di costi.

Krzysztof Bromberek, direttore della procura, della produzione e dell'organizzazione di Lindner, conclude: "Un robot posizionato e programmato con precisione non commette errori. L'automazione è inevitabile in futuro e noi vogliamo continuare a migliorare con la robotica".

Krzysztof Bromberek, Lindner’s Proxy, Production and Organisation Director.
FANUC Success story about successful implementation of Robots in painting application and polishing application at a Lindner, a Polish coffins factory.
Testimonianze

Krzysztof Bromberek

Direttore di Procura, Produzione e Organizzazione presso Lindner

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.