Skip to main content
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Il successo della cella robotica FANUC porta a un nuovo flusso di entrate

Che cosa prende in considerazione la maggior parte delle aziende di lavorazione per conto terzi quando vuole raggiungere il livello successivo di efficienza, produttività e affidabilita'? La risposta, ovviamente, è l'automazione. Proprio per questo motivo, la tedesca WU Mechanische Werkstätte GmbH ha costruito una cella di automazione - dotata di un robot industriale FANUC - per caricare e scaricare una delle sue macchine utensili. Due anni dopo, un visitatore apprezzò così tanto il concetto che chiese a WU di costruirne una. Questo segnò l'inizio di un ulteriore flusso di entrate basato sul progetto e la costruzione di celle di automazione con robot industriali ad alte prestazioni di FANUC.
Video WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL. English subtitles.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

L'automazione delle macchine utensili offre ai produttori chiari vantaggi in termini di utilizzo, processi secondari, risorse umane e produttività. Ogni volta che una macchina rimane inattiva o un operatore non è disponibile a supportarla, si perdono produttività e profitti. Il compito di una soluzione robotica di assistenza alle macchine è quello di migliorare la produttività e l'affidabilita' dei processi. Se abbinata a una macchina utensile ad alte prestazioni, offre l'opportunità di accedere a tempi di ciclo rapidi e a una ripetibilità completa del processo.

La soluzione

Dopo aver cercato sul mercato un partner di automazione adatto, WU Mechanische Werkstätte GmbH ha deciso che nessun fornitore era paragonabile a FANUC. Questo accadeva nel 2010. Oggi le due aziende costruiscono insieme soluzioni di automazione complete, basate su robot industriali come il FANUC LR-10𝑖A/10, un robot industriale completamente coperto per piccole celle di automazione. L'azienda offre ora sistemi come il WU Robodrill RZ-1/10, specialmente per i centri di lavoro CNC FANUC ROBODRILL. Due macchine FANUC ROBODRILL sono in funzione quotidianamente presso WU come parte delle sue operazioni di lavorazione per conto terzi.

Risultato

Con i loro robot FANUC, le celle di automazione costruite da WU offrono vantaggi chiave come la flessibilità, aumentando contemporaneamente l'efficienza e la produttivita' in un ambiente di lavoro compatto. Per quanto riguarda i due centri di lavoro automatizzati FANUC ROBODRILL presenti in loco, WU afferma che la dinamica della macchina consente all'azienda di risparmiare il 30% su alcuni tempi di ciclo. Inoltre, le macchine ROBODRILL assicurano un costo per componente altamente competitivo, favorendo il mantenimento della lavorazione di pezzi semplici in Germania.

Informazioni su WU Mechanische Werkstätte GmbH

Dalla sua fondazione nel 1993, la combinazione di know-how industriale e di esperienza nel campo delle macchine CNC (fresatura, foratura, tornitura) ha portato al notevole successo della tedesca WU GmbH. Lo stabilimento di produzione all'avanguardia, accreditato ISO9001, a Waizendorf, vicino a Bechhofen, ospita 25 dipendenti e un'ampia gamma di macchine utensili CNC avanzate. Oltre alla lavorazione per conto terzi di componenti in metallo e plastica, WU gestisce una divisione di ingegneria meccanica che progetta, costruisce e programma sistemi di automazione.

SCOPRI DI PIÙ SU WU Mechanische Werkstätte GmbH
Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

La lavorazione automatizzata impedisce la migrazione dei contratti all'estero

Con una competenza fondamentale nel campo della fresatura CNC, WU Mechanische Werkstätte GmbH produce pezzi di precisione in base alle esigenze dei suoi clienti.

"Abbiamo due aree di attività: la classica lavorazione per conto terzi e l'ingegneria meccanica", spiega l'amministratore delegato Tobias Unger. "Quest'ultima costruisce sistemi robotici per il carico e lo scarico automatico delle macchine CNC. Da alcuni anni costruiamo anche soluzioni complete in collaborazione con FANUC, come la nostra piccola cella di automazione WU ROBODRILL RZ-1/10, dotata di un robot industriale FANUC LR-10𝑖A/10 completamente coperto."

L'idea di diversificare la tecnologia di automazione è venuta a WU nel 2010, semplicemente perché l'azienda voleva migliorare i propri servizi di lavorazione.

"Dopo aver cercato sul mercato un partner adeguato per i robot, non abbiamo trovato nessun fornitore paragonabile a FANUC", dice Unger. "Abbiamo quindi costruito la nostra cella di automazione per caricare/scaricare una delle nostre macchine. Due anni dopo, un visitatore del sito ha detto che il concetto gli piaceva così tanto che ne voleva una anche lui".

Tra i principali vantaggi offerti dai sistemi di automazione di WU c'è la flessibilità, un attributo chiave dei robot industriali progettati e prodotti da FANUC.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

"Con il WU ROBODRILL RZ-1/10, ad esempio, gli utenti possono beneficiare della movimentazione automatizzata dei pezzi [inserimento dei pezzi direttamente nella morsa], nonché della movimentazione automatizzata dei pallet e degli utensili".

Secondo Unger, il centro di lavoro CNC FANUC ROBODRILL (per il quale è stato progettato il WU Robodrill RZ-1/10) è una macchina molto sottovalutata in Germania.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

La gestione automatizzata e non presidiata delle macchine aiuta FANUC a rimanere in vantaggio rispetto ai suoi concorrenti, anche a quelli che operano all'estero in economie a basso costo.

"Lavoriamo in un segmento di prezzo molto esigente, dove ci affidiamo a tecnologie come i nostri centri di lavoro automatizzati FANUC ROBODRILL per mantenerci competitivi", dice Unger. "Ciò significa che molti pezzi semplici che normalmente migrerebbero all'estero, rimangono in Germania".

Aggiunge: "La scelta di FANUC è stata assolutamente la decisione giusta. In 15 anni non abbiamo ancora avuto un caso di assistenza! L'affidabilita' delle macchine, dei robot e del software FANUC e' eccezionale. Inoltre, beneficiamo del supporto a vita dei prodotti FANUC, il che significa che possiamo sempre guardare al futuro con assoluta tranquillità e fiducia."

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

"Abbiamo due ROBODRILL nel nostro stabilimento di produzione. Le usiamo in produzione, dove spingiamo le macchine al limite ogni giorno. Non ci hanno mai deluso e la nostra efficienza è aumentata in modo significativo. Grazie alla dinamica e alla velocità delle nostre macchine FANUC ROBODRILL, abbiamo risparmiato il 30% su alcuni tempi di ciclo".

Testimonianze

Tobias Unger

Amministratore delegato di WU GmbH

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra vasta gamma di soluzioni per l’automazione industriale, presentate in casi studio dettagliati, pensate per ottimizzare e semplificare ogni processo produttivo.