Skip to main content
Servizi verdi

Il robot FANUC si dedica all'agricoltura

Il sollevamento di carichi pesanti e lo sforzo fisico sono ormai un lontano ricordo alla Green Services. Il sistema di pallettizzazione automatizzato con robot FANUC garantisce oggi un funzionamento sicuro e produttivo.
Success story about successful implementation of FANUC robots in the agricultural industry. A FANUC Robot M-20iD/35 palletising turf rolls at the Swiss company Green Services.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Green Services GmbH richiedeva un modo per alleviare l'impegnativo lavoro manuale di pallettizzazione del tappeto erboso raccolto dall'azienda. Tuttavia, automatizzare un'attività di questo tipo è impegnativo, non solo per il peso, ma anche per le proprietà fluttuanti di questo prodotto naturale.

La soluzione

Green Services si è rivolta all'esperienza nella costruzione di macchine e nell'automazione dei processi di TwinAutomation, che ha specificato un robot industriale FANUC M-20𝑖D/35 a 6 assi per facilitare la pallettizzazione dei rotoli di erba. Montato sul retro di una mietitrice esistente, il robot M-20𝑖D/35 è supportato da opzioni di sicurezza integrate che includono il software FANUC DCS (Dual Safety Check).

Risultato

Il sollevamento di carichi pesanti e lo sforzo fisico sono ormai un lontano ricordo per Green Services. Il sistema di pallettizzazione automatizzato con robot FANUC garantisce oggi un funzionamento sicuro e produttivo. La capacità di pallettizzazione è aumentata a circa 500 rotoli all'ora sulla base di un tempo di ciclo di 7 secondi, con una riduzione dei tempi di lavoro di circa il 45% e una maggiore flessibilità di produzione.

Servizi verdi

Situata a circa 5 km a nord-ovest di Winterthur, in Svizzera, Green Services GmbH è guidata dal fondatore e amministratore delegato Ernst Brandenberger e da suo figlio Marco. L'azienda produce tappeti erbosi in rotoli per giardini domestici, parchi giochi, parchi, campi da golf e campi sportivi. Green Services ha anche un'attività agricola che comprende la produzione di latte e seminativi.

SCOPRI DI PIÙ SULL'INTEGRATORE DI QUESTO PROGETTO
Image related to the success story GREEN SERVICES. FANUC Switzerland

Come un robot è diventato un agricoltore

"La raccolta del tappeto erboso è sempre stata un processo molto impegnativo, con ogni rotolo che pesa circa 15 kg", afferma Ernst Brandenberger, fondatore e amministratore delegato di Green Services GmbH. "In linea con la nostra etica di miglioramento continuo, abbiamo iniziato a cercare una soluzione di automazione che facilitasse il compito altamente fisico della pallettizzazione del tappeto erboso".

Green Services si è rivolta a TwinAutomation GmbH, azienda svizzera specializzata nel progetto e nella produzione di soluzioni personalizzate per un'ampia gamma di settori. Offrendo una gestione completa del progetto, dalla concezione iniziale alla messa in servizio finale, TwinAutomation incorpora regolarmente i robot FANUC nei progetti dei suoi clienti. Oggi, la maggior parte delle macchine costruite dall'azienda è dotata di robotica.

Robot palletising rolled turf

"Siamo stati molto interessati a questo progetto fin dall'inizio, perché si trattava di qualcosa di totalmente diverso", afferma Michael Studer, amministratore delegato di TwinAutomation.

Come molti costruttori di macchine e integratori di sistemi, TwinAutomation si concentra solitamente su applicazioni industriali, dove l'ingegneria di precisione, le procedure operative standard e la conformità sono la norma. Come prodotto naturale, il tappeto erboso è diverso.

"Ad esempio, il contenuto di umidità cambia ogni giorno, il che significa che le proprietà del tappeto erboso tendono a fluttuare", spiega Studer. "Il comportamento al rotolamento è diverso, così come la resistenza e la compattezza. Inoltre, le vibrazioni del motore della mietitrice hanno un effetto negativo sulla pallettizzazione".

Era chiaro che l'applicazione di pallettizzazione del tappeto erboso presso Green Services richiedeva un robot estremamente affidabile in termini di controllo, prestazioni e durata. Con questo pensiero in mente, TwinAutomation ha optato per un robot industriale FANUC M-20𝑖D/35 a 6 assi che offre una portata massima di 35 kg e uno sbraccio di 1831 mm.

Michael Studer, Green Services
Testimonianze

Michael Studer

Amministratore delegato TwinAutomation GmbH

"Abbiamo preparato il robot FANUC con la pinza presso la nostra sede, mentre l'assemblaggio e la messa in funzione sono avvenuti presso la sede di Green Services. Abbiamo montato il robot all'interno di una raccoglitrice per tappeti erbosi esistente e abbiamo iniziato ad automatizzare l'operazione di pallettizzazione", spiega Studer.

TwinAutomation ha montato diverse opzioni di sicurezza sul veicolo, come un cancello di sicurezza a discesa alimentato sul retro del veicolo che si chiude quando il robot FANUC è in funzione. Un ulteriore supporto alla sicurezza è fornito dal software FANUC DCS (Dual Check Safety), che consente al personale di lavorare in totale sicurezza.

Con il sistema di automazione ora pienamente operativo presso Green Services, la capacità di pallettizzazione è di circa 500 rotoli all'ora, con un tempo di ciclo di 7 secondi.

FANUC Robot M-20iD/35 palletising of turf rolls

"Grazie a questo approccio innovativo siamo stati in grado di risparmiare circa il 45% di tempo di lavoro e di fornire un enorme sollievo fisico al nostro personale", riferisce un soddisfatto signor Brandenberger. "Siamo anche diventati più flessibili nella produzione".

Il sig. Brandenberger conclude aggiungendo: "Nel nostro settore, quando si dice 'sul campo' di solito si intende in funzione in un impianto di produzione o di processo, ma in questo progetto ha assunto un significato molto letterale".

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di studio FANUC

Esplorate la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.