Skip to main content
Silverline

Il produttore di cappe da cucina sfrutta i vantaggi dei robot FANUC

La collaborazione tra FANUC e il produttore di cappe aspiranti Silverline, iniziata con uno speciale progetto di incollaggio automatizzato nel 2015, ha portato a un totale di 17 robot che lavorano nello stabilimento dell'azienda in Turchia. FANUC vede regolarmente questo tipo di risultati, in cui il salto iniziale nell'investimento in robotica porta a una consapevolezza quasi immediata che la produzione può raggiungere livelli di prestazioni completamente nuovi.
Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Silverline is using FANUC robots for tasks such as chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer, and press feeding applications, which constitute 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Approfondimenti chiave dalla richiesta al risultato

Richiesta

Con le tendenze globali nel design di cucine e fornelli che spingono verso la necessità di processi di sviluppo dinamici, Silverline ha oggi circa 4.000 progetti diversi nel suo portafoglio prodotti. In risposta alla crescente richiesta di questi prodotti, l'azienda voleva identificare un partner di automazione adatto.

La soluzione

Quello che è iniziato con l'introduzione di un robot industriale FANUC a sei assi per un progetto di incollaggio automatizzato nel 2015 si è evoluto in un totale di 17 robot FANUC che eseguono un'ampia gamma di operazioni critiche per il processo. Tra gli ultimi modelli arrivati c'è un robot collaborativo (cobot) della serie FANUC CRX.

Risultato

L'uso dei robot FANUC sta aiutando Silverline a sostenere la sua strategia di impiego di tecnologie di nuova generazione nella produzione delle sue innovative cappe aspiranti. Automatizzando operazioni come l'incollaggio, la piegatura delle lamiere, la saldatura, la pallettizzazione, il trasferimento dei prodotti e l'alimentazione delle presse, i robot FANUC rappresentano oggi il 27% della capacità produttiva di Silverline e forniscono un contributo significativo al piano di miglioramento continuo dell'azienda.

Silverline

Era il 1994 quando Silverline, azienda con sede in Turchia, ha iniziato la sua attività e da allora ha prodotto milioni di cappe da cucina. Oggi Silverline, accreditata ISO 9001, è uno dei 10 maggiori produttori di cappe aspiranti al mondo ed esporta in più di 70 Paesi dal suo stabilimento all'avanguardia di 103.000 m2 . Con oltre 4.000 progetti di prodotti, l'azienda, che conta più di 1.850 dipendenti, ha ottenuto oltre 150 premi internazionali di design dalle organizzazioni più prestigiose del mondo, tra cui il Red Dot Design Award, l'iF Design Award e l'European Product Design Award.

SCOPRI DI PIÙ SU Silverline
mage related to the success story SILVERLINE. FANUC Turkey.

Silverline is using FANUC robots for working in chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer and press feeding applications, and constitutes 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

I robot FANUC aiutano la produzione ad andare avanti a pieno ritmo

Con le tendenze globali del progetto di cucine e fornelli in continua evoluzione, Silverline è in grado di rimanere al passo con i tempi grazie a un'innovazione continua che unisce funzionalità ed eleganza. Di conseguenza, l'azienda produce le sue cappe aspiranti e altri prodotti utilizzando tecnologie di nuova generazione.

Spiega Murat Koç, Direttore Generale di Silverline: "Nonostante il nostro successo, attribuiamo grande importanza alle tecnologie del futuro, alla ricerca di un miglioramento continuo e di una produzione sostenibile. Ci sforziamo sempre di investire nelle nostre attività e siamo orgogliosi di essere tra le prime 250 aziende in Turchia che effettuano investimenti in R&S."

La collaborazione di Silverline con FANUC è iniziata nel 2015, con l'introduzione di un robot industriale FANUC a sei assi in un progetto di incollaggio automatizzato.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Testimonial of Suat Çetin.
Testimonianze

Suat Çetin

Direttore dell'ingegneria di produzione

Oggi Silverline completa il 27% della sua produzione utilizzando robot FANUC, con modelli come M-710𝑖C/70, R-2000𝑖C/165F, ARC Mate 120𝑖C, M-10𝑖A e M-20𝑖A che garantiscono una produzione ininterrotta.

"Siamo molto contenti di collaborare con FANUC. FANUC contribuisce alla nostra strategia di miglioramento costante della produzione e al nostro rinnovamento tecnologico", afferma Çetin.

Esemplificativo di questa strategia è il robot collaborativo (cobot) FANUC CRX-10𝑖A/L, recentemente installato da Silverline, che lavora al fianco degli operatori dell'azienda per migliorare l'efficienza della produzione senza i vincoli di protezioni o barriere.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

"Le tecnologie sviluppate da FANUC in questo settore garantiscono alle nostre attività produttive flessibilità e produttività. In futuro, la nostra partnership con FANUC per il miglioramento della nostra tecnologia e della nostra capacità produttiva non potrà che rafforzarsi", sottolinea Çetin.

La trasformazione industriale dello stabilimento di Silverline, insieme alla formazione continua della sua forza lavoro qualificata, aumenterà ulteriormente la flessibilità dei processi produttivi dell'azienda.

Conclude Çetin: "In quanto partner affidabilita', continueremo a collaborare con FANUC, un'azienda che fornisce un'elevata qualita' dei prodotti in linea con le nostre esigenze, un comportamento professionale orientato alle soluzioni e un'assistenza globale per i ricambi"

.

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.