Skip to main content
TBT Tiefbohrtechnik GmbH + Co

I vantaggi per i robot FANUC sono molto importanti in TBT

Quando un costruttore di macchine utensili con decenni di esperienza raggiunge lo status di leader del settore, il buon senso commerciale impone la necessità di ulteriori innovazioni per mantenere la propria posizione sul mercato. In molti casi, la gestione della macchina tramite robotica fornisce l'impulso per raggiungere il livello successivo. Tuttavia, come può testimoniare il produttore di macchine per la foratura profonda TBT, la scelta oculata del partner robotico ottimale è fondamentale.
Success story TBT

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Task

TBT, leader nel settore della progettazione e produzione di macchine per la perforazione di fori profondi, voleva creare una cella robotica che portasse questo processo innovativo a un nuovo livello di capacità. Tuttavia, poiché precisione, qualità e affidabilita' sono al centro di tutte le soluzioni TBT, la scelta del robot ottimale si sarebbe rivelata fondamentale per il successo del progetto.

Soluzione

Sulla base della sua lunga esperienza nell'utilizzo di varie tecnologie FANUC per le sue macchine CNC - tra cui servomotori, motori mandrino e sistemi CNC - TBT ha optato per un robot industriale FANUC M-20𝑖D/25 a sei assi con uno sbraccio di 1.831 mm e una portata massima di 25 kg.

Risultato

Il robot FANUC M-20𝑖D/25 fornisce ora il carico e lo scarico automatizzato dei pezzi nella nuova cella robotica, dove serve una macchina TBT a due mandrini per la foratura profonda. Il progetto segna una "prima" di successo per TBT nell'automazione interna di questo processo tecnicamente impegnativo.

TBT Tiefbohrtechnik

Fondata nel 1966, TBT Tiefbohrtechnik è oggi leader di mercato nel suo settore. Con sede a Dettingen an der Erms, vicino a Stoccarda, in Germania, l'azienda è specializzata nella produzione di macchine e utensili per la perforazione profonda. TBT si occupa anche di perforazioni profonde su base contrattuale, utilizzando più di 30 macchine. Con circa 230 dipendenti che contribuiscono a generare un fatturato annuo di circa 40 milioni di euro, questa azienda a conduzione familiare fa parte del Gruppo Nagel, attivo a livello internazionale. L'intera azienda si concentra sullo sviluppo e sulla produzione di prodotti della massima qualità possibile.

PER SAPERNE DI PIÙ SU TBT
Success story TBT

Programmazione del robot tramite il controllore della macchina

TBT gode di un'eccellente reputazione in termini di precisione e affidabilita', fattori che ne rafforzano lo status di leader del settore. La qualità costruttiva delle macchine per la foratura profonda prodotte da TBT non è seconda a nessuno. Queste macchine avanzate sfruttano i vantaggi di varie tecnologie FANUC, tra cui i servomotori della serie αi, i motori mandrino della serie αil e i sistemi CNC come il modello 0𝑖-F Plus con display Panel 𝑖H Pro 15.0".

Con obiettivi ambiziosi, TBT cerca di migliorare continuamente le proprie prestazioni, concentrandosi sull'uso della migliore tecnologia disponibile. Così, quando l'azienda ha voluto creare un'intera cella di foratura profonda TBT automatizzata, si è rivolta a FANUC per il robot di accompagnamento.

All'interno della cella automatizzata, un robot industriale FANUC M-20𝑖D/25 a sei assi tende una macchina TBT a due mandrini per la foratura profonda. La movimentazione dei pezzi all'esterno della macchina avviene con pallettizzazioni caricabili singolarmente.

Success story TBT

"Per la prima volta abbiamo una cella robotica interamente realizzata da TBT", afferma Philipp Sigler, Electrical Engineering, TBT. "Ciò significa che ci occupiamo di tutta la pianificazione del progetto, della programmazione e della messa in servizio. È importante notare che abbiamo usufruito di una soluzione 'robot-ready' di FANUC, il che significa che non abbiamo dovuto imparare un ulteriore linguaggio di programmazione per i robot. Come programmatori NC esperti, conosciamo bene il codice G. Utilizzando la macchina FANUC M-20𝑖D/25 possiamo programmare tutto in codice G sul controllo della macchina."

Success story TBT

Secondo Sigler, la collaborazione con FANUC è stata buona, con soluzioni trovate rapidamente in risposta a qualsiasi domanda. TBT afferma inoltre di aver ricevuto un'assistenza completa dal team FANUC in loco.

Fondamentalmente, la sfida dell'automazione delle macchine consiste nel raggiungere il risultato desiderato con uno sforzo minimo, afferma Florian Görl, Division Manager Sales/Director Global Sales di TBT. È quindi importante avere un partner con un alto livello di competenza, soprattutto quando si tratta di pianificazione ed esecuzione. Per questo abbiamo scelto FANUC.

Success story TBT
Testimonianze

Florian Görl

Direttore di Divisione Vendite/Direttore Vendite Globali presso TBT

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.