J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Automazione modulare di CNC e robotica con piattaforma comune

Il produttore di macchine CNC per l'affilatura degli utensili SCHNEEBERGER Maschinen AG ha scelto FANUC per la sua reputazione globale, i suoi prodotti durevoli e la sua rete di assistenza. FANUC ha fornito una soluzione completa con CNC, robot e motori, consentendo una comunicazione senza soluzione di continuità. L'adozione dell'ultimo CNC FANUC 31𝑖-B ha migliorato la diagnostica e la qualità della rettifica degli utensili.
Case Study Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Il produttore di macchine utensili CNC J. SCHNEEBERGER Maschinen AG voleva trovare uno specialista di soluzioni di automazione in grado di controllare tecnologie CNC e robotiche separate utilizzando una piattaforma comune. Il fornitore doveva inoltre fornire assistenza a livello mondiale per tutta la durata di vita delle macchine. 
Soluzione

SCHNEEBERGER ha scelto FANUC sulla base della reputazione mondiale dell'azienda, dei suoi prodotti durevoli e della sua rete di assistenza globale. FANUC fornisce a SCHNEEBERGER una combinazione ottimale di 31𝑖 CNC serie B, PANEL 𝑖PC industriale H Pro, robot SCARA 12𝑖A e LR Mate 200𝑖D e motori lineari e torque. FANUC I/O Link𝑖 facilita le comunicazioni seriali tra CNC e robot.

Risultato

Le smerigliatrici di precisione SCHNEEBERGER sfruttano un'unica piattaforma di controllo sia per il CNC che per il robot, con il PC industriale che fornisce uno scambio di dati facile da usare. Inoltre, l'uso dei motori FANUC ha portato un netto miglioramento della qualità e della precisione della rettifica degli utensili. Nell'ultimo anno, l'adozione del più recente CNC FANUC 31𝑖-B ha introdotto capacità di diagnostica ancora maggiori.

Informazioni su J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland

Con sede a Roggwil, a circa 40 km a ovest di Zurigo, in Svizzera, SCHNEEBERGER è un produttore a conduzione familiare di macchine CNC per l'affilatura di precisione degli utensili. Fondata nel 1923, l'azienda ha circa 180 dipendenti in tutto il mondo e clienti praticamente in tutti i paesi sviluppati. La fitta rete di centri di assistenza SCHNEEBERGER, presenti sul territorio, supporta le attività dell'azienda in una pletora di settori automobilistici, aerospaziali ed energetici.

SCOPRI DI PIÙ SU Schneeberger

Gli strumenti giusti per il lavoro

"Le nostre affilatrici di precisione CNC devono soddisfare una serie di criteri importanti", afferma Hartmut Rühl, responsabile dello sviluppo software di SCHNEEBERGER. "In primo luogo, devono lavorare materiali duri per utensili da taglio come il carburo, l'HSS [acciaio ad alta velocità] e la ceramica. Le nostre macchine devono inoltre raggiungere una precisione elevatissima, nell'ordine dei micron, mentre un altro requisito fondamentale è garantire una qualità superficiale ottimale."

Circa 30 anni fa, SCHNEEBERGER ha iniziato a cercare un controllo industriale altamente flessibile, preciso e dinamico, in grado di interpolare almeno cinque assi contemporaneamente. Per la comunicazione con l'operatore, era inoltre essenziale un'interfaccia di facile utilizzo.

Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland
Testimonianze

Hartmut Rühl

Responsabile dello sviluppo software presso SCHNEEBERGER

La soluzione fornita oggi a SCHNEEBERGER si basa su un CNC FANUC 31𝑖-B con PC industriale FANUC PANEL 𝑖H Pro. Grazie all'utilizzo di FANUC I/O Link𝑖, il CNC e i robot FANUC comunicano attraverso un'unica piattaforma di controllo.

"Per noi la connessione tra robotica e CNC è un grande vantaggio", dichiara Antonio Grasso, responsabile dello sviluppo elettronico di SCHNEEBERGER. "Significa che i nostri utenti possono monitorare due sistemi completamente diversi con un unico controllo. Inoltre, l'adozione del più recente controllo 31-𝑖B ci consente di disporre di una macchina CNC con capacità diagnostiche ancora migliori, aumentando così l'affidabilita' della macchina."

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.

Come ulteriore vantaggio, SCHNEEBERGER utilizza motori lineari e torque FANUC dall'inizio del 2000. Questi motori contribuiscono a fornire il movimento di oscillazione breve e veloce delle macchine SCHNEEBERGER come parte del processo di rettifica degli utensili. Secondo Grasso, "questo ha portato un chiaro miglioramento nella qualità della rettifica e nella precisione degli utensili".

Oggi SCHNEEBERGER è un utente quasi esclusivo dei prodotti FANUC: robot, CNC e motori.

"FANUC si è comprovato un partner molto affidabilita' e competente per noi nel corso degli anni", conclude Rühl.

Automated CNC grinding with FANUC Robot LR Mate 200iD at CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG.

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di studio FANUC

Esplorate la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.