Skip to main content
Mikron Plus

Automatizzazione della lavorazione di cuscinetti ad anello di grandi dimensioni con le macchine

È stata creata una cella robotica per lavorare cuscinetti ad anello di grandi dimensioni. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, con una capacità di carico di 210 kg e sensore di visione 3D, carica e scarica gli anelli in un tornio CNC verticale. Mikron Plus ha utilizzato il CNC FANUC Servo Learning Oscillazione per spezzare i trucioli lunghi in pezzi più piccoli. Questa soluzione ha aumentato la produttività, ridotto i costi e garantito un'elevata precisione e qualità, riducendo al minimo la dipendenza dalla manodopera.
Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Approfondimenti chiave dalla richiesta al risultato

Richiesta

Questo richiesta di automazione era per una cella robotica per la lavorazione di cuscinetti ad anello di dimensioni maggiori. Gli anelli non finiti vengono portati nella cella su un pallet e il robot li carica in un tornio CNC verticale. Al termine della lavorazione, il braccio robotico scarica il pezzo e lo sostituisce con un altro non finito.

Soluzione

L'integratore di sistemi Mikron Plus ha fornito una soluzione al proprio cliente costruendo una cella con un robot FANUC R-2000𝑖C/210L con una capacità di carico di 210 chilogrammi. Mikron ha utilizzato il sensore di visione 3D di FANUC per consentire al robot di riconoscere e prelevare gli anelli di materia prima. La sfida dei trucioli lunghi generati durante il processo di lavorazione è stata superata con la funzione CNC FANUC di apprendimento dell'oscillazione. La funzione fornisce vibrazioni durante la lavorazione che rompono i trucioli in pezzi più piccoli senza sacrificare la precisione.

Risultato

Il cliente ha aumentato la produttività e ridotto i costi di produzione. La cella robotica funziona in modo altamente autonomo, riducendo la dipendenza dalla manodopera. L'accuratezza e la qualità sono garantite.

Mikron Plus

Mikron Plus, un integratore di sistemi con oltre 20 anni di esperienza, ha sede a Lubiana, in Slovenia, ed è specializzato in macchine CNC e nell'automazione dei processi produttivi. I suoi ingegneri esperti preparano soluzioni di automazione chiavi in mano. Partendo da un concetto iniziale, Mikron progetta il sistema e lo implementa fino alla soluzione finale approvata dal cliente, comprese l'installazione, l'avviamento e la formazione.

Con la continua carenza di manodopera qualificata in tutto il mondo, i produttori sono alla ricerca di modi per automatizzare i loro processi. Mikron Plus offre soluzioni complete di lavorazione CNC e utilizza esclusivamente robot FANUC.

PER SAPERNE DI PIÙ SU MIKRON
Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Robot FANUC e integrazione CNC per una produzione ottimizzata

Franc Zajec, CEO di Mikron Plus, descrive il rapporto della sua azienda con FANUC.

"Siamo un integratore di sistemi per FANUC Adria, con cui collaboriamo fin dall'inizio. Per i progetti di robotizzazione utilizziamo esclusivamente robot FANUC, che si sono dimostrati robusti, precisi e altamente affidabili. Utilizziamo anche i sensori di visione FANUC 2D e 3D e le nostre macchine CNC sono per la maggior parte dotate di controlli FANUC."

Tomaž Peterlin, Sales Manager, descrive il sistema creato da Mikron per il suo cliente.

"Il cliente ci ha contattato con la richiesta di preparare una cella robotica per la lavorazione di anelli per cuscinetti di dimensioni maggiori. Abbiamo preparato una soluzione al cui centro si trova il robot FANUC R-2000𝑖C/210L con una capacità di carico di 210 kg. È progettato in modo che l'operatore porti le materie prime caricate sul pallet nella cella. Utilizzando il sensore di visione 3D FANUC, il robot le riconosce e le preleva con doppie pinze e le posiziona su due torni CNC verticali e un centro di lavoro. La cella è dotata di un sistema di misurazione che consente un controllo al 100% e assicura che tutti i pezzi lavorati soddisfino i requisiti richiesti".

Mikron Plus testimonial. Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Durante il processo di sperimentazione della soluzione, è stato riscontrato un problema. Peterlin racconta la storia:

"Mentre stavamo preparando la tecnologia abbiamo incontrato una sfida con i trucioli lunghi. Abbiamo risolto il problema utilizzando la funzione Servo Learning Oscillation di FANUC, che si è rivelata molto efficace"

La funzione Servo Learning Oscillation è una funzione fornita dal CNC FANUC per risolvere il problema dei pezzi di metallo più grandi e lunghi che si staccano da un pezzo durante il processo di lavorazione. Questi trucioli di grandi dimensioni possono causare fermi macchina e compromettere la qualità del prodotto finito. La funzione di oscillazione riduce i trucioli in piccoli pezzi, evitando tali difficoltà e facilitando lo smaltimento degli scarti, senza sacrificare la qualità del prodotto finito.

Il Sig. Peterlin ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti.

"Con la nostra soluzione della cella robotica, il cliente ha aumentato la produttività e ridotto i costi di produzione. È garantita un'elevata autonomia delle operazioni e tutti i componenti sono connessi tra loro in conformità con l'Industria 4.0. Inoltre, grazie ai componenti FANUC integrati, la qualità e l'affidabilita' sono garantite."

 

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Dietro la tecnologia: Scopri i prodotti correlati

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successso FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.