Skip to main content
Lindner

State-of-the-art verfspuitlijn: volautomatisch en efficiënt

In de productie-industrie behoren verven en coaten tot de meest inconsistente processen om handmatig uit te voeren. Applicatiesnelheid, verfdikte en afstand tot het oppervlak zijn extreem moeilijk voor operatoren om uit te voeren zonder onbedoelde afwijkingen. De oplossing hiervoor is het gebruik van robots, in het bijzonder verfspuitrobots uit de FANUC P-serie, die speciaal ontwikkeld zijn voor dit uitdagende productieproces.
Case study video of Lindner FANUC Poland. Grinding and painting of coffins. Please do not use on social media!

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Op zoek naar meer efficiëntie en herhaalbaarheid wilde Lindner, een toonaangevende fabrikant van doodskisten, een geautomatiseerde lijn voor oppervlaktebehandeling introduceren in zijn productiefaciliteit in Polen. De robots die voor deze processen werden gespecificeerd, moesten echter voldoen aan een reeks toepassingsspecifieke eisen met betrekking tot het gebruik van verven en houtbeitsen.

Oplossing

In samenwerking met automatiseringsspecialist Wagner Service werd de FANUC P-serie verfspuitrobots als de optimale oplossing geïdentificeerd, dankzij hun hoge prestaties, ATEX-certificering en veiligheidskenmerken. Het team selecteerde ook een FANUC R-2000𝑖C/125L industriële zesassige robot voor het oppervlakteslijpproces.

Resultaat

Lindner kan nu vertrouwen op een verbeterde consistentie in het verfspuiten en oppervlakteslijpen van zijn doodskisten, waardoor de kans op menselijke fouten wordt weggenomen. De zeer veilige geautomatiseerde verfspuitlijn levert ook een aantal andere voordelen op, waaronder een hogere productiviteit. Lindner kan nu 7.000 doodskisten per maand produceren, tegenover 6.000 voorheen. De productiecapaciteit is gestegen van 6.000 naar 7.000 doodskisten per maand — en dat met één ploeg minder: van drie naar twee shifts.

Lindner

Het in Polen gevestigde Lindner is een toonaangevende fabrikant van doodskisten en de grootste exporteur van doodskisten in Europa. Het bedrijf is opgericht in 1991 en heeft 250 werknemers die ongeveer 200.000 doodskisten per jaar helpen produceren in 400 verschillende ontwerpen. De klanten van Lindner zijn groothandelaren en andere fabrikanten van doodskisten die hun portfolio willen verfraaien. Het verkoopsucces van het bedrijf concentreert zich op orders voor grote partijen, gebaseerd op Lindners toonaangevende kwaliteit en merkreputatie.

Meer informatie over Lindner
Lindner success story (FPL)

Vakkundige afwerking van taken

"Wat ons onderscheidt van onze concurrenten is ons out-of-the-box denken", zegt Tomasz Kilarksi, Sales Specialist bij Lindner. "We proberen nieuwe innovaties te introduceren en voortdurend nieuwe ideeën te ontwikkelen. We investeren ook veel in onze productie om ervoor te zorgen dat we concurrerend blijven.

Sinds de oprichting heeft Lindner zich voornamelijk gericht op technologie en productiesnelheden in elke productiefase. Een goed voorbeeld hiervan is de laatste investering van het bedrijf, een volledig geautomatiseerde verfspuitlijn die tot de modernste in zijn soort in Europa behoort. De twee nieuwe geautomatiseerde verfspuitcabines in het hoofdkantoor en de productiefaciliteit van Lindner in Wągrowiec, Polen, zijn beide uitgerust met FANUC robots.

Lindner success story (FPL)

Om de ambitie van het bedrijf van een geautomatiseerde verfspuitlijn te realiseren, nam Lindner contact op met Wagner Service, een toonaangevende specialist in technologisch geavanceerde apparatuur en systemen voor het aanbrengen van coatings en verf op oppervlakken. Wagner Service ging aan de slag met het ontwerpen van een gerobotiseerd applicatiesysteem als antwoord op de behoeften van de klant en de uitdagingen die zich aandienden. In het hart van beide spuitcabines specificeerde Wagner een FANUC P-250𝑖B/15 zesassige industriële verfspuitrobot.

De verfspuitrobots uit de P-serie van FANUC zijn volledig gemaakt van aluminium om elk risico op vonken te vermijden en alle bedrading is geïntegreerd in de holle pols. Deze innovatieve robots hebben een ATEX-certificering, waardoor ze kunnen werken met verf op basis van oplosmiddelen. Bovendien bootst de robot, en dan vooral de pols, zoveel mogelijk de beweeglijkheid van een menselijke operator na. De FANUC P-serie verfspuitrobots zijn op maat gemaakt met perslucht zodat er geen stof of vloeistof kan binnendringen.

Lindner success story (FPL)

Elke FANUC robot bij Lindner heeft twee applicatiesystemen, waardoor het bedrijf het hogedruk verfpistool kan vervangen door een lagedruk pistool bij het aanbrengen van houtbeits en patina. Het spuiten van deze producten brengt speciale uitdagingen met zich mee, zoals Adam Leszczyński, Sales Director bij Wagner Service, uitlegt: "Houtbeits en patina zijn moeilijk automatisch aan te brengen omdat het oog van de schilder van groot belang is. Daarom moesten we de gevoeligheid van een ervaren schilder nabootsen in de software en de besturing."

Hij vervolgt: "Een andere uitdaging van Lindner was een extra stap in het proces: oppervlakteslijpen. Hiervoor ontwierpen we een slijpkop die we integreerden met een FANUC R-2000𝑖C/125L industriële zesassige robot."

Lindner success story (FPL)

Dankzij de geautomatiseerde verfspuitlijn bij Lindner heeft het bedrijf een aanzienlijke toename in productkwaliteit en reproduceerbaarheid gezien, van 6.000 naar 7.000 eenheden per maand. Een ander groot voordeel is een vermindering van het aantal vereiste ploegen, van drie naar twee, wat een gigantische kostenbesparing oplevert.

Krzysztof Bromberek, directeur Proxy, Productie en Organisatie bij Lindner, concludeert: "Een nauwkeurig gepositioneerde en geprogrammeerde robot maakt geen fouten. Meer automatisering is onvermijdelijk in de toekomst en we willen blijven innoveren met robots."

Krzysztof Bromberek, Lindner’s Proxy, Production and Organisation Director.
FANUC Success story about successful implementation of Robots in painting application and polishing application at a Lindner, a Polish coffins factory.
Aanvraag Referenties

Krzysztof Bromberek

Directeur Productie en Organisatie bij Lindner

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.