WorldSkills e FANUC promuovono gli esperti di robot di nuova generazione
Giovani professionisti competono nell'integrazione dei sistemi robotici
Dal 10 al 15 settembre 2024, circa 1.500 giovani professionisti provenienti da oltre 65 Paesi si riuniranno a Lione, in Francia, per mostrare il loro talento in 59 competizioni di mestieri qualificati. Si stima che 250.000 visitatori parteciperanno all'evento biennale, organizzato dall'ente di formazione WorldSkills, un faro degli sforzi globali per promuovere le competenze tra i giovani.
Uno degli eventi più interessanti per la comunità manifatturiera e ingegneristica ai campionati mondiali professionali sarà la competizione di integrazione dei sistemi robotici, molto combattuta. Nell'arco di quattro giorni (11-14 settembre) nel padiglione 4 di Eurexpo Lyon, 18 squadre provenienti da tutto il mondo (di cui 10 dall'Europa) si cimenteranno in un vero e proprio compito di integrazione di robot industriali ideato dallo specialista dell'automazione di fabbrica FANUC, partner globale di WorldSkills dal 2018.
Formazione della prossima generazione di esperti di robotica
Lo sviluppo di competenze di questo tipo è di vitale importanza, poiché le stime indicano che nell'industria vengono installati più di 500.000 robot ogni anno. Mentre i grandi settori come quello automobilistico sono stati i primi ad adottare questa tecnologia, un numero crescente di piccole e medie imprese sta investendo in questa tecnologia, creando nuovi campi occupazionali per i giovani. La crescente carenza di lavoratori qualificati in molti Paesi è un ulteriore fattore trainante, il che significa che la formazione continua di nuovi esperti in grado di implementare abilmente le soluzioni robotiche è fondamentale.
Organizzando competizioni e collaborando con università e scuole, il Gold Sponsor di WorldSkills FANUC sta lavorando duramente per interessare un maggior numero di giovani alle carriere robotiche. FANUC, infatti, forma i partecipanti alle WorldSkills nei rispettivi Paesi. L'azienda organizza anche gare di qualificazione locali e regionali insieme all'organizzazione WorldSkills. In un'ulteriore iniziativa educativa, le accademie FANUC, già affermate e di successo, aiutano gli operatori di robot e macchine esistenti ad affinare le loro capacità di programmazione con l'obiettivo di aumentare l'efficienza della produzione.
FANUC è un'azienda di automazione globale con credenziali che includono 50 anni di esperienza nello sviluppo di robot industriali, oltre 1 milione dei quali sono stati consegnati alle fabbriche di tutto il mondo.