Skip to main content
Deplast

Le macchine FANUC hanno prestazioni da urlo nelle presse a iniezione

L'industria della plastica è sotto pressione per migliorare la propria sostenibilità. In questo ambito, le macchine ROBOSHOT FANUC completamente elettriche per lo stampaggio a iniezione si stanno dimostrando un modo sempre più popolare e proattivo per gli OEM di prodotti in plastica e le officine di stampaggio a contratto di ridurre il consumo energetico, abbassare le bollette e minimizzare l'impronta di carbonio.
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Approfondimenti chiave dalla richiesta al risultato

Richiesta

Deplast, azienda leader nello stampaggio a iniezione, voleva aumentare la capacità produttiva del suo stabilimento ungherese, sempre più automatizzato, e allo stesso tempo migliorare le credenziali ambientali della sua attività produttiva accreditata ISO14001.

Soluzione

Dal 2017, Deplast ha installato cinque macchine ROBOSHOT ad iniezione ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC, che consumano fino al 70% in meno di energia rispetto a macchine ad iniezione idrauliche comparabili. Le macchine ROBOSHOT in loco includono i modelli 𝛼-S50𝑖A (due), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A e 𝛼-S220𝑖A.

Risultato

Le misurazioni e le analisi effettuate da Deplast dimostrano che le sue macchine ad iniezione completamente elettriche FANUC sono molto più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai modelli idraulici dell'azienda. Oggi, le cinque macchine ROBOSHOT aiutano questa azienda manifatturiera all'avanguardia a soddisfare le crescenti richieste dei clienti, compresi gli ordini dell'ultimo minuto per la consegna il giorno successivo.

Deplast

Con sede a Tatabánya, a circa 50 km a ovest di Budapest, in Ungheria, Deplast vanta 30 anni di esperienza nello stampaggio a iniezione di tecnopolimeri. Circa il 60% della produzione dell'azienda è costituita dalla produzione per conto terzi, mentre un altro 40% è rappresentato dalla propria gamma di prodotti in plastica per l'industria alimentare e per la casa. Deplast dispone attualmente di 11 macchine ad iniezione, cinque delle quali sono ora modelli FANUC ROBOSHOT. Oggi l'azienda è in grado di gestire forze di serraggio da 35 a 220 tonnellate e pesi dei pallini da 0,5 a 330 grammi. Grazie a una solida rete di contatti costruita in molti anni, Deplast offre un servizio completo, dal progetto alla realizzazione.

SCOPRI DI PIÙ SU Deplast
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Le macchine ROBOSHOT contribuiscono a plasmare il futuro dello specialista dello stampaggio

In qualità di fornitore esperto e rispettato di parti in plastica stampate a iniezione, Deplast è accreditata sia per MSZ EN ISO 9001:2009 che per MSZ EN ISO 14001:2005, garantendo un servizio di alta qualità, rapido e flessibile basato su un approccio eco-consapevole. La scelta della macchina ad iniezione riflette questa strategia.

"Nella scelta delle nostre tecnologie di stampaggio a iniezione diamo sempre grande importanza alla sostenibilità e all'efficienza energetica", conferma Dettre Kadosa, direttore esecutivo di Deplast.

Oggi, un numero crescente (cinque) delle 11 macchine ad iniezione presenti in Deplast sono modelli ROBOSHOT completamente elettrici di FANUC. Tutte e cinque sono arrivate dal 2017, offrendo stabilità di produzione e stampaggio a iniezione a prova di futuro. L'azienda dispone dei modelli ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖A (due), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A e 𝛼-S220𝑖A.

Con i loro assi completamente elettrici, le macchine ROBOSHOT consumano il 10-15% di energia in meno rispetto a macchine elettriche analoghe e fino al 70% in meno rispetto a macchine idrauliche analoghe, grazie soprattutto al recupero intelligente dell'energia e alla tecnologia superiore dei servocomandi FANUC.

FANUC ROBOSHOT success story - Dettre Kadosa testimonial

Le misurazioni interne dimostrano che le nostre macchine FANUC ad iniezione completamente elettriche sono molto più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai modelli idraulici.

Testimonianze

Dettre Kadosa

Direttore esecutivo di Deplast

"Inoltre, a mio parere, i guadagni di efficienza si moltiplicano se si considera un periodo più lungo, ad esempio 15 anni. Un grande vantaggio della macchina FANUC è la sua esperienza decennale nella produzione di macchine elettriche ad iniezione e dei relativi componenti. Non esternalizzano la produzione a fornitori esterni, il che significa che hanno accumulato una grande esperienza nelle macchine completamente elettriche. Inoltre, l'atteggiamento proattivo di FANUC significa che sono sempre pronti ad aiutarci in qualsiasi modo".

Essendo un'azienda relativamente piccola, Deplast considera le sue dimensioni un vantaggio, che le permette di reagire rapidamente in caso di ordini dell'ultimo minuto. In questi casi, Deplast afferma che i clienti riceveranno i pezzi il giorno successivo, sempre, con il supporto di un impianto di produzione altamente automatizzato e di due turni di lavoro. Grazie a questa struttura, l'azienda vede aumentare costantemente il fatturato, mentre il numero di dipendenti rimane invariato.

"Spero che continueremo ad avere buoni rapporti con FANUC anche in futuro e sono sicuro che collaboreremo a futuri progetti di automazione", conclude Deplast.

Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.