Food and beverage industry

Lebensmittel

Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.

FANUC Automatisierung für die Lebensmittelindustrie

Die Automatisierungslösungen von FANUC unterstützen die Lebensmittelindustrie mit beispielloser Effizienz und Präzision. Unsere Anwendungen umfassen Depalettierung, Linienbeschickung, Verpackungsproduktion, Kommissionierung, Handhabung, Verarbeitung, Verpackung und Palettierung und verbessern die Sicherheit in der Lebensmittelproduktion.

3D simulation of a food production line. High-res industry rendering.

Depalettierung

Linienbeschickung

Produktion von Verpackungen

Kommissionierung

Handhabung

Verarbeitung

Verpacken

Palettierung

Front of Line Automation

Optimieren Sie Ihre Wertschöpfungskette vom Beginn des Produktionsprozesses an mit FANUC Front-of-Line Automation. Ob Entpalettierung, Beladung, Linienbeschickung oder sogar die Thermoformung Ihrer Verpackungen mit einer Spritzgießmaschine - eine Vielzahl von Aufgaben kann problemlos automatisiert werden, um Ihre Fertigungsprozesse für Lebensmittel zu verbessern und Ihre Kosten zu senken.

Depalettierung

Industrieroboter bieten eine unglaublich effiziente Möglichkeit zur Handhabung von Waren in den verschiedenen Phasen des Produktionsprozesses.

Linienbeschickung

Ganz gleich, was Sie verarbeiten, die schiere Vielseitigkeit automatisierter Lösungen bedeutet, dass es einfacher ist, Ihre Rohstoffe auf die Produktionslinie zu bringen, als Sie vielleicht denken.

Produktion von Verpackungen

FANUC ROBOSHOT ist eine vielseitige CNC-Spritzgussmaschine, die zur Herstellung von Verpackungen vor Ort eingesetzt werden kann.

Automatisierung von Handhabung, Verarbeitung und Kommissionierung

Lebensmittel- und Getränkehersteller müssen mit den aktuellen Trends Schritt halten. Die Automatisierung von Pick-, Place-, Handling-, Verarbeitungs- oder Sortieraufgaben ermöglicht es ihnen nicht nur, ihre Produktionsprozesse zu optimieren, sondern auch flexibel auf neue Entwicklungen zu reagieren und so der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Dies kann durch den Einsatz intelligenter visueller Erkennungstechnik und Sensorik noch weiter verbessert werden.

Kommissionierung

FANUC Roboter und Cobots werden mit maximaler Wiederholbarkeit für präzisere, effizientere und nachhaltigere automatisierte Kommissionierlösungen gebaut.

Handhabung

Sicheres Handling von sekundären oder primären Lebensmitteln mit speziellen Lebensmittel- und Reinraumrobotern, die mit lebensmittelechtem Fett und speziellen Beschichtungen ausgestattet sind.

Verarbeitung

Gewinnen Sie mehr Flexibilität bei der Automatisierung Ihrer Lebensmittelverarbeitungsanwendungen mit FANUC Robotern und Cobots.

Automatisierung am Ende der Produktionslinie

Die Automatisierung des Endes Ihrer Produktionslinie erhöht Ihre Flexibilität und ermöglicht es Ihnen, schnell auf die Trends und Herausforderungen zu reagieren, die mit einer intelligenten und sicheren Verpackung, Lagerung und Logistik in guter Qualität verbunden sind. Einwickeln, Etikettieren, Verpacken und Palettieren sind anstrengende und sich wiederholende manuelle Arbeiten, die von automatisierten Systemen problemlos übernommen werden können, um ein optimales und wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen.

Verpacken

Steigern Sie mit FANUC die Effizienz, Präzision und Hygiene und sorgen Sie für schnellere, konsistente und kontaminationsfreie Verpackungsprozesse.

Palettierung

FANUC bietet das branchenweit umfangreichste Angebot an Palettierrobotern und Cobots, die für eine hohe Auslastung und die schnellsten Zykluszeiten der Welt entwickelt und gebaut wurden.

Delta robot picking cookies. High resolution file.
iR Pick tool

Lebensmittel- und Reinraumroboter

Sicher, sauber, effizient: Entdecken Sie alle FANUC Lebensmittel & Reinraum-Roboter

FANUC SCARA SR-20iA handling milk crates.

Roboterpalette

Das Know-how und die Technologie von FANUC für jede Herausforderung

FANUC palletizing robot operating in the food industry. Success story about FANUC's excellent customer service, technical support and training, required for high-level robotisation projects at Elsa Group (a Swiss expert in the manufacture and packaging of dairy products)
Elsa-Gruppe

Die Elsa Gruppe ist mit dem FANUC Service an der Spitze der Nahrungskette

Die Auswahl und Anschaffung eines Industrieroboters ist oft der erste Schritt eines Unternehmens auf dem Weg in eine automatisierte Zukunft, die auf höherer Produktivität und Wiederholbarkeit basiert. Die Zusammenarbeit mit einem Roboterhersteller, der in der Lage ist, ein Höchstmaß an Kundenunterstützung zu bieten, ist jedoch von entscheidender Bedeutung, um einen vollständigen Projekterfolg zu erzielen, von der Inbetriebnahme und Schulung bis hin zu Maschinenservice und Wartung.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

FANUC Roboter erhöht die Palettierkapazität in einer Mehlfabrik

Die Entlastung bei schweren Hebearbeiten ist eine klassische Anwendung für Industrieroboter. Der Einsatz von Robotern bei Hebeaufgaben bietet jedoch nicht nur eine körperliche Entlastung für die Arbeiter, sondern hat auch das Potenzial, den Durchsatz zu erhöhen, selbst wenn der Platz begrenzt ist. Das Beispiel des Mehlherstellers Lindmühle zeigt, dass die FANUC Simulationssoftware den optimalen Roboter für den vorhandenen Arbeitsraum ermittelt hat.

Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.
Wiesheu

FANUC entlastet die Bäckereien in den Filialen

Mit dem FANUC Cobot-basierten System können Bäckereien ihre Produktivität auf sichere und zuverlässige Weise steigern. Das automatisierte System bietet eine effektive Möglichkeit, die Produktivität zu steigern und die Kosten für sich wiederholende Produkthandhabungen zu senken.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Ein Trio von FANUC Robotern steigert die Effizienz beim Verpacken bei Inoverde

In einer schnelllebigen Vertriebsanlage für frische Lebensmittel ist Effizienz durch automatisierte Verpackungsvorgänge von größter Bedeutung, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Als Nebenprodukt dieses Ansatzes profitieren die Roboteranwender auch von einer geringeren körperlichen Belastung der Mitarbeiter, einer schonenderen Handhabung empfindlicher Produkte wie Obst und Gemüse und einem einheitlicheren und wiederholbaren Prozess. Zu den jüngsten Fabriken, die von all diesen Vorteilen profitieren, gehört das Werk Bätterkinden (Schweiz) des Lebensmittelgroßhändlers Inoverde, wo die Abfüllung, Verpackung und Palettierung von Karotten von der Einführung von drei FANUC Industrierobotern profitiert.

Unsere Lösungen für andere Branchen

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Fabrikautomatisierungslösungen für jeden Fertigungsprozess

Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.