Skip to main content
Loop Technology

Yüksek Hızlı Kompozit Preform Otomasyonu Gerçekleşiyor

Loop Technology, havacılık sektörü için geliştirdiği FibreLINE kompozit preform otomasyon sistemini desteklemek amacıyla FANUC M-2000 serisi endüstri̇yel robotları kullanmaktadır. Bu robotlar, büyük ve karmaşık uç efektörleri olağanüstü bir hassasiyetle kullanarak, yeni nesil uçak yapıları için çığır açan biriktirme hızları, daha iyi hücre erişimi ve tekrarlanabilirlik sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.
Loop Technology case study video.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

GÖREV

Daha yüksek hızda havacılık kompozit üretimine yönelik talep artarken, Loop Technology, geniş bir çalışma alanında son derece ağır ve karmaşık uç efektörleri kullanabilen bir robotik otomasyon platformuna ihtiyaç duydu. Sıkı üretim toleranslarını sağlamak ve esnek, maliyet etkin otomasyonu desteklemek temel hedeflerdi.

ÇÖZÜM

Loop Technology, M-2000 dahil olmak üzere FANUC M-2000 serisi endüstri̇yel robotları seçti.𝑖A/1700L, M-2000𝑖A/1200 ve M-2000𝑖A/900L modelleri dahil olmak üzere FANUC M-2000 serisi endüstriyel robotları seçti. Ultra ağır yük kapasitesini uzun erişim mesafesi ve yüksek rijitlikle birleştiren FANUC robotları, zorlu kompozit yapı üretim görevleri için büyük uç efektörleri yüksek hassasiyetle manevra etmek üzere gerekli performansı sağlıyor.

SONUÇ

FANUC robotları, Loop Technology’nin otomatik kompozit preform üretiminde çığır açan bir değişim gerçekleştirmesini sağlıyor. Yüksek yük kapasitesi, hassas konumlandırma ve esnek hücre erişimini bir araya getiren FibreLINE, geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla önemli ölçüde daha yüksek biriktirme hızlarına ulaşabiliyor. Robotlar ayrıca, yeni nesil tek koridorlu uçak programları için gerekli olan sıkı toleransları ve tekrarlanabilirliği de desteklemektedir.

Loop Technology Hakkında

Loop Technology, endüstriyel otomasyon çözümü alanında uzman bir şirkettir. 1998 yılında Alun Reece tarafından kurulan ve ISO 9001 sertifikasına sahip olan şirket, Birleşik Krallık’ta Dorchester, Sheffield ve Bristol’da tesisler işletmekte ve yaklaşık 80 kişiye istihdam sağlamaktadır. Loop Technology, kompozit yapılar da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda verimliliği artırmak amacıyla robotik, makine görüşü ve hareket kontrolünü bir araya getiren gelişmiş üretim sistemleri geliştirmektedir. Şirketin FibreLINE teknolojisi, küresel havacılık ve uzay programları için kompozit malzemelerin ultra yüksek hızda kesilmesi, ayrıştırılması, katmanlanması, denetlenmesi, geçici yapıştırılması ve birleştirilmesini desteklemektedir.

Loop Technology Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Kompozit Yapı Üretiminde Devrim Yaratan Bir Çözüm

Yeni nesil uçak üretimini hedefleyen havacılık ve uzay üreticileri için, sıkı kalite standartlarını korurken kompozit yapı üretim hızını artırmak büyük bir meydan okumadır. Loop Technology’yi, FANUC’un yüksek yük kapasiteli endüstri̇yel robotları ile desteklenen gelişmiş bir otomatik kompozit preform üretim sistemi olan FibreLINE’ı geliştirmeye iten de tam olarak bu meydan okumadır.

FibreLINE, havacılık ve uzay sektörüne yönelik birincil kompozit yapıların üretimine adanmıştır. Sistemin merkezinde, aktif bir “pick-and-place” (al ve yerleştir) konformal uç efektör olan FibreFORM yer almaktadır. FibreFORM, 20 metreden uzun büyük kompozit katmanları işleyebilir ve bunları karmaşık 3B çift eğrilikli profiller üzerine yüksek hızda hassas bir şekilde yerleştirebilir. 

Ancak, kompozit malzemenin kendisi hafif olsa da, uç efektör hem büyük hem de ağırdır. Bu nedenle şirket, geniş bir hacimsel alanda ağır yükleri taşıyabilecek robotlara ihtiyaç duyuyordu. Loop Technology için FANUC M-2000 serisi ideal çözüm oldu.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
Loop Technology case study website quote element picture

Açıkçası, M-2000𝑖A, piyasada gereksinimlerimizi karşılayabilen tek robottur. Uzun erişim mesafesi ve yüksek yük kapasitesi sayesinde, bizim kullandığımız türden uç efektörleri kullanmak için idealdir.

Referans alıntısı

Alun Reece

Genel Müdür

Loop Technology’nin Teknik Direktörü Ross Horrigan şunları ekliyor: “Tek diğer seçeneğimiz, her seferinde özel bir portal sistemi kurmaktı. Buna kıyasla, FANUC robotlarının kullanımı, FibreLINE ürünümüzle maliyet açısından çok daha rekabetçi olmamızı sağlıyor.”

Üretim hücresi içindeki erişimi kısıtlayacak portal sistemlerinin aksine, FANUC robotları, birikim ve denetim işlemleri için daha iyi erişilebilirlik ve daha fazla esneklik sağlayan tek eksenli ray konfigürasyonunda çalışır.

Hassasiyet, süreç boyunca kritik öneme sahiptir. Kompozit uçak yapıları, üretim sırasında kolayca deforme olabilecek hassas malzemelerin işlenmesi sırasında son derece sıkı toleranslar talep eder.

Reece, “Uçan yapılar, üretimi kontrol etmek için doğrulanmış kalite standartlarına ihtiyaç duyar,” diyor. “Üretim toleransları dahilinde olmaları gerekiyor. Ve bu toleranslar çok sıkıdır.”

Bu gereksinimleri karşılamak için Loop Technology, FANUC robotlarının sağlamlığı ve doğruluğunu, görsel yönlendirme ve fotogrametri gibi ileri teknolojilerle birleştiriyor.

“Artık büyük yapılarda bile ±1 mm toleransa ulaşmaya çalışıyoruz,” diyor.

Verimlilik artışları da önemli ölçüde artmıştır.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

“Havacılık ve uzay sektöründeki OEM’ler, ayda 80 ila 100 uçak üretmeyi hedefleyerek yeni nesil tek koridorlu uçaklara odaklanıyor,” diyor Reece. “Bu, kalıba çok hızlı bir şekilde yerleştirilmesi gereken büyük miktarda karbon fiber anlamına geliyor. FibreLINE, ulaşabildiğimiz biriktirme hızları sayesinde bu konuda çığır açan bir teknolojidir. FANUC robotlarının yardımıyla, geleneksel beş ila on makinenin yerini alabilecek bir hızda üretim yapabiliyoruz.”

İlham Alın

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
HAGE Sondermaschinenbau

Sürtünmesiz İşbirlikçi Modus Optimal Sonuçlar Sağlar

HAGE Sondermaschinenbau, elektrikli araç batarya tepsileri için çoklu iş mili ve çoklu eksen özelliği gerektiren otomatik bir sürtünme karıştırma kaynak makinesi geliştirmeyi amaçlıyordu. Kapsamlı desteğin yanı sıra 30𝑖-B Plus CNC ve M-900𝑖B/330L altı eksenli robot sağlayan FANUC ile ortaklık kurdular. FANUC'un teknolojisi ve yardımı ile HAGE Sondermaschinenbau, gelişmiş kaynak si̇stemi̇ni̇ 10 ayda tamamladı. İlk sistemler artık müşterinin tesisinde çalışır durumdadır.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.