Skip to main content
METZ

Yüksek Hassasiyetle Taşlama

Taşlama söz konusu olduğunda, güvenilir ve güçlü bir kontrol sistemi büyük fark yaratabilir. Bunu, tüm operasyonun Endüstri 4.0 tarzı ağ bağlantısıyla birleştirin ve küçük takım uzmanları bile nihai olarak rekabet edebilir hale gelebilir.
Success story about the successful implementation of FANUC 31i-B5 control with 5-axis simultaneous machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Metz, metal kesme freze takımlarının yeniden taşlanması ve üretimi için gelişmiş makine kontrolü uygulayarak müşterilerine hızlı, esnek ve yüksek kaliteli sonuçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Çözüm

FANUC'un 31𝑖-B5 kontrolü, 5 eksen eşzamanlı işleme, hassas servo kontrol, kısa konum kontrol döngüleri ve yüksek çözünürlüklü kontrol sistemi özelliklerine sahiptir. Tüm makinelerde aynı kullanıcı arayüzü, maliyet etkin ve zaman açısından optimize edilmiş işleme dizisi sağlar.

Sonuç

FANUC CNC'li makineler kullanarak Metz, 1'lik parti boyutuna kadar üretimde hem verimlilik hem de esneklik sağlar.

METZ

Metz şirketi, Almanya'nın Zell am Harmersbach şehrinde bulunmaktadır ve Wolfgang Metz tarafından kurulmuştur. Oğlu Daniel, 2009 yılında şirkete katılmıştır. Endüstri mühendisi olan Daniel, şu anda şirketin genel müdürüdür ve Metz'in freze takımları alanındaki uzmanlığını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Siparişlerin yaklaşık yüzde 70'i yeniden taşlama, geri kalanı ise özel takımlar içindir. En küçük takımların çapı 3 milimetre, en büyüklerin ise 32 milimetredir. Çalışma tek vardiyada gerçekleştirilir. Geceleri özel takımların üretimi otomatik olarak devam eder.

METZ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Güçlü FANUC Kontrol Sistemi Metz'e Rekabet Avantajı Sağlıyor

Freze takımlarının yeniden taşlanması ve özel takımların üretimi, Metz Metal Cutting Tools'un faaliyet alanını oluşturmaktadır. Bu küçük ve esnek şirket, müşterilerinin çıkarları doğrultusunda kaliteye odaklanmaktadır.

Ancak bu, yalnızca ürün yelpazesinin genişliği için geçerlidir. Metz, şirketin gücünü “hızlı, esnek ve yüksek kalitede teslimat”ta görmektedir.

Takım ve müşteri gereksinimlerine bağlı olarak, elde edilen toleranslar ± 1/100 mm'ye kadar çıkmaktadır. Bu, her zaman kesme işlemi için gereken hassasiyete bağlı değildir, ancak kesme işlemi ve hassas takımların kullanımından kaynaklanan güvenilirliğe bağlıdır.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.
Referans alıntısı

Daniel Metz

Genel Müdür

Metz'de, FANUC CNC ve İsviçreli uzman MTS AG'nin yazılımı ile donatılmış altı ISOG 20+ makine çalışmaktadır. FANUC teknolojisi, kısa konum kontrol döngüleri ve kontrol sisteminin yüksek çözünürlüğü ile Metz'i ikna etmiştir. Operatörün iki boyutlu alanda deneyimiyle optimize edebileceği nitelikler, takım taşlama gibi eşzamanlı 5 eksen çalışmada ancak güçlü bir kontrol sistemi ile elde edilebilir.

Makine donanımı ve kullanıcı arayüzü tüm makinelerde aynı olduğundan, her çalışan herhangi bir makinede çalışabilir, bu da kısa kurulum süreleri ve düşük eğitim maliyetleri sağlar.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Taşlama işleminin 3D simülasyonu vazgeçilmezdir. Metz: “Yeni takım programlarını uygulamaya koymadan önce, bunları 3D olarak inceleyelim.” İdeal olarak, yeni takımların CAD verileri kaydedilir ve uyarlanır. “Standart bir programa göre taşlama yapmıyoruz, iş adımlarımızı takımın durumuna göre uyarlayabiliyoruz.” Bu, ayrı bir programlama istasyonunda veya doğrudan makinenin CNC'sinde yapılabilir. Çarpışma izleme burada çok önemlidir.

machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Daniel Metz, “Endüstri 4.0” konusunda oldukça çekingen davranıyor, ancak bazı temel noktaları şimdiden fark etmiş durumda. Şirketin 1 adetlik parti boyutuna kadar uzanan üretim esnekliği, yalnızca tek tip makine parkından değil, tüm operasyonun ağa bağlanmasından da kaynaklanıyor.
 

yrıca, atölyede büyük bir monitör tüm güncel sipariş verilerini gösteriyor: Hangi siparişler öncelikli? Siparişler zamanında teslim edilecek mi? Siparişi tamamlamak için hangi parçalar eksik? Sipariş başına teslim süresi ne kadar? Daniel Metz, merkezi bir veritabanından üretim verilerini görselleştiren web tabanlı sistem için basit bir uygulama yazdı.
 

Metz: “Süreçlerimizin mümkün olduğunca yalın olmasını istiyoruz. Bu sayede zinde kalıyoruz. Ve bu konuda esnekliğimizi koruyoruz.”

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.