Skip to main content
Grip GmbH Handhabungstechnik

İşlemeyi Tam Kontrol: ROBODRILL Kapasiteyi Alt Katına Çıkarıyor

Küresel robot talebinin artmasıyla birlikte Grip GmbH, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için daha fazla işleme merkezi kapasitesine ihtiyaç duydu. Şirket, tek bileşenli partilerde bile hız, hassasiyet, güvenilirlik ve esnekliği ile tanınan FANUC'un gelişmiş ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV işleme merkezlerini tercih etti. FANUC robotu ve yenilikçi takım ve iş parçası taşıma sistemi ile donatılmış bu makineler, küçük seri ve tekli parçaların insansız üretimini mümkün kılar. Bu çözüm, Grip GmbH'nin işleme kapasitesini neredeyse altı katına çıkardı.
Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Dünya çapında robot talebinin hızla artmasıyla birlikte, önde gelen robot aksesuar üreticisi Grip GmbH, siparişlere ayak uydurmak, üretkenliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için daha fazla işleme merkezi kapasitesine ihtiyaç duydu. Hız, hassasiyet ve güvenilirliğin yanı sıra, yeni işleme merkezleri, gerektiğinde tek bileşenli partilere kadar esnek parti boyutu sunmalıydı.

Çözüm

Dikkatli bir değerlendirme ve pazar araştırmasının ardından Grip GmbH, FANUC ve yüksek kapasiteli ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV işleme merkezini, en yeni D serisi ROBODRILL'in gelişmiş versiyonunu tercih etti. Grip GmbH tarafından satın alınan yüksek özellikli makineler, FANUC robotu içeren yenilikçi bir takım ve iş parçası taşıma sistemi (FANUC sistem ortağı tarafından sağlanmıştır) içerir.

Sonuç

Takım ve iş parçası taşıma sistemi ile birlikte kompakt bir hücrede sunulan FANUC makinesi komple paketi, hızı, esnekliği ve fiyat-performans oranı ile etkileyici olup, Grip GmbH'nin küçük seri ve tekli parçaların insansız üretimini gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Şirket, işleme kapasitesinin neredeyse altı kat arttığını hesaplamaktadır.

Grip GmbH Handhabungstechnik

1989 yılında Dortmund'da kurulan Grip GmbH, robotlar için yenilikçi ve çözüm odaklı takım değiştirme teknolojileri üretmektedir. Üretim, esnek, modern CAM destekli CNC makineleri ve 40 kişilik yüksek nitelikli personeli ile şirketin kapsamlı donanımlı atölyelerinde gerçekleştirilmektedir. Grip GmbH, her ürünü kendi test tezgahlarında standart olarak test eder ve böylece müşterilerine işlevsellik garantisi sunar.

GRIP GmBH HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Image of GRIP success story FANUC Germany

ROBODRILL Kapasitede Altı Kat Artış Sağlıyor

Grip GmbH'nin CEO'su Hasan Canti, “Robot çevre birimleri için bileşenler geliştiriyoruz” diyor. “Ana odak noktamız, neredeyse tüm robot üreticileri için ürettiğimiz manuel ve pnömatik tutucu değiştirme sistemleridir.”

Şirket ayrıca otomatik değiştirme sistemleri ve elektrikli kuplajlar da üretmekte ve gelişmiş üretim tesisinde “komple robot çözümleri” adı verilen ayrı bir alana sahiptir. Bu kadar geniş bir ürün yelpazesi ile Grip GmbH, ürünlerine olan talebin önemli ölçüde arttığını görmüştür.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

“Robot pazarı hızla büyüyor ve robot aksesuarları geliştirdiğimiz için şirketimize her zamankinden daha hızlı ve esnek teslimat talepleri geliyor,” diyor Canti. "Buna yanıt olarak, özellikle işleme alanında üretim kapasitemizi artırmamız gerektiğini biliyorduk. Kapsamlı araştırmalar ve önemli piyasa oyuncularının karşılaştırılması sonucunda FANUC ve ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV Plus'ı seçtik. Häberle'nin ek özellikleriyle birlikte bu makine bizim için mükemmeldi."

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

Häberle, FANUC Almanya'nın özel makine üreticisi ve sistem ortağıdır. Häberle RobodrillPlus-K, ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV Plus'ı kompakt bir hücrede takım ve iş parçası taşıma özelliği ile donatarak modern insansız üretimi mümkün kılar. Eşsiz depolama ünitesi, makineyi 65 takım ve 60 iş parçası paletine genişleterek, küçük seri ve tek parça üretimi dahil olmak üzere her türlü üretim talebini karşılar. Sıkıştırma cihazlarının ve takımların siparişle ilgili otomatik değişimi, FANUC LR Mate 200𝑖D endüstriyel robot ile tamamlanan bir LANG sıfır noktası sıkıştırma sistemi sayesinde sağlanır.

Canti, “İlk planım, ilk yılı yeni FANUC ROBODRILL makinelerimizi test etmek için kullanmaktı” diye açıklıyor. "Ancak üç ay sonra makineleri tam kapasite kullanmaya başladık. Bugün, kurulumdan 10 ay sonra, makinelerin optimum performansta çalıştığını söyleyebiliriz. FANUC, olağanüstü personel yaratıcılığıyla beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Sonuçlar gerçekten mükemmel ve kapasitemizi neredeyse altı katına çıkardık.“ Sonuç olarak şunları söylüyor: ”Aynı karar ile karşı karşıya kalsam, tereddüt etmeden aynı seçimi yapardım."

Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.