Fastlog

Fastlog AG utilise des robots FANUC pour le polissage industriel

Le polissage manuel est une tâche délicate et physiquement exigeante. Chez Fastlog, ce système entraînait souvent des absences pour raisons de santé. C'est pourquoi l'entreprise a décidé d'automatiser le processus afin de soulager les employés.
Fastlog case study video - English
Polishing with M-10 robots equipped with Force Sensor and palletising with M-20iA/10L robots with iRVision

Des tâches aux résultats

 

Tâche

 

Des tâches physiquement exigeantes et monotones telles que l'enlèvement des anciennes étiquettes adhésives, le polissage et l'emballage devaient être déléguées à des robots industriels. Alors que les robots de polissage devaient répondre aux exigences d'efficacité de l'entreprise, le robot palettiseur devait être en mesure d'emballer divers paquets aux dimensions irrégulières.

Solution

Fastlog utilise un robot FANUC M-20𝑖A/10L équipé de 𝑖RVision et de préhenseurs à succion pour effectuer la palettisation et un robot FANUC M-10𝑖A équipé d'un capteur de force pour effectuer les tâches de polissage.

Résultat

La palettisation chez Fastlog est désormais entièrement automatisée et PALETTI, comme le personnel appelle le M-20, s'est avéré être un ajout bienvenu à l'équipe, tandis que le M-10 effectue désormais le processus de palettisation éprouvant sans interruption dans une cellule dédiée. Le capteur de force FANUC permet d'obtenir une qualité constante et élevée.

Fastlog

Fastlog AG is a company that was re-established in 2009 with over 100 years of tradition from the former PTT Group and currently employs 140 people in service and logistics of spare parts for its business customers. The aim of this niche business is to extend the life cycle of used basic electronic devices such as modems or set-top boxes from the IT/telecommunications sector and make them available to the market again, fully tested and inspected.

Fastlog AG est une entreprise qui a été rétablie en 2009 avec plus de 100 ans de tradition de l'ancien groupe PTT et qui emploie actuellement 140 personnes dans le service et la logistique des pièces de rechange pour ses clients professionnels. L'objectif de cette activité de niche est de prolonger le cycle de vie des appareils électroniques de base usagés, tels que les modems ou les décodeurs du secteur des technologies de l'information et des télécommunications, et de les remettre sur le marché, entièrement testés et inspectés.

EN SAVOIR PLUS SUR FASTLOG

L'automatisation soulage les employés

Tous les appareils de Fastlog font l'objet d'une inspection approfondie et reçoivent les dernières mises à jour logicielles sur des postes de travail de mesure modernes. L'étape finale consiste à remettre à neuf les couvercles, qui doivent être polis délicatement pour éviter les imperfections. La réparation manuelle de chaque appareil et le retrait des anciennes étiquettes adhésives sont des tâches physiquement exigeantes et monotones.

Image related to Fastlog success story. 
Testimonial image
Devis de témoignages

Marcel Hadorn

Responsable des opérations chez Fastlog

Le principal défi consistait à placer de manière optimale des paquets d'appareils de formes diverses et emballés sous film rétractable sur des palettes à l'aide de dispositifs d'aspiration excentriques afin d'assurer un transport stable. Le système 𝑖RVision de FANUC a apporté une solution.

FANUC Robot M-20iA palletizing electronic devices at Fastlog AG.

 

Par rapport à la palettisation, la mise en œuvre du système de polissage a été plus simple. Marcel Hadorn, directeur des opérations chez Fastlog, note : " Avec le système de polissage, nous avons atteint nos objectifs dans les délais, en réalisant encore plus d'économies de personnel qu'avec le système de palettisation. "

Fastlog a acquis une expertise interne importante, qui lui permet de programmer le nouveau système de palettisation de manière indépendante. Cette capacité est cruciale pour l'adaptation du programme, et Fastlog se réjouit de poursuivre sa coopération avec Derap et FANUC.

Par ailleurs, le robot de polissage M-10𝑖A nécessitait une application continue de la force pour le polissage automatisé afin de garantir une qualité constante. Cela a été réalisé grâce au capteur de momentum de force de FANUC, qui communique directement avec le contrôleur du robot M-10𝑖A pour maintenir une force de polissage constante, ce qui permet d'obtenir une qualité uniforme et des gains de temps significatifs lors de la programmation.

FANUC Robot M-10iA polishing electronic devices at Fastlog AG. Consistent quality is achieved by continuous application of force made possible the use of FANUC’s force sensor.

 

Tout le processus de polissage des boîtiers en plastique contenant des appareils électroniques sensibles est délicat, tout comme l'emballage rapide des appareils terminés sur des palettes. "Nos employés sont reconnaissants que ces tâches puissent être prises en charge par des robots aujourd'hui", affirme M. Hadorn, soulignant les avantages de l'assistance robotique en termes d'amélioration de l'efficacité et de réduction de la pression physique sur les travailleurs.

S'inspirer

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.
Metalac Inko

Sink and Bathtub Manufacturer Soaks Up the Benefits of FANUC Automation

Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality
Apulum

Une usine de céramique impressionnée par les capacités des robots FANUC

Lorsqu'une usine installe son premier robot FANUC, les avantages offerts sont tels que d'autres robots suivent rapidement. L'un des principaux fabricants de céramiques, Apulum, en témoigne. Après l'installation de son premier robot FANUC en 2014, plusieurs autres ont depuis pris place dans le processus de finition de l'entreprise. Apulum cherche désormais à améliorer ses opérations d'emballage grâce aux robots FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.