Skip to main content
affichée 30.09.2025

FANUC soutient l'industrie européenne des machines-outils en période de changement

FANUC répond aux défis les plus importants de l'industrie européenne de la machine-outil en fournissant des produits et des solutions qui permettent à ses clients d'être prêts pour l'avenir.
The picture shows the ghost machine with the FIELD Box.

 

L'industrie européenne des machines-outils est confrontée à de nombreux défis : une pénurie de travailleurs qualifiés, des pressions croissantes sur les coûts et des changements géopolitiques. Les groupes de clients traditionnels tels que les constructeurs et les fournisseurs automobiles sont en cours de restructuration et réduisent leurs investissements, tandis que d'autres secteurs orientés vers l'exportation reportent leurs investissements en raison des différends tarifaires et des restrictions commerciales potentielles. Dans cet environnement difficile, FANUC, en tant que leader mondial des solutions d'automatisation industrielle, soutient l'industrie des machines-outils avec des technologies innovantes et un service à long terme. L'accent est mis sur la simplification de l'utilisation des produits et sur l'évolution progressive des systèmes existants.

 

" Notre dernier CNC FANUC Design Studio est un environnement de développement intégré qui consolide les données pour les réglages CNC, offre des fonctions de débogage efficaces et facilite la conversion vers notre dernière génération de CNC 500𝑖-A ", explique Robert Koopmann, Chief Technology Officer chez FANUC Europe.

Des fonctionnalités avancées pilotées par l'IA, notamment le Smart Digital Twin de FANUC, aident les constructeurs de machines-outils et les utilisateurs finaux à optimiser les performances, par exemple en réduisant le temps de cycle et en améliorant la qualité de surface. L'automatisation avec les robots FANUC permet également aux travailleurs en place de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. La connexion d'un robot FANUC à une machine-outil à commande CNC FANUC a été encore simplifiée et ne nécessite plus qu'un effort de configuration minimal. L'efficacité énergétique et la compétitivité des coûts sont également des priorités absolues dans le domaine de l'automatisation des usines : La dernière série de servomoteurs de FANUC, l'αi-D, permet de réduire la perte de puissance de 10 à 15 % et de gagner jusqu'à 30 % d'espace par rapport aux modèles précédents, tout en augmentant la vitesse et la précision. Les solutions standardisées accélèrent encore le déploiement de l'automatisation.

Alors que les entreprises évaluent de plus en plus le coût total de possession (TCO) de leurs équipements, FANUC renforce son engagement en faveur d'une assistance produit à vie. Le nouveau programme FANUC Care offre une tranquillité d'esprit en couvrant toutes les réparations non causées par le client jusqu'à huit ans après l'achat.

Avec plus de 280 sites et de multiples entrepôts dans le monde entier, FANUC garantit des livraisons rapides et un service client réactif. Cette présence mondiale devient de plus en plus pertinente à l'heure où les fabricants réévaluent la répartition géographique de leurs réseaux de production. Les solutions IoT de FANUC permettent la surveillance et la maintenance à distance, des capacités qui se sont avérées essentielles lors des fermetures de frontières et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La cybersécurité est un autre axe de développement de FANUC : " À mesure que la production devient plus globale et interconnectée, la cybersécurité est primordiale ", souligne Koopmann.

La dernière génération de CNC de FANUC, le 500𝑖-A, et le R-50𝑖A, contrôleur de robot, répondent aux normes les plus strictes en matière de cybersécurité. La plateforme IoT FIELD system Basic Package a également été conçue avec des fonctionnalités de cybersécurité robustes en son cœur. " Avec 70 ans d'expérience dans l'automatisation des usines et des installations de production internes entièrement automatisées, FANUC comprend les défis auxquels est confrontée l'industrie des machines-outils ", déclare Koopmann. Nos équipes de développement s'engagent à aider nos clients à se préparer pour l'avenir."

 

FANUC est un leader mondial de l'automatisation.