Skip to main content
Brunos

Il robot FANUC pone fine al collo di bottiglia del confezionamento in una fabbrica alimentare

Quando si implementano miglioramenti a un processo che presenta un collo di bottiglia, il risultato comune è l'emergere di un nuovo collo di bottiglia in un altro punto della fabbrica. Mentre negli anni passati questa situazione avrebbe richiesto l'assunzione di altra manodopera, oggi l'automazione è diventata la soluzione ideale per i colli di bottiglia. Basta chiedere a Brunos, produttore leader di condimenti per insalate, che sa bene quali vantaggi può portare un robot.
FANUC success story about how to speed up the packing process for cooled foods with the Swiss company Bruno's Best AG

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

La funzione di confezionamento e pallettizzazione manuale di Brunos, azienda leader specializzata in condimenti per insalata in bottiglia, faticava a tenere il passo con la linea di produzione automatizzata dell'azienda. Al limite delle sue capacità, Brunos sapeva che l'automazione del processo avrebbe fornito la risposta, a patto di trovare un robot sufficientemente veloce e compatto.

La soluzione

Brunos si è rivolta a Robotec Solutions, un fornitore esperto di automazione assistita da robot. Robotec ha consigliato un robot industriale M-710𝑖C/50 a 6 assi del partner di lunga data FANUC, ideando un innovativo schema di pallettizzazione basato sul pre-raggruppamento delle confezioni di bottiglie e sulla rotazione dei pezzi.

Risultato

Con il suo lungo raggio d'azione e la capacità di trasportare carichi pesanti, il robot industriale FANUC M-710𝑖C/50 consente un'elaborazione ottimale dello schema di pallettizzazione. Funzionando sempre alla massima velocità, il robot consente di ottenere tempi di ciclo rapidi per Brunos, assicurando all'azienda di tenere il passo con la sua linea di produzione e con il suo crescente portafoglio ordini.

Informazioni su Brunos

Fondata nel 2001 dai coniugi Bruno e Hildegard Arnold, Bruno's Best AG è un produttore di condimenti per insalate e burri gourmet raffreddati con sede a Sarnen, nella Svizzera centrale. Fin dai primi giorni, la richiesta e le vendite sono aumentate costantemente, portando a una produzione più professionale. Questa azienda progressista, ora chiamata semplicemente Brunos, è diventata un'azienda con 45 dipendenti che produce 4 milioni di prodotti all'anno nel suo impianto di produzione di 3.500 m2 sempre più automatizzato. I figli di Bruno e Hildegard - Rony, Michael, Evelyne e Daniel - continuano oggi l'eredità familiare dell'azienda.

SCOPRI DI PIÙ SU Brunos
Image related to the success story as Brunos

Brunos si veste per impressionare con il robot FANUC

Producendo e distribuendo condimenti per insalate raffreddati, burro alle erbe e burro all'aglio selvatico, Brunos si è recentemente resa conto di aver bisogno di aiuto per tenere il passo con la richiesta dal punto di vista del confezionamento e della pallettizzazione.

"Avevamo raggiunto i nostri limiti, dato che fino a quel momento avevamo 2-3 dipendenti che confezionavano manualmente le bottiglie in scatole di cartone e che difficilmente riuscivano a tenere il passo con la velocità della nostra linea di produzione", spiega l'amministratore delegato Michael Arnold. "Abbiamo iniziato a pensare a una soluzione di automazione per il processo di pallettizzazione, ma il nostro spazio era piuttosto limitato. Avevamo quindi bisogno di una soluzione con un ingombro ridotto che si integrasse con i nostri processi automatizzati esistenti in termini di qualità e produttività".

Image related to the success story as Brunos
Testimonianze

Michael Arnold

Direttore generale, Brunos

Brunos si è rivolta all'esperienza di Robotec Solutions AG, un fornitore locale di soluzioni di automazione assistita da robot con oltre 800 installazioni di successo in diversi settori. Per implementare in modo affidabilita' le soluzioni dei clienti, Robotec sfrutta la qualita' dei robot industriali e dei robot collaborativi FANUC.

Jörg Lanz, responsabile delle vendite di Robotec Solutions AG, afferma: "Lavorando insieme ai nostri clienti, il nostro compito principale e' quello di trovare la migliore soluzione di automazione per l'applicazione. In questo progetto di pallettizzazione dei condimenti per insalata in bottiglia, le nostre sfide principali erano il tempo di ciclo, i vincoli di spazio e gli schemi di pallettizzazione".

M-710iD/50 palletising bottles.

La linea di produzione di Brunos riempie le bottiglie singolarmente prima di riunirle in gruppi di 6, 10 e 12. Questi gruppi sono poi sottoposti a termoretrazione in pellicola. Questi gruppi vengono poi avvolti in pellicola termoretraibile.

"Abbiamo dovuto pre-raggruppare le confezioni ed eseguire una rotazione parziale per creare il modello di pallettizzazione desiderato", rivela Lanz. "Dopo ogni strato, il robot posiziona un ulteriore strato intermedio. Questa operazione avviene senza cambiare la pinza per ridurre al minimo il tempo di ciclo."

La robotica ideale per il compito di pallettizzazione? Un robot industriale FANUC M-710𝑖C/50 a 6 assi, robusto, ma leggero e compatto, con una portata massima di 50 kg e uno sbraccio di 2050 mm.

Image related to the success story as Brunos
Testimonianze

Jörg Lanz

Responsabile delle vendite presso Robotec Solutions AG

Dietro la tecnologia: Scopri i prodotti correlati

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di studio FANUC

Esplorate la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.