Skip to main content
ROBODRILL Alpha-DiB Plus series photos

ROBODRILL Kompakt CNC Dik İşleme Merkezleri

Frezeleme, delme ve kılavuz çekme için ultra hızlı, güvenilir ve çok yönlü FANUC CNC makine serisini keşfedin.

Standart Versiyon: Hızlı, Güvenilir ve Çok Yönlü

ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus'ın standart versiyonu, hızı ve kalitesiyle ünlüdür. Takım ve medikal endüstrilerinde yüksek hızlı delme, delme ve kılavuz çekme gibi standart uygulamalar için idealdir.

ROBODRILL standart modellerinin temel özellikleri:

  • Sağlam tasarım ve sağlam döküm çapraz tabla, stabilite ve dayanıklılık sağlar
  • Mekanik ve elektrik bileşenlerine kolay erişim ile kolay bakım
  • Hızlı ve basit kullanım için basit kurulum seçenekleri
  • En üst düzeyde kullanıcı dostu ve tam bakım planlaması için yeni 𝑖HMI
  • Hızlı kurtarma için kolay takip edilebilir talimatlara sahip özel bakım ekranı
  • Gelişmiş kalite güvencesi için entegre erken uyarı sistemi
  • Kesintisiz derin ve küçük çaplı delme için 7 MPa (70 bar) merkezden geçen soğutma sıvısı basıncı
  • Döner ve eğilebilir tablalar dahil, görevlerde yüksek esneklik için geniş bir bileşen yelpazesi

Gelişmiş Versiyon: Son Teknoloji Yüksek Hızlı İşleme

Gelişmiş ROBODRILL 𝛼-D𝑖B ADV Plus modelleri, sınıflarında performans standardını belirler ve standart modellerin tüm harika özelliklerini içerir — ve daha fazlasını sunar. Son teknoloji dikey freze makineleri, uzun, tam otomatik üretim süreçleri için tasarlanmıştır ve hassasiyet ve tekrarlanabilirlikte en üst düzey performansı sunar.

ROBODRILL Gelişmiş Modellerinin Ek Özellikleri: 

  • Süper hızlı çevrim süreleri için 0,7 saniyelik takım değiştirme, üretkenliği artırır
  • Çok adımlı takımlar için 4 kg takım taşıma kapasitesi, çok yönlülüğü artırır
  • Daha büyük parçalar için 400 mm Z ekseni stroku, işleme kapasitesini genişletir, 5 eksen işleme için uygun hale getirir
  • M ve L modeller için daha büyük tabla yük kapasitesi (400 kg)

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

FANUC ROBODRILL ile İşleme Esnekliğini ve Güvenilirliğini En Üst Düzeye Çıkarma

ARCUS ELEKTROTECHNIK, enerji sektörüne yönelik karmaşık ve yüksek hassasiyetli bileşenleri, tek adetlik küçük parti boyutlarından itibaren ekonomik bir şekilde üretmek için bir FANUC ROBODRILL Plus-K otomatik işleme hücresini kullanmaktadır. FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC işleme merkezini, FANUC LR Mate 200𝑖D robotu aracılığıyla entegre edilmiş takım ve iş parçası taşıma sistemiyle birleştiren bu çözüm, hızlı makine değişimi ve minimum duruş süresi ile esnek, insansız üretim imkanı sunmaktadır.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL, FANUC Makineleriyle Daha Hızlı Kesim Hızları ve Daha Yüksek Verimlilik Elde Ediyor

EUROEDIL, yeni FANUC makineleriyle kesme hızını ve verimini artırarak müşterilerinin artan hacim taleplerini karşılamaya başladı. Ayrıca, şirketin kalıp kesme takımlarının doğruluğu ve hassasiyeti de gözle görülür şekilde arttı.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos, FANUC ROBODRILL ile Hassasiyete Ulaşıyor

Yüksek hassasiyet, verimlilik ve maliyet arasında doğru dengeyi bulmak söz konusu olduğunda, hassas bileşen üreticisi Vedos, FANUC'un ROBODRILL dik işleme merkezlerine güveniyor.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

FANUC Robot Hücresinin Başarısı Yeni Gelir Kaynağı Oluşturdu

Çoğu sözleşmeli imalat şirketi, verimlilik, üretkenlik ve güvenilirlikte bir üst seviyeye ulaşmak için neyi göz önünde bulundurur? Cevap elbette otomasyondur. Bu nedenle Almanya merkezli WU Mechanische Werkstätte GmbH, kendi takım tezgahlarından birini yüklemek ve boşaltmak için FANUC endüstriyel robotlu bir otomasyon hücresi kurdu. İki yıl sonra, bir ziyaretçi bu konsepti o kadar beğendi ki WU'dan kendisi için de bir tane yapmasını istedi. Bu, FANUC'un yüksek performanslı endüstriyel robotlarını içeren otomasyon hücrelerinin tasarımı ve yapımına dayalı ek bir gelir akışının başlangıcı oldu.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

FANUC robotları, RADMOT'ta 7/24 CNC işlemeyi mümkün kılıyor

Çeşitli takım tezgahları ve robotlardan oluşan otomatik CNC işleme hücreleri, akıllı tasarım ve entegrasyon gerektirir. Öyleyse, neden dünyanın en önde gelen CNC takım tezgahları ve robot üreticisi olan FANUC'a başvurarak süreci basitleştirmiyorsunuz? Polonya'nın önde gelen işleme hizmetleri sağlayıcısı RADMOT, robotlar arasında herhangi bir çarpışma olmadan 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilen, üç işleme merkezi ve iki robot içeren yeni bir CNC freze hücresi uygulamak istediğinde tam da bu stratejiyi izledi.