Skip to main content
EUROEDIL

EUROEDIL, FANUC Makineleriyle Daha Hızlı Kesim Hızları ve Daha Yüksek Verimlilik Elde Ediyor

EUROEDIL, yeni FANUC makineleriyle kesme hızını ve verimini artırarak müşterilerinin artan hacim taleplerini karşılamaya başladı. Ayrıca, şirketin kalıp kesme takımlarının doğruluğu ve hassasiyeti de gözle görülür şekilde arttı.
Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT α-C400iB wire-cut electric discharge machine and a FANUC ROBODRILL α-D14LiB vertical machining centre at Euroedil. With the new FANUC machines, EUROEDIL has increased its cutting rate and throughput. Moreover, the accuracy and precision of the company’s die-cutting tools have improved noticeably.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Bir dizi eski FANUC makinesiyle iyi performans elde etmesine rağmen, artan müşteri talebi EUROEDIL'i Üsküp'teki tesisinde bir modernizasyon programı başlatmaya sevk etti. Bu girişimi desteklemek için şirket, kalıp kesme üretim hattında gerekli kazanımları elde etmek için yeni bir CNC işleme merkezi ve tel erozyon - elektrik deşarj makinesine (EDM) ihtiyaç duydu.

Çözüm
EUROEDIL'in uzun yıllar boyunca düşük sahip olma maliyeti sergileyen mevcut FANUC makineleriyle olan deneyimine dayanarak, şirket yeni yatırımları için FANUC'a tekrar yaklaşmaya karar verdi ve bir ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B CNC dik işleme merkezi ve ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B Tel Erozyon Makinesi.

Sonuç
Yeni FANUC makineleri ile EUROEDIL, müşterilerden gelen artan hacim taleplerini karşılamak için kesim hızını ve verimini artırdı. Dahası, şirketin kalıp kesim takımlarının doğruluğu ve hassasiyeti gözle görülür şekilde iyileşti.

EUROEDIL Holding

EUROEDIL Holding Makedonya, CEO Rakip Ramadanoski tarafından kurulduktan sonra 2004 yılında ticari faaliyetlerine başladı. 2015 yılında şirket, ülkenin başkenti ve en büyük şehri olan Üsküp'te yeni bir tesis açtı. Burada EUROEDIL'in takım atölyesi, inşaat sektörü için takımlar üretmektedir. Uzmanlık alanları arasında sac baskı için aşamalı kalıplama takımları ile ekstrüzyon ve katlama işlemleri için takımlar bulunmaktadır. Şirket, ISO 9001 kalite yönetimi, ISO 14001 çevre yönetimi ve ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği dahil olmak üzere bir dizi önemli akreditasyona sahiptir.

EUROEDIL hakkında daha fazla bilgi edinin
Building of Euroedil. Success story FBG.

FANUC ile Daha Hızlı ve Daha Yüksek Hassasiyetle Kalıp Kesme Takımları Üretimi

Fikirden bitmiş ürüne: EUROEDIL'in başarısının temelini oluşturan felsefe budur. İnovasyon ve sürekli iyileştirme, bu ilerici imalat şirketinin iş büyümesinin merkezinde yer almaktadır.

Bu düşüncelerle ve artan siparişler ve müşterilerin giderek kısalan teslimat talepleriyle karşı karşıya kalan EUROEDIL, takım atölyesine daha fazla yatırım yapma zamanının geldiğine karar verdi. Özellikle, şirketin aşamalı kalıp presleme takımları üretim hattının, üretim seviyelerini artırmak için yenilenmesi gerekiyordu.
 

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at  EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.

“Yaklaşık 20 yıl önce, 2003 yılında ilk FANUC makinemizi satın aldık. Bu makine, 1981 yılında üretilmiş, ikinci el bir tel erozyon makinesiydi,” diyor EUROEDIL Holding Takım Atölyesi Müdürü Toni Dimitrievski. “Bu makine, tesisimizde çalıştığı süre boyunca sorunsuz bir şekilde çalıştı.”

Kısa süre sonra diğer FANUC modellerinin de eklenmesiyle, bu makineler EUROEDIL'de uzun yıllar boyunca verimli ve etkili bir üretim sağladı. Ancak yıllar geçtikçe şirket, yeni makinelere yatırım yapmanın akıllıca olacağını düşündü. Bu hamle, artan sipariş hacmine paralel olarak üretkenliği de artırmak için çok gerekliydi.

“Son zamanlarda iş hacmimizdeki artış ve şirketimizin genişleme planları nedeniyle, yeni takım tezgahlarına yatırım yapma ihtiyacı ortaya çıktı,” diyor Dimitrievski. “FANUC makineleriyle olan olumlu deneyimlerimize dayanarak yeni bir yatırım kararı aldık: bir FANUC ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B tel erozyon makinesi ve bir FANUC ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B dikey işleme merkezi.”

EUROEDIL testimonial image for the website
Referans alıntısı

Toni Dimitrievski

Takım Atölyesi Müdürü

EUROEDIL için bir diğer önemli avantaj, tüm FANUC makinelerinin düşük sahip olma maliyetidir.

Dimitrievski, “Eski FANUC modellerimiz oldukça sağlam ve nadiren onarım gerektirdiği için maliyet açısından verimli olduklarını kanıtladılar ve bakım maliyetlerini düşük tutuyorlar” diye açıklıyor. “Yeni FANUC makinelerimizle, kurulumdan bu yana iki yıl boyunca herhangi bir bakım masrafı yapmadık.”

FANUC modellerinin, takım atölyesindeki diğer makinelerden daha kolay kullanım ve bakım imkanı sunmasının yanı sıra, gerektiğinde FANUC'un yerel servis ve yedek parça desteği ile öne çıktığını da ekliyor.

“Modernizasyonumuz ve iki yeni FANUC makinesinin kurulumu sayesinde, kalıp kesme takımları üretim sürecimizi önemli ölçüde iyileştirdik,” diyor Dimitrievski.

EUROEDIL Success Story, image.
Image related to the the success story EUROEDIL. FANUC Bulgaria

Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.