Skip to main content
Hembrug

FANUC Çözümleri ile Hassas Yükleme ve Mikron Seviyesinde İşleme

Yeni bir takım tezgahı geliştirmek kolay bir iş değildir, ancak söz konusu makine mikron düzeyinde hassasiyetle sert bileşenleri tornalamak zorunda olduğunda, iş kesinlikle daha zor hale gelir. Hollandalı takım tezgahı üreticisi Hembrug için ileriye giden yol, FANUC'un uzmanlığı ve teknolojilerinden yararlanmaktı. FANUC CNC ve robot çözümlerini birlikte kullanarak, şirket yeni yüksek özellikli MikroTurn Twin sert tornalama makinesi için temel hedeflerini gerçekleştirebildi.
Video Hembrug case study: accurate loading and micrometer machining with FANUC LR-10iA/10 robot and 32iB Plus CNC

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Hembrug, iki spindle kullanarak yüksek hassasiyetli sert bileşenleri tornalayabilen yeni MikroTurn Twin makinesinin geliştirilmesine yardımcı olmak için, milimetrenin mikronlarına kadar hassasiyet sağlayabilen ürünlere sahip bir teknoloji ortağı bulması gerekiyordu. Bu hassasiyet sadece bileşen işleme için değil, otomatik yükleme için de gerekliydi.

Çözüm

Hembrug, sert tornalama makinesinin kontrol sistemi için FANUC PANEL 𝑖H Pro endüstriyel PC, FANUC 𝛼𝑖-B serisi servo sistemi, FANUC SDU (ayrı dedektör ünitesi) arayüzü ve FANUC Model A I/O ünitesi ile desteklenmektedir. Şirket, yüksek hassasiyetli makine beslemesi sağlamak için FANUC LR-10𝑖A/10 kompakt 6 eksenli endüstriyel robotunu seçti.

Sonuç

FANUC kontrol ve robot çözümlerinin birleşimi ile Hembrug MikroTurn Twin kullanıcıları, mikron seviyesinde hassasiyete sahip sert bileşenleri güvenilir ve verimli bir şekilde üretebilmektedir. Ayrıca, CNC ve PLC'nin sorunsuz entegrasyonu ve optimizasyonu, değişen müşteri taleplerine uyum sağlayacak esnek bir kurulum sağlar.

Hembrug Hakkında

Amsterdam'ın yaklaşık 10 km batısında, Haarlem'de bulunan Hembrug, sert tornalama işlemleri gerçekleştiren takım tezgahlarının tasarım ve üretiminde dünya lideridir. 50 yılı aşkın süredir 700'den fazla yüksek hassasiyetli tornalama makinesi üretmiştir. 2019 yılından bu yana Danobat Group'un bir parçası olan şirket (diğer grup şirketi Overbeck ile birlikte), zorlu endüstriler için tamamen özelleştirilmiş finiş tornalama ve taşlama takım tezgahları sunmaktadır. Haarlem tesisinde yaklaşık 50 çalışan bulunmaktadır.

HEMBRUG HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Image related to the success story Hembrug

FANUC CNC ve robot arasında sorunsuz entegrasyon

Hembrug'un köklü MikroTurn ve MikroTurnGrind serisi makineleri, spindle ve kızakların aşınmadan çalışmasını sağlayan hidrostatik teknolojiye sahiptir ve 25 yıldan fazla bir süre boyunca hassasiyetin korunmasına yardımcı olur. Ancak, iki spindle kullanarak sert bileşenleri tornalamak için tasarlanan en yeni MikroTurn Twin makinesini geliştirirken, şirket tasarımında dikkate alınması gereken ek bir faktör olduğunu biliyordu: otomasyon.

Image related to the success story Hembrug

Mühendislik Müdürü Bart de Wolf hikayeyi şöyle anlatıyor: “Buradaki zorluk, her saniyenin önemli olduğu yüksek hacimli işleme için bir makine tasarladık ve parçaların yükleme ve işleme işlemlerini aynı anda gerçekleştirmek istedik. Konsept, bir mil üzerinde bileşenlerin işlenmesini kolaylaştıran iki ana mil ve ikinci mil üzerinde başka bir parçayı boşaltmak/yüklemek için bir robot kullanmayı içeriyor.”

Hembrug makinelerinde olduğu gibi, hassasiyetten ödün verilemezdi. Şirket tarafından üretilen makineler genellikle ≤2 µm boyut toleransı, ≤0,5 µm yuvarlaklık ve 0,1-0,4 µm Ra (yüzey kalitesi) değerlerine ulaşır. Benzer şekilde, MikroTurn Twin de mikron düzeyinde hassas işleme için uygun, yüksek kaliteli bir platform olarak hizmet vermeliydi.

Çözüm, FANUC PANEL 𝑖H Pro endüstriyel PC ve FANUC LR-10𝑖A/10 kompakt 6 eksenli endüstriyel robot ile birlikte FANUC Seri 32𝑖-Model B Plus CNC şeklinde geldi.

Bart de Wolf şöyle devam ediyor: “FANUC ile yaklaşık 20 yıllık deneyimimiz var. Bu deneyimimiz ağırlıklı olarak CNC kontrolleri alanında olmakla birlikte, son yıllarda FANUC robotları ve bunların eksiksiz anahtar teslimi çözümlerine entegrasyonu konusunda da deneyim kazandık.”

Image related to the success story Hembrug

FANUC robotu ile CNC arasındaki entegrasyonun sorunsuz çalışması nedeniyle LR-10𝑖A/10 modelini seçtik. Ayrıca, FANUC ile olan iyi ilişkilerimiz ve kapsamlı destek hizmetleri de bizim için çok önemli.

Referans alıntısı

Bart de Wolf

Mühendislik Müdürü

MikroTurn Twin için Hembrug, FANUC CNC'den çok hassas işleme yolları tanımlamalı ve aynı zamanda FANUC robotunun bileşenleri güvenilir ve doğru bir şekilde yükleyip boşaltmasını sağlamalıydı. İş parçalarının mandrende 1 veya 2 µm bile olsa yanlış hizalanması söz konusu olamazdı.

De Wolf, “FANUC robot kontrolü ile hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak etkili bir çözüm bulduk” diyor. “Bizim için önemli bir zorluk ve geliştirme noktası, MikroTurn Twin'in işleme süreçleri için hem CNC'yi hem de PLC'yi optimize etmekti. FANUC çözümlerini benimseyerek, son derece hassas konturlar oluşturabileceğimizi ve aynı zamanda değişen müşteri taleplerini karşılamak için esnek bir kurulum sağlayabileceğimizi biliyorduk. Sonuç, tatmin edici ve sağlam bir sonuç oldu.”

Image related to the success story Hembrug

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.