Gezinmeyi Al

Görev:  
Rekabeti sürdürebilmek için, İsviçreli taşlama makine üreticisi Hardinge Grinding Group’un üretim sürecinde esnekliği arttırabilmek için üretim sürecini kısaltması gerekti.

Çözüm:  
FANUC paket çözümleri tüm kurulumlar için kişiselleştirilmiş kullanıcı ara yüzü aracılığıyla kullanılabilen doğru kontrolleri ve sürücü teknolojisi sağlar.

Sonuç: 

Kellenberger makinesiyle FANUC CNC 31i-B ve Panel iH Pro sayesinde hızlı ve esnek takım yenilemeyle daha kısa döngü sürelerinde bile hassasiyet.

PDF'İ İNDİR

Fanuc’un kontrol ve sürücü teknolojisi modüler konseptin gerekli bir parçasıdır.

Giderek kısalan ürün devirleri, birçok makine şirketini daha esnek ve maliyet baskısı altında olmaya zorlamaktadır. Aynı zamanda, hassasiyet talebi de artmaktadır - özellikle şekil ve izin verilebilir pozisyon sapması konusunda. Bu, Hardinge Grinding Group gibi taşlama makinesi üreticileri için önem taşır çünkü St. Gallen’daki Kellenberger’da da görüldüğü gibi, Hardinge yetkinlik merkezi tüm taşlama ürünlerinden sorumludur. Yeni gelişmelerde, makinelerin kısa üretim süreli, hızlı ve esnek kurulumlu, kaliteli ve mümkün olduğunca uygun maliyetli olmaları için yalnızca İsviçreli hassasiyetine değil bakıma da oldukça önem verilir

Bunun anahtarı platform konseptleridir: Müşteri, maliyet, özel tasarımla esneklik, teslimat süresi, işe yararlık ve bakım açısından standartlaştırılmış parçalarla modüler bir makine tasarımından faydalanmaktadır. Bunun özellikle uygun bir örneği, son zamanlarda geliştirilen Kellenberger 100 idir. Kellenberger Vista ve Vita, Tschudin T25 ve Jones & Shipman Ultramat CNC ve Ultragrind 1000 makine serilerini kullanıcı herhangi bir işlevsellik değişikliği yapmak zorunda kalmadan değiştiren evrensel bir silindirik taşlama makinesidir.

Gelecekteki makine anlayışı

Avrupa’da Hardinge Grinding’de Ürün Müdürü Rolf Wald açıklıyor: "Bizim tanımımıza göre, yüksek kalite ve dayanıklılığa büyük önem vermeye devam etmemiz sayesinde Kellenberger 100 silindirik taşlamanın tüm orta segment kısmına hitap eder." Karşılık gelen parçaların uygulanmasına bağlı olarak, evrensel silindirik taşlama makinesi tek parçalı bir makine olarak kurulabilir. Örneğin, araç ve kalıp yapmaktan, bağlı bir yükleyiciyle son derece donanımlı bir üretim makinesine kadar kullanılır.
Rolf Wald , Hardinge Grinding’de Ürün Müdürü
Bu yeni platform, St. Gallen bölgesinde tüm ilgili kaliteli parçaların üretilmesi için Kellenberger’ın yüksek seviyedeki gelişim uzmanlığı ve yüzde 80’e kadar dikey birleşmesiyle mümkün kılınmıştır. Böyle çok yönlü bir makinenin montajını en iyi şekilde yapmak için, Kellenberger aynı zamanda, yüksek derece esneklik sunan ve kısa teslimat süresini garanti eden senkronize bir montaj tezgahına geçiş yapmıştır.

2000 yılından beri Kellenberger makinelerinin satışından sorumlu olan ve 2009 yılından beri doğrudan Kellenberger’ın hizmetinde çalışan Rolf Wald, makine açısından yeni taşlama kafası anlayışını vurguluyor: "Tek, oldukça kompakt temel bir tasarımla, basitten son derece karmaşığa her zaman bindirme korumalı on farklı taşlama kafası gösterebiliriz".

Product Manager Rolf Wald is convinced of the success of the Kellenberger 100: "The user benefits from the platform concept and the consistent support in the form of a newly designed man-machine interface."

Tek, oldukça kompakt temel bir tasarımla Kellenberger, basitten son derece karmaşığa on farklı taşlama kafası üretebilir.  

Modüler anlayışın parçası: Kontrol ve sürücü teknolojisi

Farklı çalışma başlıkları, punta başlıkları, tahrik akslarının birleşimiyle, Hardinge, Kellenberger 100 ile neredeyse her müşterinin ihtiyacını karşılayabilir, özellikle de makine 600 ve 1000 mm arası uzunluklarda mevcuttur. Rolf Wald’ın bahsettiği başka bir önemli nokta ise kullanılan sürücü ve kontrol teknolojisidir: "Her makine için uygun olmalı ve mümkün olan en basit işlemi sağlayacak insan-makine ara yüzü tarafından tamamlanmalıdır. İşte FANUC CNC 31i-B ve 19" dokunmatik panel ile harika bir çözüm bulduk. FANUC kontrollerinin genel olarak yüksek güvenilirliği makinelerimizin kalite ihtiyaçlarına da tamamen uyuyor".
L. Kellenberger & Co. AG’de Teknoloji Müdürü Bernard Gschwend, sözlerini şöyle tamamlıyor: "Evrensel silindirik taşlama makinesi sektöründe FANUC ile uzun yılların getirdiği iş birliği sayesinde, şunu kesinlikle biliyoruz ki FANUC 31i-B kontrolü Kellenberger 100 gibi evrensel bir silindirik taşlama makinesinin tüm performans beklentisini karşılıyor. FANUC’un taşlamadaki deneyimi aynı zamanda kullanılan sürücü ve kontrol teknolojisine de yansımıştır. Tahrik kontrolü çok hassastır, hassas profil taşlaması sağlar. Ayrıca, Kellenberger’in kolayca dairesel olmayan taşlama yapabildiği interpolasyon işlevi de vardır." "Buna ek olarak, 31i hızı üretim taşlamasına da uygundur” diyor Bernard Gschwend. Ona göre, en büyük zorluk "basit tasarımın aynı çekici fiyat/performans oranını en çok talep edilen teknik varyant olarak sunmasıydı".

FANUC İsviçre'deki Kilit Müşteri Satış Mühendisi Michael Platz, çözümü açıklıyor: "Eksen tasarımına bağlı olarak kullanılan dört sürücü ve kontrol paketini Kellenberger için bir araya getirdik. Motor performansında, bazı belirli özelliklerde ve fiyatta farklılık gösteriyorlar."

İşbirliği hususunda, Ürün Müdürü Wald şunu doğruluyor: "Biel’deki İsviçre şubesinden deneyimli FANUC çalışanlarıyla yoğun ve başarılı bir şekilde iş birliği gerçekleştirdik. Özellikle insan-makine ara yüzü konusunda çözümler bulmak için bölgede bizimle yan yana çalıştılar. Gerektiğinde, FANUC’un Japonya’nın ana merkezindeki CNC laboratuvarından hızlı yardım ulaştı."

Sezgisel programlama sağlayan geniş dokunmatik ekran

Kellenberger, Kellenberger’ın sezgisel işlem için tasarladığı yeni 19” dokunmatik ekranı kullanan ilk İsviçreli makine üreticisidir. Teknoloji Müdürü Gschwend: "Çok sayıda hazırlık çalışması yaptık ve Fraunhofer Institute ile birlikte nihai gereklilikleri ve işlerliği belirledik. Ardından FANUC fikirlerimizi hayata geçirmek için gerekli temeli oluşturdu." Sonuç, makineyi günlük hayattaki kullanımda kolay ve güvenli kılan ve FANUC devirlerinin geçmişini veya kendi kendine yazılı makroları temel alarak kendi Kellenberger ara yüzü ile bir ara yüz oldu. Endüstri 4.0 gerekliliklerinin hazır olarak gelmesi de garanti edilmiştir. Tümleşik OPC UA ara yüzü, makinenin yalnızca bilgi göndermesini değil dış sensörlerden de alması için çift yönlü iletişimi mümkün kılar.
Kellenberger, FANUC CNC 31i-B ve 19" dokunmatik panele dayanarak kullanıcı dostu bir kullanıcı ara yüzü geliştirdi.  
Kullanıcının iki programlama modunu seçme şansı vardır: yeni tasarlanmış bir döngüsel programlama ve iş parçasıyla ilgili, grafik programlama. İki varyant da herhangi bir ISO programlama bilgisi gerektirmez. Rolf Wald için bu kesinlikle Kellenberger 100’ün gücüdür: "Kullanıcı yeni tasarlanmış kullanıcı ara yüzünde istikrarlı destekten faydalanıyor ve böylece bireysel parçalar için bile uygun olan ilk parçayı çabucak bulabiliyor. Tümleşik otomatik bir hesaplama aynı zamanda buna da katkı sağlıyor."

Teknisyenin işinin mümkün olduğunca kolaylaştırıldığı açıkça görülmektedir. Sonuç olarak, Kellerberger yeni platformuyla yalnızca Avrupa pazarını değil aynı zamanda Asya ve ABD’yi de fethetmek istemektedir. 

Ürün Müdürü Wald’a göre, FANUC kontrolü burada da önemlidir: "Bana göre, başka hiçbir CNC tedarikçisi FANUC kadar yüksek uluslararası bir itibara sahip değil."

Kellenberger / Hardinge

Kellenberger, 100 yıllık geçmişiyle geleneksel bir şirkettir. İlk evrensel silindirik taşlama makinesi henüz 1918 yılında geliştirildi. 1995’e kadar Kellenberger üç nesildir bir aile şirketiydi. Jürg Kellenberger’ın yönetimi altındaki şirket, dünya çapında 1500 çalışanı olan Amerikalı şirket Hardinge’ye satıldı. Hardinge, tornalama, frezeleme, taşlama ve sıkıştırma sistemlerini kapsar.

St. Gallen’daki Kellenberger, yaklaşık 250 çalışanıyla Hardinge Grinding Group’un ana merkezidir ve tüm taşlama ürünlerinden sorumludur. Ayrıca, Biel/İsviçre, Shanghai/Çin, Leicester/BB ve Elgin/ABD’de 200'ü aşkın çalışanıyla birlikte yerleri bulunmaktadır. Evrensel silindirik, silindirik iç yüzey, üretim ve bağlamalı taşlama makineleri üretilmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:

L. Kellenberger & Co. AG
Heiligkreuzstrasse 28
CH-9008 St.Gallen
T  (+41) 71 242 91 11
info@kellenberger.net
www.kellenberger.com 
FANUC Switzerland GmbH
Grenchenstrasse 7
CH-2500 Biel/Bienne 8
T  (+41) 32 366 63 63
info@FANUC.ch
www.FANUC.eu