Skip to main content
STIHL

Le cobot soulage les travailleurs des contraintes physiques

Les contrôles de qualité et l'emballage peuvent être physiquement éprouvants. Cependant, l'intégration de robots collaboratifs peut considérablement améliorer l'ergonomie de ces activités.
Success story of successful implementation of FANUC Collaborative robots at the German company STIHL.

Des tâches aux résultats

Tâche

STIHL souhaitait une solution automatisée flexible pour réduire la charge physique de ses travailleurs sur la ligne de production des scies à tronçonner à essence. Une telle scie pesant environ 10 kg, la charge à manipuler en une équipe s'élevait à environ 8 tonnes par employé.

Solution

Un robot collaboratif CR-35𝑖A a été installé pour retirer la meuleuse de coupe d'un convoyeur suspendu, effectuer des tests et la maintenir suspendue jusqu'à ce qu'une inspection visuelle finale soit positivement réalisée. Ensuite, le robot place la tronçonneuse dans une boîte d'expédition.

Résultat

Le robot soulage les employés de la ligne d'emballage, tout en se déplaçant à une vitesse de 250 mm/s. Le logiciel " Line Tracking " de FANUC et l'option " Collision Guard " simplifient le processus.

STIHL

STIHL produit des équipements motorisés pour la sylviculture, le jardinage, l'aménagement paysager et la construction. Fondée en 1926, l'entreprise est reconnue internationalement pour ses tronçonneuses et emploie plus de 20 000 personnes. Basée près de Stuttgart, en Allemagne, STIHL vend ses produits dans plus de 160 pays.

EN SAVOIR PLUS SUR STIHL
Success story of successful implementation of FANUC Collaborative robots at the German company STIHL.

STIHL ouvre de nouvelles voies avec le robot collaboratif de FANUC

 

Des centaines de robots étaient déjà utilisés chez le fabricant de scies à moteur STIHL lorsque l'entreprise a décidé d'ajouter son premier robot collaboratif.

Le démarrage de la production n'a pris que trois jours grâce à une préparation intensive. L'équipe interne d'ingénierie de production de STIHL a passé une année entière à développer les exigences techniques et à préparer le lieu de travail pour le FANUC CR-35𝑖A. L'équipe du chef de groupe, André Lange, responsable du service et de la planification du matériel, a bénéficié d'une grande familiarité avec la technologie des robots FANUC : "Cela nous a permis de nous concentrer sur la mise en œuvre du concept de lieu de travail collaboratif", explique Lange.

Dans la nouvelle ligne d'emballage, la tâche du robot consiste à retirer la tronçonneuse d'un convoyeur suspendu, à effectuer un "test de vibration", puis à la maintenir suspendue jusqu'à l'achèvement de l'inspection visuelle finale. Le robot place ensuite la tronçonneuse dans un carton d'expédition prêt à l'emploi. Dans cette zone de collaboration, le robot ne se déplace qu'à la vitesse autorisée de 250 mm/s.

CR-35iA, FANUC, STIHL, automation, case studies success story, collaborative Robot, germany, green, handling, line production, pick and place
Success Story Stihl testimonial

Nous nous posons toujours la question : Comment les robots peuvent-ils alléger le travail quotidien des employés ? La robotique collaborative est une technologie qui ouvre de nouvelles voies : Nous avons désormais la possibilité pour l'homme de travailler main dans la main avec un robot. Nous voulons tester cela pour aller de l'avant et prendre une longueur d'avance sur la concurrence.

Devis de témoignages

André Lange

Le test de vibration est un test de qualité acoustique, au cours duquel la tronçonneuse est secouée. Si un "clic" se fait entendre, la tête d'aspiration est correctement montée et la tronçonneuse peut être emballée.

Une tronçonneuse pesant environ 10 kg, cela représente un poids total soulevé d'environ huit tonnes par équipe et par employé.Le robot soulage donc considérablement l'employé.

Le personnel de la ligne d'emballage a été impliqué dès le début dans le projet. Non seulement ils ont pu donner une évaluation experte de l'installation d'essai, mais ils ont également influencé la conception et l'ergonomie, ce qui a permis d'améliorer l'acceptation par le personnel. Markus Wahl, du département d'ingénierie de production de STIHL et responsable de la construction des systèmes d'assemblage : "Les employés de la ligne d'emballage ont introduit de nombreuses bonnes idées que nous avons mises en œuvre.

CR-35iA, FANUC, STIHL, automation, case studies success story, collaborative Robot, germany, green, handling, line production, pick and place
Success story pictures and content for STIHL, displaying collaborative robots

Le robot synchronise sa vitesse avec le convoyeur, via le logiciel " Line Tracking " de FANUC, puis effectue la préhension au bon moment. Comme l'explique Markus Wahl : "L'objectif est d'utiliser le robot le plus continuellement possible afin qu'il n'y ait pas de temps mort.

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.