Skip to main content
gepostet 29.09.2025

FANUC und Fujitsu besprechen eine Zusammenarbeit im Bereich „Physical AI“

Die FANUC Corporation und Fujitsu Limited könnten im Bereich der „Physical AI“ zusammenarbeiten, um deren praktische Umsetzung in der Fabrik zu beschleunigen.
Robots in a car plant
Stock image

Die FANUC Corporation hat mit Fujitsu Limited („Fujitsu“) vereinbart, Gespräche über eine mögliche geschäftliche Zusammenarbeit im Bereich „Physical AI“ aufzunehmen. Ziel ist es, den praktischen Einsatz von „Physical AI“ in der Industrie zu beschleunigen, zur Verwirklichung einer Gesellschaft beizutragen, in der Menschen und Roboter koexistieren und zusammenarbeiten, sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu stärken. Parallel zu den Gesprächen mit Fujitsu wird FANUC auch Technologien von NVIDIA, einem Partner beider Unternehmen, nutzen, um die Einführung von „Physical AI“ voranzutreiben.


Hintergrund
In den letzten Jahren sehen sich verschiedene Branchen, darunter auch die Fertigungsindustrie, zunehmend mit großen Herausforderungen konfrontiert, wie zum Beispiel Arbeitskräftemangel aufgrund sinkender Geburtenraten und einer alternden Erwerbsbevölkerung, einem Rückgang an Fachkräften sowie einem sich verschärfenden globalen Wettbewerb. Um diese Probleme anzugehen, steigen die Erwartungen an „Physical AI“, die es der KI ermöglicht, die reale Welt wahrzunehmen, Informationen zu analysieren und Handlungen in der physischen Umgebung auszuführen.
Vorantreiben der Automatisierung durch offene Plattformen und „Physical AI“
Mit „Physical AI“ sind Roboter und verschiedene Arten von Anlagen in der Lage, die physische Welt zu verstehen, autonom optimale Maßnahmen zu ermitteln und diese auszuführen. Diese Fähigkeit ermöglicht es, Aufgaben zu automatisieren, die Produktivität zu steigern, die Qualität zu stabilisieren und die Automatisierung auf neue Anwendungsbereiche auszuweiten.
FANUC stellte sein auf einer offenen Plattform basierendes Physical-AI-System im vergangenen Dezember auf der International Robot Exhibition (iREX) vor. Seit dieser Premiere nimmt der Einsatz in der Praxis zu, beispielsweise beim Bedienen von Robotern mittels Sprachbefehlen und bei der autonomen Durchführung von Teilekitting mithilfe von KI-Agenten. Um die durch „Physical AI“ gesteuerte Automatisierung weiter voranzutreiben und in der Gesellschaft zu verbreiten, untersucht FANUC neben der Kombination fortschrittlicher KI- und Robotersteuerungstechnologien auch die gemeinsame Nutzung mit der KI-Infrastruktur von Fujitsu, die hochwertige Daten aus der Fertigung nutzt.


Beitrag zum Einsatz von „Physical AI“ in der Praxis
Durch die Nutzung offener Plattformen, die Zusammenarbeit mit Fujitsu und den Einsatz von NVIDIA-Technologien wird FANUC zum praktischen Einsatz von Physical AI beitragen, zur Schaffung einer sicheren und prosperierenden Gesellschaft, in der Menschen und Roboter Seite an Seite existieren und zusammenarbeiten, sowie zur Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit.


Stellungnahme von Takahito Tokita, Representative Director, President und CEO, Fujitsu Limited
Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit FANUC, einem weltweit führenden Unternehmen in der Robotikbranche, neue Geschäftsmöglichkeiten zur Verwirklichung von „Physical AI“ zu erkunden.
Wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit zwischen FANUC mit seinen erstklassigen Robotertechnologien und Fujitsu mit unseren Stärken in den Bereichen Computertechnologien und Softwareentwicklung neuen industriellen Mehrwert schaffen wird.
Durch die Zusammenführung der Technologien beider Unternehmen und die nahtlose Vernetzung von Robotern, Anlagen, Menschen und Geschäftsanwendungen im gesamten Werk streben wir die Optimierung und Ermöglichung autonomer Abläufe über den gesamten Fertigungslebenszyklus hinweg an – von der Produktionsplanung über die Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement und zur Instandhaltung.
Darüber hinaus werden wir durch die enge Integration von Robotern, die in der physischen Welt agieren, mit Daten, die in der digitalen Welt gesammelt und analysiert werden, nicht nur zur Steigerung der Produktivität an den Fertigungsstandorten beitragen, sondern auch die betriebliche Agilität erhöhen und die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit in einem sich ständig wandelnden Geschäftsumfeld stärken.
Ausgehend von dieser Initiative werden wir den Einsatz von „Physical AI“ in der Praxis beschleunigen und gemeinsam daran arbeiten, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt zu stärken.