Skip to main content
Sitech

Mit FANUC Robotern sitzt Brose Sitech am Steuer

Die Automobilindustrie ist berüchtigt für ihre hohen Produktivitätsanforderungen, engen Gewinnspannen und strengen Qualitätsstandards. Automatisierung ist unerlässlich, um eine zuverlässige, wiederholbare und kostengünstige Produktion mit maximaler Betriebszeit zu gewährleisten. Die Wahl des Roboterlieferanten ist daher nichts weniger als entscheidend.
FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Das Werk Polkowice von Brose Sitech im Westen Polens stellt täglich 49.000 komplette Autositzstrukturen her. Für die hochvolumigen Produktionsprozesse wie Pressen, Schweißen und Montage benötigte das Werk einen Automatisierungspartner, der in der Lage ist, hochzuverlässige Roboter anzubieten, die von einem erfahrenen und umfassenden technischen Support unterstützt werden.

Lösung

Im Jahr 2002 begann Brose Sitech eine Partnerschaft mit dem führenden Roboterspezialisten FANUC, eine Vereinbarung, die bis heute andauert. Zu den vielen FANUC Modellen vor Ort gehören der vielseitige Industrieroboter R-2000𝑖C/165F mit hoher Traglast und der Lichtbogenschweißroboter ARC Mate 100𝑖D.

Ergebnis

Als Automobilzulieferer mit durchgängig hohen Stückzahlen genießt Brose Sitech durch die Zusammenarbeit mit FANUC einen sehr wichtigen Vorteil. Das Unternehmen profitiert zudem vom kompetenten technischen Support von FANUC, der hohen Ersatzteilverfügbarkeit und der kompetenten Schulung der Mitarbeiter durch die FANUC Academy.

Über Brose Sitech

Das 1998 als Sitech gegründete Unternehmen ist heute ein Joint Venture, das zu gleichen Teilen (50/50) dem VW-Konzern und Brose gehört. Brose Sitech ist auf die Herstellung kompletter Autositzgarnituren und Sitzstrukturkomponenten spezialisiert und hat seinen Sitz und sein Hauptwerk in Polkowice, Polen. Als Zulieferer der Marken Volkswagen, AUDI, Volkswagen Nutzfahrzeuge, SKODA, SEAT und Porsche kommen die Teilesätze zum richtigen Zeitpunkt und in optimaler Reihenfolge an den Produktionslinien an. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen mehr als 5000 Mitarbeiter an Standorten in Polen, Deutschland, China und der Tschechischen Republik.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER Sitech
Sitech success story images for automotive industry

Autositzhersteller macht es sich mit FANUC Robotern bequem

Aktuelle Trends wie E-Mobilität, systemübergreifende Konnektivität und autonomes Fahren verändern die Anforderungen an den Fahrzeuginnenraum von morgen. Der Fahrzeuginnenraum entwickelt sich zu einem mobilen Lebensraum, der herkömmliche Komfort- und Sicherheitsbedürfnisse mit neuen, flexiblen und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten verbindet.

Brose Sitech setzt bei den vielen neuen Anforderungen an seine Produktionsanlagen hinsichtlich Produktivität und Flexibilität vor allem auf seine breit aufgestellten Roboterarbeiter. Im Werk Polkowice werden täglich 49.000 komplette Sitzstrukturen hergestellt, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

"Unsere Zusammenarbeit mit FANUC begann 2002", verrät Jarosław Junak, Elektrofachingenieur und verantwortlich für die Aufrechterhaltung der technischen Effizienz der Produktionsanlagen. "Seitdem nutzen wir die Möglichkeiten von FANUC und den umfassenden technischen Support, der es uns ermöglicht, unsere Roboter in einwandfreiem Zustand zu halten."

Sitech success story images for automotive industry

Für uns ist FANUC ein Synonym für höchste Produkt- und Servicequalität und bietet uns eine sorgenfreie Produktionssicherheit.

Zitat von Testimonials

Jarosław Junak

Elektrofachingenieur bei Sitech

Der vielseitige Industrieroboter FANUC R-2000𝑖C/165F und der Lichtbogenschweißroboter ARC Mate 100𝑖D gehören zu den neuesten Modellen vor Ort bei Brose Sitech.

"Das gilt auch für Ersatzteile. FANUC hat immer eine hohe Ersatzteilverfügbarkeit und durch die direkte Bestellung in der Zentrale profitieren wir von kurzen Lieferzeiten. Die schnelle Reaktion von FANUC beschleunigt die Arbeit unseres Wartungspersonals erheblich."

>

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter ist eine Kernaufgabe von Brose Sitech, um mit den sich wandelnden Kundenanforderungen in der Automobilindustrie Schritt zu halten.

"Wir legen großen Wert auf Schulungen, weil wir wissen, dass sich die Kompetenzen der Mitarbeiter in Produktionsvorteilen niederschlagen", so Junak. "Dank der Tatsache, dass unsere Mitarbeiter regelmäßig an der FANUC Academy teilnehmen, können wir ein hervorragendes Team vorweisen. Unsere Mitarbeiter haben Kenntnisse über die Robotisierung und ein hohes Bewusstsein für die Vorteile, die Produktionsroboter bieten. Dies schlägt sich in der täglichen Arbeitseffizienz und Kundenzufriedenheit sowie in messbaren Produktionserfolgen nieder."

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Inspiriert werden

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

FANUC Roboter automatisieren präzisen Prozess in der Automobilindustrie

Anwendungen in der Automobilindustrie gehören zu den anspruchsvollsten Automatisierungsaufgaben in der gesamten Industrie. Sicherlich sind hohe Achsgeschwindigkeiten und eine hohe Produktivität die Schlüsselkriterien, aber in diesem speziellen Projekt standen auch Präzision und Wiederholgenauigkeit ganz oben auf der Prioritätenliste. FANUC Industrieroboter erfüllten diese Anforderungen in vollem Umfang.

Success Story AKE pictures and media
AKE

AKE setzt FANUC Roboter ein, um den Erfolg bei Nexteer zu steuern

Nexteer Automotive nutzt die Vorteile von neun leistungsstarken Industrierobotern von FANUC, um die Herstellung von Lenkgetriebekomponenten für BMW zu automatisieren. Die vom Spezialisten für Prozessautomatisierung AKE Robotics installierte Anlage erreicht ein neues Niveau an Prozessproduktivität und Zuverlässigkeit.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC CRX Cobot erhöht die Flexibilität der Produktion

Bonvicini Carpenteria genießt heute ein noch höheres Maß an Qualität und Flexibilität. Das Unternehmen kann zwischen verschiedenen Automatisierungslösungen wechseln, wann immer es das Produktionsvolumen erfordert. Insbesondere profitiert Bonvicini Carpenteria von der einfachen und schnellen Roboterprogrammierung mit Funktionen wie Drag & Drop und einer einfachen Tablet-Oberfläche.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.