Skip to main content
Zorn Maschinenbau

Kompakte Abmessungen, höchste Präzision mit FANUC CNC-Technologie

ZORN Maschinenbau setzt die Steuerungstechnik von FANUC für sein CNC-Mikrobearbeitungszentrum „MicroOne“ ein, das es Herstellern ermöglicht, bei der Fertigung von Miniaturbauteilen ein hohes Maß an Präzision und Genauigkeit zu erzielen. Die kompakte Maschine kombiniert die fünfachsige Simultanbearbeitung mit der leistungsstarken FANUC CNC Serie 31𝑖-B5 Plus und ermöglicht so eine präzise Steuerung selbst kleinster Werkzeugwegbewegungen.
Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Wichtige Erkenntnisse – vom Auftrag zum Ergebnis

AUFGABE

Nach dem Einstieg in den Markt für Mikrobearbeitung im Jahr 2015 benötigte ZORN Maschinenbau eine CNC-Lösung, die den extremen Präzisionsanforderungen bei der Fertigung von Miniaturbauteilen gerecht wird. Die Steuerung musste zudem komplexe 5-Achs-Bearbeitungen unterstützen und gleichzeitig eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche für die CNC-Maschinen-Werkstatt bieten.

LÖSUNG

Die ZORN MicroOne verfügt über eine FANUC Serie 31𝑖-B5 Plus CNC, die speziell für die Unterstützung der leistungsstarken 5-Achs-Bearbeitung entwickelt wurde. Dank leistungsstarker Rechenkapazitäten und präziser Steuerung komplexer Werkzeugwege ermöglicht die CNC-Steuerung der MicroOne die Durchführung von Fräs-, Bohr- und Schleifvorgängen in koordinierten Bewegungen.

ERGEBNIS

Die FANUC Serie 31𝑖-B5 Plus bietet ZORN die Präzision und die Bearbeitungsleistung, die für anspruchsvolle Mikrobearbeitungsanwendungen erforderlich sind, einschließlich Konturbewegungen von nur 0,002 mm. Die vertraute FANUC Bedienoberfläche erleichtert zudem die Einführung des MicroOne-Mikrobearbeitungszentrums für Hersteller, die bereits FANUC Steuerungen einsetzen.

ÜBER Zorn Maschinenbau:

ZORN wurde 1951 in Berlin mit nur 10 Mitarbeitern gegründet und stellte zunächst Lampen und Lichtzeiger her. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 50 Mitarbeiter in der Entwicklung und Produktion von Lösungen für die Mikrobearbeitung, Mikroautomation, Mikromontage und Drahtverarbeitung – sowohl in Standard- als auch in kundenspezifischen Varianten. Das Unternehmen, das mittlerweile seinen Sitz in Stockach in Süddeutschland hat, stieg 2015 mit der Entwicklung der Zorn MicroOne, eines speziell für die Fertigung von Miniaturbauteilen konzipierten CNC-Bearbeitungszentrums, in den Markt für Mikrobearbeitung ein.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER Zorn Maschinenbau
Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Präzise Bearbeitung in kompakter Bauweise

Bei ZORN Maschinenbau reicht die Kompetenz in der Fertigung extrem kleiner, hochpräziser Bauteile bis zu den Anfängen des Unternehmens zurück, die im Anlagenbau einer Glühlampenfabrik liegen. Der Schwerpunkt lag auf der Herstellung sehr kleiner, hochpräziser Glühlampen – und der dazugehörigen Komponenten –, was ebenso kleine Vorrichtungen und Maschinen erforderte.

„Dieses Know-how wurde später bei der Entwicklung von Werkzeugmaschinen genutzt“, erklärt Martin Zeiher, Geschäftsführer der Zorn Maschinenbau GmbH.

Als ZORN 2015 mit seiner MicroOne in den Markt für Mikrobearbeitung einstieg, waren das Verfahren und die Technologie noch relativ neu. Die innovative Maschine ist in der Lage, das Fräsen, Bohren und Schleifen von Miniaturteilen in koordinierten Bewegungen auf einer einzigen Plattform durchzuführen.

Eine wichtige Entwicklung für die MicroOne war die Integration der FANUC CNC-Technologie.

Die Maschine nutzt eine Steuerung der FANUC-Serie 31𝑖-B5 Plus, die die für anspruchsvolle 5-Achs-Mikrobearbeitungsanwendungen erforderliche Rechenleistung und Präzision bereitstellt.

 

Quote image -  Zorn Case Study

ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Die Zusammenarbeit mit FANUC, einem weltweit führenden Anbieter von Steuerungssystemen, hat uns den Markteintritt erheblich erleichtert. Wenn Sie bereits über eine FANUC Steuerung im Haus verfügen, ist der Umstieg auf die Mikrobearbeitung natürlich viel einfacher, da Sie sich nicht erst in ein neues Steuerungssystem einarbeiten müssen.

Zitat von Testimonials

Alexander Noeske

Vertriebsleiter bei ZORN

Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Die kompakte MicroOne wurde entwickelt, um auf einer Stellfläche von nur 1 m² ein hohes Maß an Präzision, Genauigkeit und Ergonomie zu bieten. Die FANUC 31𝑖-B5 Plus ist das Herzstück dieser Leistungsfähigkeit und unterstützt die simultane 5-Achs-Bearbeitung sowie die komplexen Berechnungen, die erforderlich sind, um winzige, aber äußerst präzise Werkzeugwege einzuhalten.

„„Die Steuerung muss in der Lage sein, selbst kleinste Konturbewegungen – wir sprechen hier von 1/500stel Millimeter – so präzise zu berechnen, dass kein ‚Verwischen‘ der Kontur auftritt, das auf Kosten der Genauigkeit geht“, sagt Noeske.

Die FANUC CNC kann insgesamt bis zu 34 Achsen und bis zu sechs unabhängige Bearbeitungspfade steuern und bietet damit die für anspruchsvolle mehrachsige Bearbeitungen erforderliche Flexibilität. Ihre verbesserte Rechengeschwindigkeit und ihr größerer Speicher (im Vergleich zur 31𝑖-B Plus) tragen zudem dazu bei, die Zykluszeiten bei komplexen Bearbeitungsaufgaben zu verkürzen.

Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Darüber hinaus hat sich die Partnerschaft zwischen ZORN und FANUC im Laufe der Weiterentwicklung der MicroOne als entscheidend erwiesen. Laut Noeske teilen beide Unternehmen eine gemeinsame Sichtweise hinsichtlich der Anforderungen an die Bearbeitung mit CNC-Maschinen: „Wir haben festgestellt, dass unsere Zusammenarbeit mit FANUC sehr fruchtbar ist, da wir beide dasselbe Verständnis von Präzision haben.“

Mit der FANUC Serie 31𝑖-B5 Plus, die die für komplexe 5-Achs-Bearbeitungen im Mikrobereich erforderliche Steuerungsleistung bereitstellt, kann ZORN die MicroOne weiterhin als kompakte, leistungsstarke Lösung für Hersteller anbieten und weiterentwickeln, die mit Miniaturbauteilen arbeiten.

Lassen Sie sich inspirieren

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.
GSN Schleiftechnik GmbH

Aus Alt macht Neu – mit leistungsstarken FANUC Steuerungen

GSN Schleiftechnik ist auf die Überholung von Rundschleifmaschinen spezialisiert und verwandelt ältere Anlagen in leistungsstarke Produktionsmittel. Durch den Austausch veralteter Elektronik und Antriebssysteme durch moderne FANUC CNC-Technologie bietet GSN seinen Kunden eine kostengünstige Alternative zum Kauf neuer Maschinen, wobei die gewohnten Werkzeuge und Ausrüstungen weiterverwendet werden können.

Images Case Study ESOMA - Switzerland

ESOMA versetzt CNC-Schleifmaschinen mit FANUC Nachrüstlösungen wieder in einen neuwertigen Zustand

Die Nachrüstung älterer Werkzeugmaschinen ist eine strategische Maßnahme, um deren Lebensdauer zu verlängern, die Leistung zu verbessern und die Produktivität langfristig zu sichern. Für ESOMA, einen Spezialisten für Nachrüstungsdienstleistungen, ermöglicht die Kombination von ingenieurtechnischem Know-how mit fortschrittlicher FANUC CNC-Technologie die Umwandlung bestehender Schleifmaschinen in moderne, hochpräzise Lösungen.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallstudien

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomation, die anhand detaillierter Fallstudien vorgestellt werden und darauf ausgelegt sind, jeden Fertigungsprozess zu optimieren und zu rationalisieren.