Skip to main content
Gnutti

Kasetten Kasete Tam Otomatik Parça Üretimi

Akıcı üretim ve kolay uzaktan yönetim, birçok imalat şirketinin hayalidir. Gnutti Transfer, esnek bir ünite mimarisine sahip, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş bir üretim birimi oluşturma zorluğunu üstlendi.
Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Alüminyum döküm muhafazaların üretiminde gerekli tüm aşamaları içeren bir IoT üretim sisteminin uygulanması.

Çözüm

Kurulum, 10 istasyona esnek transfer ve sürecin tüm aşamalarının otomasyonunda kullanılan beş robot dahil olmak üzere çeşitli makineleri entegre etmektedir. Kontrol, iki FANUC 30𝑖-B Plus NC ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Sonuç

Gnutti Transfer tarafından tasarlanan sistem, müşterinin kasetten kasete parçaları tamamen otomatik ve güvenli bir şekilde üretmesini sağlamaktadır.

Gnutti

1955 yılında Quirino Gnutti, torna ve transfer makineleri üretimi için Brescia'da Gnutti Transfer'i kurdu. Yıllar içinde, şirket büyüyerek ve gelişerek yeni esnek, modüler ve yenilikçi konseptleri entegre ederken, makine tasarımı ve üretim sürdürülebilirliğine özel önem verdi. Gnutti Transfer, Ospitaletto tesisinden her yıl 35-40 makine sevk etmektedir.

GNUTTI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Image related to the success story Gnutti. FANUC Italy.

Collaboration between Gnutti and FANUC has been ongoing for 21 years and has seen the two companies combine their respective skills to implement large-scale projects and technical solutions. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus NC units.

Tam Otomatik Parça Üretimi

Her atölye, maksimum güvenilirlik ve esneklik ile birlikte tüm sürecin uzaktan denetimi ve kontrolü potansiyelini sağlayan, tamamen dikey, otomatik ve entegre parça üretimi hayal eder. Gnutti Transfer'in beceri ve deneyimi sayesinde bu hayal gerçeğe dönüştü.

Proje oldukça karmaşıktı, Gnutti Transfer Satış Bölge Müdürü Giovanni Gualco şöyle açıklıyor: “Müşterinin hedefi, tek bir döngüde kaset içindeki ham parçalarla başlayıp kasete bitmiş parçalarla bitirmekti.” 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti.

Sürecin başlangıcında, her bir bileşen lazer markalama için kontrol istasyonundan geçmeden önce, kaset parçalarının otomatik tanıma, bölme ve kontrolü yoluyla yükleme gerçekleştirilir. Transfer makinesi, yıkama için çıkarma öncesinde işleme işlemlerini gerçekleştirir. Kalıntıların giderilmesi için yıkama işleminden sonra, sistem parçaları kasete geri gönderir.

Robotlar tüm aşamalarda mevcuttur: bir robot, görme sistemi ile donatılmış olarak ham parçaları kasetten çıkarır ve bunları lazer makinesine besleyen bir konveyör bandına yerleştirir; ikinci bir robot bileşenleri transfer makinesine yükler, ardından üçüncü bir robot makineyi boşaltır ve parçaları bir ara istasyona yerleştirir. Dördüncü robot bileşenleri yıkayıcıya yükler; ve son olarak, beşinci robot parçaları yıkayıcıdan alır ve montaj için otomatik aktarıma hazır olarak kasete geri yerleştirir.

 

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Transfer makinesi, Gnutti Transfer'in GR-MR esnek transfer serisinin bir parçasıdır. Çapraz çubuk üzerine monte edilmiş 11 çalışma ünitesinden oluşan 10 istasyondan oluşur ve tek bir işlemde kontrol edilen 45 eksenden oluşur, döngü süresi ise sadece 8 saniyedir. 33 lineer eksen ve 10 döner eksenin tümü, dijital sürücüler ve fiber optik bağlantılara sahip FANUC motorlarla donatılmıştır.

Projenin karmaşıklığı ve kontrol edilen eksen sayısının fazlalığı, zaman ve insan kaynağı açısından büyük bir yatırım gerektirmiştir. FANUC gibi stratejik bir ortağın katılımı, başarılı bir teknolojik katkı için temel anahtar olmuştur. Giovanni Gualco, “Stratejik çünkü FANUC, bu kadar karmaşık bir projede bize destek olabilecek tek şirkettir; başarılı çünkü FANUC'un teknolojisi mükemmel sistem işlevselliği sunar” diyor.

Giovanni Gualco
Referans alıntısı

Giovanni Gualco

Satış Bölge Müdürü Gnutti Transfer

Ünite, Endüstri 4.0 sertifikalıdır: mandrenler ve tüm parçalar, ünitenin işlevselliği ile ilgili verileri analiz eden sensörlerle donatılmıştır. Endüstriyel bir PC, makinenin yönetimine ve 12.000'den fazla değişkenin kontrolüne tamamen adanmıştır, bu da önleyici/öngörücü bakımdan proses parametrelerinin düzenlenmesine kadar uzanan işlevselliğin özelleştirilmesini sağlar. Müşteri uzaktan oturum açabilir, makineyi denetleyebilir, döngüleri başlatabilir ve çeşitli işleme türlerini gerçekleştirmek için tüm sistemin yapılandırmasını değiştirebilir.

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.