Skip to main content
Zorn Maschinenbau

FANUC CNC Teknolojisi ile Küçük Boyutlar, Maksimum Hassasiyet

ZORN Maschinenbau, üreticilerin minyatür bileşenleri üretirken yüksek düzeyde hassasiyet ve doğruluk elde etmelerini sağlayan MicroOne CNC mikro işleme merkezini desteklemek için FANUC kontrol teknolojisini kullanıyor. Kompakt yapıdaki bu makine, beş eksenli eşzamanlı işleme özelliğini güçlü FANUC 31𝑖-B5 Plus CNC Serisi ile birleştirerek, en küçük takım yolu hareketlerinde bile hassas kontrol sağlıyor.
Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

GÖREV

2015 yılında mikro işleme pazarına giren ZORN Maschinenbau, minyatür parça üretiminin aşırı hassasiyet talebini karşılayabilecek bir CNC çözümüne ihtiyaç duyuyordu. Kontrol sistemi, karmaşık beş eksenli işlemeyi desteklemenin yanı sıra, CNC makine atölyesi kullanıcıları için erişilebilir bir çalışma ortamı sağlamalıydı.

ÇÖZÜM

ZORN MicroOne, yüksek performanslı beş eksenli işlemeyi desteklemek üzere özel olarak tasarlanmış FANUC 31𝑖-B5 Plus Serisi CNC'yi barındırır; bu sistem, yüksek performanslı beş eksenli işlemeyi desteklemek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Güçlü işleme performansı ve karmaşık takım yollarının hassas kontrolü sayesinde bu CNC, MicroOne’ın frezeleme, delme ve taşlama işlemlerini koordineli hareketlerle gerçekleştirmesini sağlar.

SONUÇ

FANUC 31𝑖-B5 Plus Serisi, ZORN’a 0,002 mm’ye kadar küçük kontur hareketleri dahil olmak üzere zorlu mikro işleme uygulamaları için gerekli hassasiyeti ve işleme kapasitesini sağlar. Tanıdık FANUC çalışma ortamı, halihazırda FANUC kontrolleri kullanan üreticiler için MicroOne mikro işleme merkezinin benimsenmesini de kolaylaştırır.

Zorn Maschinenbau Hakkında:

1951 yılında Berlin’de sadece 10 çalışanla kurulan ZORN, başlangıçta lamba ve ışık işaretleyicileri üretmekteydi. Şirket bugün, hem standart hem de özel tasarımlı mikro işleme, mikro otomasyon, mikro montaj ve tel işleme çözümlerinin tasarımı ve üretiminde yaklaşık 50 kişiyi istihdam etmektedir. Şu anda Almanya'nın güneyindeki Stockach'ta faaliyet gösteren şirket, minyatür bileşenlerin üretimi için özel olarak tasarlanmış bir CNC makinesi olan Zorn MicroOne'ın geliştirilmesiyle 2015 yılında mikro işleme pazarına giriş yaptı.

Zorn Maschinenbau Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Kompakt Bir Tasarımda Kontrollü İşleme

ZORN Maschinenbau için, son derece küçük ve yüksek hassasiyetli bileşenlerin üretimindeki uzmanlık, şirketin kökenlerine, yani bir akkor ürün fabrikasının ekipman imalat bölümüne kadar uzanmaktadır. İşletme, aynı derecede küçük fikstürler ve makineler talep eden çok küçük, yüksek hassasiyetli ampullerin ve bunlara ait bileşenlerin üretimine odaklanmıştı.

““Bu uzmanlık daha sonra makine tezgahlarının geliştirilmesinde de kullanıldı,” diyor Zorn Maschinenbau GmbH Genel Müdürü Martin Zeiher.

ZORN, 2015 yılında MicroOne ile mikro işleme pazarına girdiğinde, bu süreç ve teknoloji hâlâ nispeten yeniydi. Bu yenilikçi makine, tek bir platform üzerinde koordineli hareketlerle minyatür parçaların frezeleme, delme ve taşlama işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

MicroOne için önemli bir gelişme, FANUC CNC teknolojisinin entegrasyonu oldu. Makine, FANUC 31𝑖-B5 Plus Serisi kontrol sisteminden yararlanarak, zorlu beş eksenli mikro işleme uygulamaları için gerekli işlem gücü ve hassasiyeti sağlar.

Quote image -  Zorn Case Study

ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Kontrol sistemleri sektöründe küresel bir oyuncu olan FANUC’un CNC teknolojisiyle çalışmak, pazara girişimizi çok daha kolaylaştırdı. Eğer tesisinizde halihazırda bir FANUC kontrol sistemi varsa, yeni bir kontrol sistemini öğrenmek zorunda kalmayacağınız için mikro işleme alanına geçiş doğal olarak çok daha kolay olur.

Referans alıntısı

Alexander Noeske

ZORN'da Satış Müdürü

Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Kompakt MicroOne, sadece 1 m²’lik bir kaplama alanı içinde yüksek düzeyde hassasiyet, doğruluk ve ergonomi sunmak üzere tasarlanmıştır. FANUC 31𝑖-B5 Plus, bu yeteneğin merkezinde yer alır ve eşzamanlı beş eksenli işlemeyi ve küçük ama son derece hassas takım yollarını korumak için gereken karmaşık hesaplamaları destekler.

“Kontrol sistemi, en küçük kontur hareketlerini bile – burada milimetrenin 1/500’ünden bahsediyoruz – doğruluktan ödün vermeden, konturda herhangi bir ‘bulanıklık’ görülmeyecek kadar hassas bir şekilde hesaplayabilmelidir,” diyor Noeske.

FANUC CNC, toplamda 34 eksene ve altı adede kadar bağımsız işleme yoluna kadar kontrol sağlayarak, sofistike çok eksenli işlemler için gereken esnekliği sunar. Geliştirilmiş işlem hızı ve belleği (31𝑖-B Plus ile karşılaştırıldığında), karmaşık işleme görevlerinde döngü sürelerinin kısaltılmasına da yardımcı olur.

Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Buna ek olarak, ZORN ile FANUC arasındaki ilişki, MicroOne’ın geliştirilme sürecinde hayati öneme sahip olmuştur. Noeske’ye göre, her iki şirket de CNC işleme talepleri konusunda ortak bir bakış açısına sahiptir: “FANUC ile işbirliğimizin çok verimli olduğunu gördük çünkü her ikimiz de hassasiyet konusunda aynı anlayışa sahibiz.”

FANUC 31𝑖-B5 Plus Serisi, mikro ölçekte karmaşık beş eksenli işleme için gerekli performansı sağladığından, ZORN, minyatür bileşenlerle çalışan üreticiler için kompakt, yüksek performanslı bir çözüm olarak MicroOne’ı sunmaya ve geliştirmeye devam edebilir.

İlham Alın

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.
GSN Schleiftechnik GmbH

Yüksek Performanslı FANUC Kontrolleriyle Eskiyi Yeniye Dönüştürmek

GSN Schleiftechnik, silindirik taşlama makinelerinin revizyonunda uzmanlaşarak eski ekipmanları yüksek performanslı üretim araçlarına dönüştürmektedir. Kullanım ömrünü tamamlamış elektronik ve sürücü sistemlerini modern FANUC CNC teknolojileriyle yenileyen GSN, müşterilerine yeni makine yatırımı yapmaya kıyasla daha uygun maliyetli bir alternatif sunarken, mevcut ve alışılmış takım ve ekipmanların kullanılmaya devam edilmesini sağlamaktadır.

Images Case Study ESOMA - Switzerland

ESOMA, FANUC Retrofit Çözümleri ile CNC Taşlama Makinelerini Yeni Gibi Bir Performansa Kavuşturuyor

Eski makine tezgahlarının retrofit edilmesi, kullanım ömrünü uzatmak, performansı artırmak ve uzun vadeli verimliliği sağlamak için stratejik bir yöntemdir. Retrofit hizmetleri konusunda uzman olan ESOMA için, mühendislik uzmanlığını gelişmiş FANUC CNC teknolojisiyle birleştirmek, mevcut taşlama tezgahlarının modern ve yüksek hassasiyetli çözümlere dönüştürülmesini mümkün kılmaktadır.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.