MOLLART annonce que FANUC devient son partenaire exclusif pour la CNC pour la prochaine génération de machines de la gamme MicroDrill
MOLLART, Le spécialiste du perçage profond a annoncé que FANUC serait son partenaire exclusif pour la CNC pour la prochaine génération de machines verticales de micro-perçage de la gamme VDMF MicroDrill.
La machine VDMF MicroDrill de MOLLART est utilisée pour des travaux de perçage de petits trous de haute précision, entre Ø0,5 mm et 6 mm, elle est proposée dans des versions 2 ou 4 axes, selon les besoins de perçage du client.
Plus de précision et des cycles courts
Dévoilée aux clients européens pour la première fois lors du salon EMO 2017, la MicroDrill permet de réduire les temps de cycle de 25 % par rapport à la version précédente, cette machine est désormais équipée d'un nouvel axe W le long d'une table X/Y pour le perçage de pièces prismatiques, ou au choix avec l'option de chargement embarqué.
Une plus grande précision de perçage peut être obtenue par l'ajout optionnel d'une contre-pointe pour la rotation des pièces percées au centre , le MicroDrill ayant une taille compact de seulement 2m x 2m peut également être configuré pour recevoir différents systèmes de chargement, les temps de chargement optimisés permettent un temps de 5 secondes entre la fin et le début d'usinage d'une pièce à l'autre.
La CNC FANUC 35i-B
L'une des particularités de la dernière version de la MicroDrill est l'intégration de la CNC FANUC 35i-B pour le contrôle de la machine. Principalement adaptée aux les lignes d'usinage et de perçage, la commande numérique 35i-B présente plus d'avantages qu'un automate , cette CNC dispose d'une connexion Ethernet de 100 Mbit pour des transferts de programmes d'usinage , une collecte des données et un dépannage à distance très performant.
La CNC peut également réduire les temps de cycle grâce à l'exécution simultanée de cinq fonctions PMC indépendantes, ce qui élimine également l'usage d'automates programmables externes, tandis que l'interface utilisateur graphique permet des temps de programmation plus courts et un accès rapide aux données d'usinage en temps réel.
Exploiter tout le potentiel
Ian Petitt, Directeur Général de MOLLART Engineering nous dit : « Lorsque nous avons fait l'acquisition de la VDM, il était clair qu'au départ cette machine avait pour nous de grandes qualités, elle avait cependant besoin d'une remise à niveau importante sur ses entraînements (moteurs-variateurs) et la CNC , ceci pour mettre à profit tout son potentiel sur le marché. »
Il poursuit : « Voilà plus de 25 ans que nous travaillons avec FANUC qui s'est avéré être le partenaire idéal pour nous aider à développer cette machine. Nous pensons, qu'ensemble nous sommes parvenus à mettre au point une machine haut de gamme pour le micro-perçage de précision , facile à programmer, très productive et qui peut être facilement intégrée dans un environnement d'automatisation industrielle. Un atout de taille, le prix de la machine VDMF reste très compétitif pour une machine avec ce niveau de qualité. »
Quand performance rime avec programmation facile
Tom Bouchier, directeur général de FANUC UK, ajoute : « Notre partenariat avec MOLLART est bien établi , nous avons le grand honneur d'être le partenaire privilégié pour le projet de remise à niveau de sa machine de micro-perçage. L'intégration de la CNC FANUC a rendu la machine VDMF beaucoup plus performante et facile à programmer par rapport au modèle précédent. La CNC FANUC est la commande numérique la plus vendue dans le monde, ceci démontre le fait que les programmeurs sont à l'aise avec le langage de programmation et connaissent bien ses capacités ; tout cela contribue à avoir un environnement de production plus efficace. »
Un contrôleur universel
Le choix d'équiper la machine de perçage VDMF d'une CNC FANUC a été la dernière étape d'une étroite collaboration entre MOLLART et FANUC. Elle fait suite après la mise au point d'un système d'automatisation d'usine intégralement sur-mesure pour un client de MOLLART basé à Taiwan.
Ian développe : Un atout en or, la CNC FANUC peut être paramétrée pour pouvoir contrôler à la fois la machine et n'importe quels périphériques, tels que des appareils de contrôle et de mesure du process, ceci évite d'utiliser des PLC qui chacun ne répondrait qu'à une seule application.
MOLLART s'engage à fournir des solutions de perçage de précision pouvant être adaptées aux besoins exacts du client. Notre partenariat avec FANUC nous permet d'assurer le même niveau de contrôle que nous garantissons sur nos machines de perçage et à tout le système du client, qu'il s'agisse du chargement et déchargement automatisés, ou de tests et contrôles , ceci depuis un poste centralisé. Voilà pourquoi FANUC est notre fournisseur privilégié pour la CNC, nous sommes ravis de pérenniser notre relation étroite avec cette entreprise dans les années à venir. »