Bénéficier de la navigation

Objectif :
Offrir au marché de la lunetterie et à toutes les industries qui réalisent des usinages au laser sur de petites séries de haute qualité, une machine de précision, fiable, « compacte » capable de réduire les coûts de production. 

Solution :
Applyca a créé CUBE, un îlot pour la découpe au laser fibre avec une architecture modulaire et une structure compacte (2 500 mm de chaque côté), équipé d'une source laser FANUC et d'une commande.

Résultat :
CUBE est une machine adaptée à différentes applications et besoins, elle s’adresse à des utilisateurs désireux de maintenir un haut niveau de compétitivité, sans nécessiter un investissement excessif, tout en restreignant l'espace dans l'atelier.  La présence des solutions FANUC est une garantie de fiabilité et offre également à Applyca de nouvelles opportunités commerciales à l'étranger.

TÉLÉCHARGER LE PDF

Une source compacte et polyvalente dédiée à toutes les applications de découpe au laser fibre

Applyca SRL

Stratégiquement positionné au cœur du Nord-Est industriel, Applyca est un intégrateur de systèmes capable de fournir des logiciels d'application et des produits clés en main pour les applications les plus diverses, grâce à une expérience sur le terrain de plus de 25 ans. 
 
Applyca est aussi une entreprise qui sait se démarquer de ses concurrents. Elle a présenté notamment au salon EMO 2015, « Rob le pianiste », deux robots LR Mate 200iD équipés de « mains » en aluminium spécialement programmées pour jouer de la musique. L'une des chansons jouées était l'hymne national italien, Mameli's Hymn (l’hymne d’Inno di Mameli).

« La programmation d'un robot est une compétence commune à tous les intégrateurs, mais il y a toujours quelque chose qui fait la différence », explique Alfonso Sciarrabone, Directeur des ventes chez Applyca. « Dans notre cas, c'est une solide expérience combinée à une grande capacité de personnalisation ».

Applyca a récemment développé CUBE, une machine de découpe laser fibre de haute précision qui se situe au sommet de sa catégorie en termes de précision, d'efficacité, de fiabilité et de faibles coûts d'exploitation. « Le laser fibre est très flexible, maniable, et peut effectuer efficacement différentes opérations telles que la découpe, le marquage, tout en offrant une haute qualité de fini qui fait défaut aux machines laser CO2 ».

Équipé d'une commande numérique de la série 30i-LB et d'un système laser FANUC de 2 kW, CUBE peut également être assisté par un robot de maintenance intégré, le FANUC R-2000iC/ 125L.

La machine de découpe laser qui manquait à la gamme

Présentée pour la première fois au salon de la machine-outil SamuMetal 2018, CUBE est la machine de découpe laser fibre unique dans sa catégorie. Ses dimensions sont ultra-compactes (2500 x 2500 x 2500 mm). Dans le secteur actuel de la découpe laser dominé par de très grosses machines généralement encombrantes, CUBE cible les entreprises du marché qui voudraient utiliser la technologie laser. Ces entreprises ne disposent que de peu d'espace dans leurs ateliers et ont des exigences particulièrement complexes, ce qui rend la machine adéquate à l'investissement requis. De plus, ses dimensions lui permettent d'être transportée dans des conteneurs standards de 20 ou 40 pieds, un avantage exceptionnel pour la gestion des expéditions qui ouvre ainsi de nouvelles opportunités et perspectives pour Applyca, y compris à l'étranger.

Basée sur la technologie de pointe du secteur aéronautique, CUBE est réalisé en aluminium, avec une structure très légère (6 000 kg), garantissant dynamisme et vitesse d'exécution. 

Le système de contrôle et de la source laser FANUC garantit une fiabilité totale des solutions de l'entreprise japonaise, avec une assistance globale compétente, professionnelle et rapide. « Il faut également mentionner que la collaboration avec une société de renom comme FANUC ouvre à notre petite entreprise de nouvelles opportunités, notamment à l’étranger » souligne Sciarrabone d’Applyca.
 
Une autre spécificité de la machine laser CUBE est sa conception modulaire. Il est possible d’intégrer des modules indépendants aux composants principaux de la machine et ainsi augmenter sa taille, en fonction de la configuration souhaitée par le client. L’avantage principal est d’offrir au marché une machine à la fois « légère », polyvalente et aux dimensions raisonnables, capable d’évoluer en fonction des besoins spécifiques du client.

Les modules peuvent ensuite être alimentés par des systèmes de chargement automatique ou des cellules robotiques capables de séparer le produit fini des déchets.

« Certains de nos clients réalisent des ponts d'autoroutes ou fluviaux et doivent découper des pièces pouvant atteindre 30 à 40 mètres de long. » D'autres clients fabriquent des lames de scie circulaire pour découper le bois. Avec la solution CUBE, Applyca offre au marché des petits ateliers une machine laser pour la découpe de pièces telles des plaques métalliques, de plus cette machine apporte une aide précieuse aux entreprises qui doivent travailler des pièces plus grandes ».

CUBE permet également à l'entreprise FRIOULANE d'entrer sur le marché de la lunetterie dont le site historique est situé dans la province de Belluno. 

« Les entreprises locales qui gravitent autour du monde de la lunetterie sont souvent de petites entreprises artisanales capables de créer un produit de très haute qualité. Aujourd’hui, le secteur innove avec la découpe laser des branches et des montures, rendant les lunettes uniques et esthétiques avec l'utilisation de matériaux résistants et légers tel le titane. Tout en gardant à l’esprit que ce type d’usinage est assez unique et se limite aux petites séries ».

Il est donc clair que de telles entreprises doivent s'équiper de machines laser pour rester compétitives, sans bouleverser le budget des ateliers, ni occuper un espace vital lors de la production Les qualités de CUBE : une machine aux dimensions compactes adaptée à une large variété d’applications. L'offre de solutions intégrées FANUC est un plus avec un archivage des opérations d'usinage, des paramètres tels que la vitesse de coupe et de qualité.
 
CUBE peut usiner des feuilles de métal de 1 500 x 3 000 mm pesant jusqu'à 220 kg, la partie excédentaire sort de la machine, l'opérateur est capable d'alimenter le matériau en mode automatique ou manuel. La vitesse de coupe atteint 6 m/min, la source FANUC FF2000i-A d’une puissance de 2 kW maintient une accélération 2G pendant la phase de découpe.

Systèmes laser FANUC

FANUC propose sept modèles qui s’inscrivent dans la série laser fibre FANUC, avec une gamme de puissance de 500 W à 6 kW. Les CNC laser type 30/31i-LB sont particulièrement adaptées aux applications « de découpe aérienne ». Le « L » spécifié dans la désignation de la CNC, indique qu'elle est équipée de fonctions spécifiques pour l'utilisation du laser ; fonctions qui améliorent sensiblement l'efficacité, l'intelligence et la qualité d'utilisation des machines-outils de découpe laser. L'architecture et l'interface utilisateur sont identiques à toutes les autres unités de commandes CNC FANUC. 

La CNC 30i-LB peut contrôler jusqu'à 32 axes, dont 24 en contrôle simultané. Concernant les machines laser 3D, le fonctionnement à 5 axes peut donc être appliqué, une qualité optimale pour les lasers fibres. La connexion laser ne s'effectue pas via la liaison E/S, mais via l’amplificateur de broche « FANUC Serial Servo Bus » (FSSB), à grande vitesse.

Étant donné que la commande gère le mouvement des axes et la régulation de la puissance du laser de manière synchrone, la CNC FANUC permet d'obtenir des vitesses de coupe exceptionnelles. Par exemple, lorsque le laser doit découper un angle, la vitesse de coupe et la puissance du laser sont ajustées simultanément, garantissant une qualité de découpe optimale. Lors du contournement de l’angle à faible vitesse, la puissance du laser est également réduite.

« Survolant la feuille de métal », le laser peut être positionné avec une précision maximale au point défini. Au moment de la découpe, le laser se déplacera vers le point spécifié avec une précision de l'ordre du μ. Cette fonction appelée « coupe aérienne » requiert un temps de latence minimal entre le signal et l’exécution. Ceci est rendu possible grâce à la connexion bus rapide FSSB FANUC. La CNC laser travaille avec une précision de l'ordre du μs. On obtient ainsi à la fois des vitesses de découpe « aérienne » élevées et une grande précision de positionnement.

Le laser fibre optique FANUC fonctionne sur une longueur d'onde de 1 070 μm. Cela permet d'atteindre des vitesses de découpe considérablement plus élevées qu'avec une machine laser CO2 sur des feuilles plus fines.  Autre atout du laser fibre : sa performance et sa faible consommation énergétique.