Pendant que le robot travaille sur une partie du système, l'autre partie peut être équipée de composants qui ne sont pas trop grands, ou bien la prochaine pièce à souder peut être plaquée.
Le robot ARC Mate de FANUC a parfois besoin d'un peu d'aide et de surveillance de la part de Ronny Hahn. En observant le déroulement du traitement à travers ses lunettes de soudage, Ronny peut améliorer l'angle d'incidence de la torche si besoin, ou aider le capteur de ligne de soudage à l'aide de l'outil manuel de programmation iPendant.
Une question se pose encore : un système avec une traverse aussi grande n'aurait-il pas pu être équipé de deux robots, comme un système à deux bras, dès le départ ? Pour les composants les plus grands, le temps de traitement pourrait être considérablement réduit si deux robots réalisaient une soudure parallèle.
Ray Baumann reconnaît que cette possibilité a été abordée en amont : « On pourrait ajouter beaucoup de choses à ce système. Mais pour l'instant, nous voulons continuer à acquérir de l'expérience et progresser en fiabilité de processus. Ensuite, nous passerons au niveau supérieur. » Après tout, il faut aussi respecter les budgets. Il faut aussi que le reste de la production et la fabrication puissent suivre cette augmentation de capacité. Mais un élargissement n'est pas exclu, selon M. Baumann. Contrairement à un robot de manutention simple, il faut aussi du personnel qualifié qui s'y connaisse, à la fois en programmation et en soudage.