Une production en série avec des machines flexibles
Les centres transfert ANGER combinent les avantages des centres d'usinage et des lignes transfert
ANGER MACHINING s'est bâti une réputation de pionnier de l'usinage en série commandé par CNC. Ses centres transfert, nés de l'association d'un centre d'usinage et d'une ligne transfert, impressionnent par leur productivité et leur flexibilité. Parmi les exemples illustrant ce concept, on trouve deux machines HCXchange 2000 commandées par un système CNC 31i FANUC, livrées à l'équipementier automobile Magna.
ANGER MACHINING GmbH, basé à Traun, en Autriche, est un fabricant de systèmes d'usinage grande vitesse. Avec son concept série développé en 1984, la société a défini de nouveaux standards de productivité et s'est fait une réputation sur le marché mondial. Roland Haas (Ingénieur diplômé), directeur de l'ingénierie chez ANGER, résume ce qui fait la spécificité de cette technologie : « Nous avons mis en œuvre le concept d'une ligne transfert au sein d'une seule et même machine. » La pièce est chargée dans un dispositif de serrage, puis se déplace à la vitesse de l'éclair d'une broche à la suivante. Les temps de copeau à copeau sont extrêmement courts et peuvent descendre jusqu’à 0,3 seconde. Les pièces peuvent être déplacées de manière linéaire ainsi qu’en rotation sur tous les axes, ce qui permet de les usiner sur six faces.
Zoom sur : la réduction des temps d'arrêt
Tous les outils sont collectés par des broches d'usinage spéciales et des têtes multi-broches qui peuvent être montées sur les 4 côtés de la zone d'usinage du centre. Sur ces machines haute cadence, les temps d'arrêt liés aux changements d'outils appartiennent au passé. Sur les machines flexibles ANGER , les changements d'outils s'effectuent en parallèle du cycle d'usinage. Il en résulte des temps de cycle réduits, un rendement supérieur et un encombrement inférieur – par rapport aux centres d'usinage traditionnels.
En 20 à 40 étapes, la machine gère l'intégralité des tâches d'usinage requises – avec une précision extrême, sans que l'outil quitte sa position dans le porte-outil. Le serrage n’étant effectué qu'une seule fois, les erreurs de serrage et de positionnement manuel sont réduites. Par conséquent, les centres transfert ANGER permettent de garantir des tolérances de position de l'ordre de 0,015 mm sur l’ensemble du process, des tolérances de diamètre de IT 5 et des valeurs d'arrondi de 0,001 mm.
Le faible niveau de charge déplacé contribue à réduire l'usure des composants du système et permet des traversées extrêmement dynamiques avec des vitesses d'usinage allant jusqu'à 90 m/min et 1 g d'accélération. Les bancs fortifiés avec du béton armé qui, selon les spécifications de la machine, peuvent peser jusqu'à 25 tonnes réduisent les vibrations et offrent un niveau de rigidité incomparable.
Des lunettes à l'industrie automobile
Les centres transfert ANGER constituent un choix idéal, notamment pour des volumes de production compris entre 150 000 et 500 000 unités par an d’une même pièce ou de pièces de conception similaire. À ses débuts, la société ANGER fournissait principalement ses machines aux fabricants de lunettes. Elles permettaient de réduire les temps d'arrêt grâce à l'usinage avec plusieurs outils et constituaient donc une solution efficace pour l'usinage entièrement automatique de montures de lunettes à partir de blocs de plastique.
Lorsque l’injection a supplanté l'usinage dans ce secteur, ANGER s’est tourné vers un marché en plein essor, celui des téléphones mobiles, pour, par exemple, usiner les cadres en magnésium des téléphones cellulaires Ericsson. Très rapidement, les efforts se sont portés de l'industrie des téléphones cellulaires à l'industrie automobile qui présentait des tailles de série similaires. Les premières applications concernaient des arbres et des composants cubiques en aluminium. Depuis, avec l'introduction des modèles ANGER HCS et HCP, la gamme des applications s'est étendue aux cylindres ABS et à de nombreux autres petits composants complexes.
Machines HCX : des traversées plus larges et une rigidité supérieure
Les machines ANGER continuent d’évoluer. De la série HCP est né le modèle HCX qui, hors le principe de base de broches stationnaires et d'une pièce mobile, présentait une technologie entièrement repensée. L'innovation la plus évidente est le cadre sur lequel les broches d'usinage sont disposées librement et peuvent être facilement déplacées.
Roland Haas déclare : « Pour le HCX, nous avons réalisé un développement mécatronique complet et exploité toutes les possibilités de la simulation virtuelle. » Les développeurs ont comparé les colonnes mobiles multiples avec des supports groupés « box-in-box », et ont opté pour cette dernière solution. Ils ont ensuite développé le concept avec plusieurs partenaires. Grâce à un système de simulation mécatronique, ils ont optimisé les différents composants dans un processus de développement itératif. Roland Haas explique cela plus en détail : « Nous avons amélioré la rigidité des zones décisives tout en réduisant la matière là où la masse est mobile. Nous avons ensuite simulé et optimisé le contrôle de tous les axes. Le prototype HCX n’a été construit qu’une fois que toutes les simulations ont été jugées satisfaisantes. » Avant la production en série, ANGER a également optimisé la durée de vie de ses nouvelles machines ainsi que le confort d'assemblage et la convivialité de maintenance.
L'ingénieur machine a en outre introduit un système CAO qui permet de simuler un process d'usinage immédiatement après la réception d'une commande. « Cela nous permet de concevoir les broches en évitant tout risque de collision », explique Roland Haas. ANGER fournit des solutions complètes. Cela signifie que la société fournit non seulement la machine, mais également l'intégralité du process d'usinage avec un temps de cycle prédéterminé. Le projet est livré au client clé en main, avec le programme CNC, le certificat de qualité statistique et l'automatisation.
Nouvelle étape marquante de l’histoire de la société en 2014, avec la commercialisation du modèle ANGER FLXBL. Ces machines sont des centres transfert flexibles, standardisés et modulaires, conçus pour l'usinage de pièces de précision en moyennes et grandes séries. Le modèle ANGER FLXBL peut être reconfiguré simplement, ce qui permet d’usiner une grande variété de pièces avec des tailles de série variables et donc de gérer plusieurs cycles de vie de produit de manière séquentielle. Grâce à la flexibilité du système, l'opérateur bénéficie d'une protection maximale de son investissement, associée aux avantages de la technologie des centre transfert.