Lors d’un projet réalisé en conjonction avec FANUC, un cobot CR-7iA/L est équipé d'un système de vision pour le contrôle des soudures.
Geert Motte, porte-parole de la zone châssis : « Le cobot contrôle la présence, la longueur et la position de différentes soudures dans des endroits où les opérateurs ne peuvent pas accéder ou trouvent difficile d'y accéder. »
Les ouvriers apprécient l'aide que leur apporte le cobot, déclare Mark Van Heirzeele, responsable de la carrosserie. « Ils sont plus sûrs de leur qualité car le robot prend en charge certaines de leurs tâches de contrôle. Dans le même temps, ils peuvent constater que leurs emplois ne sont en aucun cas menacés. Cela est très important pour nous. »
À l'avenir, Audi utilisera encore plus de robots collaboratifs dans son processus de production.
« Il est vraiment important d'activer le robot pour des questions d'ergonomie », déclare le conseiller en prévention Walter Seminck. « En production, nous avons besoin d'un système qui puisse fonctionner de manière fluide et indépendante à tout moment. Les robots peuvent donc apporter une aide précieuse aux personnes dans leur travail. »