AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.
Ako Kunststoffe Case Study video: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Společnost AKO Kunststoffe GmbH chce, aby její dodavatel automatizačních řešení splňoval tři klíčová kritéria: energetickou účinnost v souladu s ekologickým povědomím a etikou udržitelnosti; spolehlivost, aby splňovala kritický ukazatel včasných dodávek zákazníkům, a inovace, které pomohou překonat nové výrobní výzvy.

Řešení:

Automatizace společnosti FANUC představuje pro společnost AKO Kunststoffe GmbH cestu k úspěchu. Společnost má v provozu přibližně 30 plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT, včetně modelů 𝛼-S130𝑖B, které nabízejí nejmodernější přesnost CNC. Osm strojů ROBOSHOT je automatizováno pomocí vysoce výkonných a mimořádně spolehlivých průmyslových robotů FANUC. Při náročných montážních úkonech společnost používá také kolaborativní robot (cobot) FANUC CRX-10-𝑖A/L. "Prostě běží a běží." Kromě toho cobot FANUC CRX zvyšuje produktivitu i bezpečnost montážních operací u tohoto pokrokového výrobce plastových dílů. Podle společnosti AKO Kunststoffe GmbH se její vztah se společností FANUC vyvinul v přínosné partnerství. Díky úzké spolupráci společnost zjistila, že "neexistuje nic, co by se nedalo vyřešit".

O společnosti AKO Kunststoffe GmbH

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots

Společnost AKO Kunststoffe GmbH byla založena v roce 1956 a dnes je lídrem v oblasti vstřikování plastů. Tato společnost se 170 zaměstnanci sídlí v německém Hoffenheimu a pro své zákazníky zajišťuje celý proces vstřikování, od vývoje a vlastní výroby nástrojů až po sériovou výrobu, následné dokončovací práce a montáž. Rodinný podnik, který je držitelem akreditací ISO 9001:2015 (řízení kvality), ISO 14001:2015 (environmentální management) a ISO 50001:2018 (energetický management), má za sebou úspěchy v odvětvích, jako jsou užitková vozidla, sanitární technika, motorová vozidla, elektrotechnika a investiční zboží.

ZJISTIT VÍCE O AKO KUNSTSTOFFE

Specialista na vstřikování získává díky energetické účinnosti, spolehlivosti a inovacím společnosti FANUC

Mara Kolbová z oddělení firemní komunikace je členkou čtvrté generace rodinného vedení společnosti AKO Kunststoffe GmbH, kterou před téměř 70 lety založil její pradědeček. Tato progresivní společnost zabývající se vstřikováním plastů prošla v průběhu let mnoha změnami, v neposlední řadě i ve výrobních technologiích umístěných v moderním závodě v Hoffenheimu, kde se dnes výroba opírá o moderní stroje a roboty FANUC ROBOSHOT.

Mezi nedávné investice patří kolaborativní robot (cobot) FANUC CRX-10-𝑖A/L s nosností 10 kg a dlouhým dosahem 418 mm.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
Citace z referencí

Mara Kolb

Firemní komunikace

Jako rodinný podnik myslí společnost AKO Kunststoffe GmbH svědomitě na budoucí generace a přikládá velký význam ekologickému povědomí a udržitelnosti. Od roku 2019 se společnosti podařilo snížit množství energie potřebné na kilogram zpracovaného materiálu o 20 %. Vstřikovací stroje FANUC ROBOSHOT přispívají k ekologickým iniciativám svým plně elektrickým, energeticky úsporným provozem (bez hydrauliky) a kombinují výkon s udržitelností.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots

V sídle a výrobním závodě společnosti AKO Kunststoffe GmbH se dnes nachází přibližně 30 vstřikovacích strojů FANUC ROBOSHOT CNC vybavených elektrickými pohony. Osm modelů je navíc vybaveno automatizací v podobě průmyslového robota FANUC.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
Citace z referencí

Stefanie Kraus

Application Engineer

At first, the company simply bought machines from FANUC, but the relationship soon evolved into a rewarding partnership that overcomes challenges together.

“Working in close liaison with FANUC, we have discovered there is nothing that cannot be solved,” says Stefanie Kraus. “For instance, we collaborated on the development of integrated deposit, path and conveyor belts that the robot recognises directly via a special connector. It allows our robots and ROBOSHOT machines to work in perfect unison.” 

Stefanie concludes: “Our co-operation with FANUC is proving ideal and I hope we will continue finding great solutions together moving forward.”

Get Inspired

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Explore our comprehensive range of factory automation solutions, showcased in detailed case studies, and designed to optimise and streamline any manufacturing process.