Skip to main content
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Bearbeitung mit FANUC ROBODRILL

ARCUS ELEKTROTECHNIK nutzt eine automatisierte Bearbeitungszelle vom Typ FANUC ROBODRILL Plus-K, um komplexe, hochpräzise Komponenten für die Energiewirtschaft bereits ab Losgrößen von einem Stück wirtschaftlich herzustellen. Durch die Kombination eines FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC-Maschine mit integriertem Werkzeug- und Werkstückhandling über einen FANUC LR Mate 200𝑖D-Roboter ermöglicht die Lösung eine flexible, unbemannte Produktion mit schnellen Umrüstzeiten und minimalen Stillstandzeiten.
Arcus-Haberle case study video
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Wichtige Erkenntnisse – vom Auftrag zum Ergebnis

AUFGABE

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Kleinserien und komplexen Bauteilen benötigte ARCUS ELEKTROTECHNIK eine Automatisierungslösung, mit der sich die Kleinserienfertigung wirtschaftlich realisieren lässt. Das System sollte sowohl das Werkzeug- als auch das Werkstückhandling automatisieren und gleichzeitig die Flexibilität bieten, unterschiedliche Teile ohne Eingreifen des Bedieners zu fertigen.

LÖSUNG

Die vom Systemintegrator Häberle Feinmechanik-CNC Technik GmbH entwickelte ROBODRILL Plus-K kombiniert eine FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus (mit FANUC Steuerung der Serie 31𝑖-Modell B5 Plus-Steuerung) mit automatisiertem Werkzeug- und Werkstückhandling über einen integrierten FANUC LR Mate 200𝑖D-Sechs-Achsen-Industrieroboter. Die kompakte Zelle bietet erweiterten Speicherplatz für bis zu 65 Werkzeuge und 60 Werkstückpaletten und ermöglicht so die unbemannte Produktion aller Losgrößen, sogar von Einzelteilen.

ERGEBNIS

Mit der ROBODRILL Plus-K kann ARCUS verschiedene Aufträge automatisch bearbeiten, auch während unbemannter Nachtschichten. Die automatisierte Werkzeug- und Werkstückhandhabung sorgt für mehr Flexibilität und eine schnellere Reaktion auf Kundenanforderungen. Darüber hinaus trägt die Zuverlässigkeit der FANUC Anlagen dazu bei, Ausfallzeiten zu minimieren und die hohe Qualität zu gewährleisten, die für sicherheitskritische Elektroprodukte gefordert wird.

ÜBER ARCUS ELEKTROTECHNIK:

Die in Deutschland ansässige ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH beschäftigt rund 130 Mitarbeiter in der Entwicklung und Fertigung hochpräziser Produkte für die Energiebranche. Das 1928 von Alois Schiffmann gegründete Unternehmen hat sich an seinem 14.000 m² großen Standort in München auf Lösungen für Kabelverbindungen und elektrischen Schutz spezialisiert. Bei den sicherheitskritischen Produkten, die für Kunden weltweit hergestellt werden, stehen Qualität und Zuverlässigkeit im Vordergrund, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER ARCUS ELEKTROTECHNIK
Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Making the Right Connections for Smarter Production

For ARCUS ELEKTROTECHNIK, manufacturing high-precision, safety-critical products in Germany demands both quality and competitiveness. 

Manfred Schicht, CEO at ARCUS, says: “The products are 100% made in Munich. That means, without automation, we would have no chance of producing competitive products here.”

The latest investment at ARCUS centres on the Häberle ROBODRILL Plus-K, an automated solution based on a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus machining centre.

According to Florian Häberle, Technical Head of Mechatronics at Häberle Feinmechanik CNC-Technik GmbH, the ROBODRILL provides an ideal platform for automated machining: 

Success Story FDE Haeberle ARCUS
Zitat von Testimonials

Florian Häberle

Technical Head of Mechatronics

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Für ARCUS hat sich die zentrale Herausforderung in den letzten Jahren erheblich verändert, wie Produktionsleiter Philipp Lutzny bestätigt: „Früher bestand die Herausforderung darin, einfache Teile und große Losgrößen zu automatisieren. Jetzt geht es darum, kleine Losgrößen und komplexe Teile zu automatisieren.“

Die ROBODRILL Plus-K erfüllt diese Anforderung durch die Automatisierung sowohl der Handhabung des Werkstücks als auch der Handhabung der Werkzeuge. Der integrierte FANUC LR Mate 200𝑖D-Roboter verfügt über eine Nutzlast von 7 kg und eine Reichweite von 717 mm, während das Lagersystem der Zelle Platz für bis zu 65 Werkzeuge und 60 Werkstückpaletten bietet. Dank dieser Leistungsfähigkeit kann ARCUS bereits ab einer Losgröße von eins wirtschaftlich arbeiten, wobei die Zelle automatisch zwischen verschiedenen Teilen umschalten kann.

„Sie kann beispielsweise während der Nachtschicht unbemannt auf ein neues Bauteil umrüsten“, betont Lutzny. „Am nächsten Tag sind dann bereits verschiedene Aufträge bearbeitet, und wir können die Kunden schnell beliefern.“

Das kompakte, in sich geschlossene System vereinfacht zudem die Bedienung, da die Palettenverwaltung und die Programmzuweisung direkt über die FANUC 31𝑖-Steuerung Modell B5 Plus abgewickelt werden.

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Zuverlässigkeit ist ein weiterer wichtiger Aspekt für ARCUS. Das Unternehmen setzt seit Jahrzehnten vertikale Drehmaschinen mit FANUC-Steuerung ein und profitiert nun bei seinen ROBODRILL-Bearbeitungsprozessen von derselben bewährten Technologie.

„Wir sind sehr zufrieden mit den FANUC Maschinen“, erklärt Lutzny. „Sie sind sehr zuverlässig und weisen kaum Ausfallzeiten auf.“

 

Für Florian Häberle ist die enge Zusammenarbeit mit FANUC ebenso wichtig: „Wir pflegen eine sehr enge Zusammenarbeit und Partnerschaft mit FANUC. Der Dialog findet auf Augenhöhe statt, und wir finden immer schnell eine Lösung.“

Die Kombination aus flexibler Automatisierung, zuverlässiger FANUC Technologie und reaktionsschnellem Support hilft ARCUS dabei, seinen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung sicherheitskritischer elektrischer Produkte in München zu behaupten.

Lassen Sie sich inspirieren

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Bearbeitung mit FANUC ROBODRILL

ARCUS ELEKTROTECHNIK nutzt eine automatisierte Bearbeitungszelle vom Typ FANUC ROBODRILL Plus-K, um komplexe, hochpräzise Komponenten für die Energiewirtschaft bereits ab Losgrößen von einem Stück wirtschaftlich herzustellen. Durch die Kombination eines FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC-Maschine mit integriertem Werkzeug- und Werkstückhandling über einen FANUC LR Mate 200𝑖D-Roboter ermöglicht die Lösung eine flexible, unbemannte Produktion mit schnellen Umrüstzeiten und minimalen Stillstandzeiten.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomation, die anhand detaillierter Fallbeispiele vorgestellt werden und darauf ausgelegt sind, jeden Fertigungsprozess zu optimieren und zu rationalisieren.