Skip to main content
Fastlog

Fastlog AG setzt FANUC Roboter für die industrielle Politur ein

Das manuelle Polieren ist eine heikle und körperlich anstrengende Aufgabe. Bei Fastlog führte diese Arbeitsweise häufig zu krankheitsbedingten Fehlzeiten, weshalb sich das Unternehmen entschloss, den Prozess zu automatisieren, um die Mitarbeiter zu entlasten.
Fastlog case study video - English
Polishing with M-10 robots equipped with Force Sensor and palletising with M-20iA/10L robots with iRVision

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Physisch anspruchsvolle und monotone Aufgaben wie das Entfernen alter Etiketten, Polieren und Verpacken sollten an Industrieroboter delegiert werden. Während die Polierroboter den Effizienzanforderungen des Unternehmens genügen mussten, sollte der Palettierroboter in der Lage sein, verschiedene Pakete mit unregelmäßigen Abmessungen zu verpacken.

Lösung

Fastlog verwendet einen FANUC M-20𝑖A/10L Roboter, der mit 𝑖RVision und Sauggreifern ausgestattet ist, um die Palettierung zu erledigen und einen FANUC M-10𝑖A Roboter, der mit einem Kraftsensor ausgestattet ist, um die Polieraufgaben zu erledigen.

Ergebnis

Die Palettierung bei Fastlog ist nun vollständig automatisiert, und PALETTI, wie die Mitarbeiter den M-20 nennen, hat sich als willkommene Ergänzung des Teams erwiesen, und der M-10 führt nun den anstrengenden Polierprozess in einer speziellen Zelle nonstop durch. Der FANUC Kraftsensor sorgt für eine gleichbleibend hohe Qualität.

Fastlog

Die Fastlog AG ist ein 2009 neu gegründetes Unternehmen mit über 100-jähriger Tradition aus der ehemaligen PTT-Gruppe und beschäftigt derzeit 140 Mitarbeiter im Bereich Service und Logistik von Ersatzteilen für ihre Geschäftskunden. Ziel des Nischengeschäfts ist es, den Lebenszyklus von gebrauchten elektronischen Basisgeräten wie Modems oder Set-Top-Boxen aus dem IT-/Telekommunikationsbereich zu verlängern und sie dem Markt wieder vollständig getestet und geprüft zur Verfügung zu stellen.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER FASTLOG
Fastlog AG is a company that was re-established in 2009 with over 100 years of tradition from the former PTT Group and currently employs 140 people in service and logistics of spare parts for its business customers. The aim of this niche business is to extend the life cycle of used basic electronic devices such as modems or set-top boxes from the IT/telecommunications sector and make them available to the market again, fully tested and inspected.

Automatisierung entlastet die Mitarbeiter

Moderne Unternehmen können sich keine Kompromisse bei Geschwindigkeit und Qualität leisten, weshalb die Automatisierung komplexer oder individueller Prozesse unerlässlich ist. Roboter leisten bei anstrengenden Aufgaben hervorragende Arbeit und unterstützen die Mitarbeiter entscheidend. Bei der Fastlog AG im schweizerischen Gwatt helfen FANUC Roboter dabei, die Lebensdauer elektronischer Geräte, wie z.B. Modems, zu verlängern, indem sie u.a. das Polieren und Palettieren der aufgearbeiteten Produkte übernehmen.

Alle Geräte werden bei Fastlog an modernen Messarbeitsplätzen gründlich geprüft und mit den neuesten Software-Updates versehen. Der letzte Schritt ist die Aufarbeitung der Abdeckungen, die schonend poliert werden müssen, um Unebenheiten zu vermeiden. Die manuelle Reparatur jedes Geräts und das Entfernen alter Etiketten sind körperlich anstrengende und monotone Aufgaben.

Image related to Fastlog success story. 
Testimonial image
Zitat von Testimonials

Marcel Hadorn

Betriebsleiter bei Fastlog

In Zusammenarbeit mit dem Integrator Derap AG entwickelte Fastlog ein detailliertes Pflichtenheft. Der Fokus lag zunächst auf dem Palettierroboter M-20𝑖A/10L, der die gewünschte Leistung von 12 Geräten pro Minute schnell erreichte.

Die primäre Herausforderung bestand darin, unterschiedlich geformte, eingeschweißte Gerätepakete mit Hilfe von exzentrischen Saugern optimal auf Paletten zu platzieren, um einen stabilen Transport zu gewährleisten. Das 𝑖RVision-System von FANUC bot eine Lösung.

FANUC Robot M-20iA palletizing electronic devices at Fastlog AG.

Im Vergleich zur Palettierung war die Einführung des Poliersystems unkomplizierter. Marcel Hadorn, Betriebsleiter bei Fastlog, stellt fest: "Mit dem Poliersystem haben wir unsere Ziele termingerecht erreicht und dabei sogar noch mehr Personal eingespart als mit dem Palettiersystem."

Fastlog hat im eigenen Haus ein beträchtliches Know-how aufgebaut, das es ihnen ermöglicht, das neue Palettiersystem eigenständig zu programmieren. Diese Fähigkeit ist entscheidend für die Programmanpassung, und Hadorn freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Derap und FANUC.

Der Polierroboter M-10𝑖A benötigte für das automatisierte Polieren eine kontinuierliche Kraftaufbringung, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Dies wurde durch den Einsatz des FANUC Kraftmomentsensors erreicht, der direkt mit der Robotersteuerung des M-10𝑖A kommuniziert, um eine konstante Polierkraft aufrechtzuerhalten, was zu einer gleichmäßigen Qualität und einer erheblichen Zeitersparnis bei der Programmierung führt.

FANUC Robot M-10iA polishing electronic devices at Fastlog AG. Consistent quality is achieved by continuous application of force made possible the use of FANUC’s force sensor.

Der gesamte Polierprozess von Kunststoffgehäusen mit empfindlicher Elektronik ist heikel, ebenso wie das schnelle Verpacken der fertigen Geräte auf Paletten. "Unsere Mitarbeiter sind dankbar, dass diese Aufgaben heute von Robotern übernommen werden können", betont Hadorn und verweist auf die Vorteile der Roboterunterstützung bei der Steigerung der Effizienz und der Verringerung der körperlichen Belastung der Mitarbeiter.

Inspiriert werden

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.
Metalac Inko

Hersteller von Waschbecken und Badewannen profitiert von den Vorteilen der FANUC Automatisierung

Viele Aufgaben in der Industrie eignen sich hervorragend für die Automatisierung. Dazu gehören auch das Schleifen und Polieren, insbesondere wenn schwierige Werkstoffe diese Prozesse für menschliche Bediener langsam und mühsam machen.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality
Apulum

Keramikwerk ist von der Leistungsfähigkeit der FANUC Roboter überwältigt

Wenn eine Fabrik ihren ersten FANUC Roboter installiert, sind die Vorteile so groß, dass in der Regel bald weitere Roboter folgen. Das beweist unter anderem der führende Keramikhersteller Apulum. Nach der Installation des ersten FANUC Roboters im Jahr 2014 haben seitdem mehrere weitere ihren Platz im Endbearbeitungsprozess des Unternehmens eingenommen. Apulum möchte nun seine Verpackungsprozesse mit FANUC Robotern erweitern.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.