Skip to main content
Eugster/Frismag

Vollautomatische Montage von Kaffeemühlen

Bei der Herstellung von beliebten Haushaltsgeräten wie Kaffeemühlen entscheiden eine Reihe von Voraussetzungen über den Produktionserfolg. So führen nur klar strukturierte, effiziente und zielgerichtete Prozesse zu der geforderten Produktionssicherheit. Dass dies mit Automatisierung deutlich realistischer wird, beweist der Marktführer Eugster/Frismag AG mit dem Einsatz von 14 FANUC LR Mate Industrierobotern und FANUC ZDT (Zero Down Time), die eine kontinuierliche automatisierte Montage einer Kaffeemühle alle 7 Sekunden ermöglichen.
Video Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Die Eugster/Frismag AG, die bisher 10-12 Mitarbeiter für die Montage von Kaffeemühlen einsetzte, wollte die Abhängigkeit von manueller Arbeit bei Montage- und Logistikkonzepten rund um die Produktionslinie reduzieren, ohne dass sich dies negativ auf die Durchlaufzeit auswirkt. Da die Eugster/Frismag AG für einige der weltweit führenden Kaffeemühlenmarken arbeitet, durfte es zudem keine Kompromisse bei der Qualität geben.

Lösung

Die Eugster/Frismag AG und ihr bevorzugter Systemintegrator Roth Technik (ein langjähriger FANUC Partner) spezifizierten 14 FANUC LR Mate 200𝑖D/7L Industrieroboter, um die zuvor manuell durchgeführten Montagearbeiten zu übernehmen. Für die Entladung und den Modultransfer kam ebenfalls FANUC Robotertechnik zum Einsatz, diesmal der M-20𝑖D/25. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Projekts war die industrielle IoT-Lösung ZDT von FANUC.

Ergebnis

Die Installation der FANUC LR Mate-Roboter erfüllte alle Ziele bei der Eugster/Frismag AG. Jetzt ist nur noch ein Mitarbeiter erforderlich, um den gesamten Montageprozess von Anfang bis Ende zu überwachen, statt wie zuvor 10-12. Darüber hinaus werden durch den Einsatz von FANUC ZDT nicht nur unerwartete Ausfallzeiten reduziert und Ressourcen maximiert, sondern auch die Lebensdauer der Roboter im Werk erhöht.

Über Eugster/Frismag AG

1976 begann Arthur Eugster mit 12 Mitarbeitern in Romanshorn am Bodensee in der Schweiz mit der Produktion von elektrischen Haushaltsgeräten wie Eierkocher und Waffeleisen. Fast ein halbes Jahrhundert später ist die Eugster/Frismag AG heute ein internationaler Partner für die Entwicklung und Herstellung von Kaffeemaschinen und anderen hochwertigen Elektrogeräten, die in Haushalten auf der ganzen Welt zu finden sind. Das nach ISO9001:2015 qualitätszertifizierte Unternehmen betreibt drei Werke in der Schweiz, eines in Portugal und ein weiteres in China. Insgesamt beschäftigt die Eugster/Frismag AG weltweit 3,200 Mitarbeitende.

FINDEN SIE MEHR ÜBER Eugster heraus
Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Kaffeemühlenhersteller steigert seine Effizienz mit FANUC Robotern

In der Produktionsstätte in Romanshorn stellt die Eugster/Frismag AG alle Kaffeemühlen für die gesamte Gruppe her. Zu den Kunden des Unternehmens gehören viele der weltweit renommiertesten Marken in diesem Marktsegment, die Anforderungen an die Qualität sind dementsprechend hoch.

"Wir erfüllen diese Anforderungen mit unserem Know-how und dem Willen zur kontinuierlichen Verbesserung", sagt Stefan Lorch, Leiter der Produktionstechnik. "So haben wir zum Beispiel kürzlich nach einer Lösung gesucht, um unsere Kaffeemühlen vollautomatisch statt manuell mit 10-12 Mitarbeitern zu produzieren. Das Projekt war jedoch nicht ohne Herausforderungen. Wir wollten nicht nur die bisher manuellen Prozesse automatisieren, sondern auch die Logistikkonzepte rund um die Montagelinie, und das bei gleichbleibender Taktzeit."

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Die Augster/Frismag AG wandte sich für die Lösung an den Systemintegrator ihres Vertrauens, ein Unternehmen, das seit acht Jahren mit FANUC an einer Vielzahl von industriellen Automatisierungsprojekten zusammenarbeitet. Für die Kaffeemühlen-Montagelinie entschied man sich für den kompakten Langarm-Industrieroboter FANUC LR Mate 200𝑖D/7L, der anderen Antriebssystemen in puncto Flexibilität, Genauigkeit und Geschwindigkeit überlegen ist.

Bei Romanshorn montieren die 14 LR Mate FANUC Roboter nun ein komplettes elektromechanisches Kaffeemühlenmodul vollautomatisch in unter 8 Sekunden. Dadurch konnte die Eugster/Frismag AG ihre Effizienz und Kapazität deutlich steigern.

 

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Um ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren und die Anlagenverfügbarkeit zu maximieren, nutzt die Montagelinie auch die industrielle IoT-Lösung ZDT von FANUC. ZDT nutzt prädiktive Analysen, um den Zustand des Roboters zu überwachen, potenzielle Probleme zu erkennen und unerwartete Ausfallzeiten zu vermeiden, was letztlich den Produktionsdurchsatz maximiert und die Wartung optimiert.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Zitat von Testimonials

Stefan Lorch

Leiter der Produktionstechnik bei Eugster

Lassen Sie sich inspirieren

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.