Erkul Cosmetics

Kosmetikhersteller erkennt die Schönheit von FANUC Automation

Erkul Cosmetics in der Türkei profitiert von einer Vielzahl von Qualitäts- und Effizienzvorteilen, die durch verschiedene leistungsstarke FANUC Automatisierungsprodukte erzielt werden. Dieses schnell wachsende Kosmetikunternehmen möchte mit Hilfe der Wettbewerbsvorteile, die FANUC Lösungen bieten, einen Maßstab für die Fertigung in seinem Sektor setzen.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video of FANUC Turkey with customer Erkul cosmetics. The company has production lines with ROBOSHOT and robot integration. Duration 02:26. Turkish with English subtitles.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Als einer der weltweit am schnellsten wachsenden Kosmetikhersteller suchte Erkul Cosmetics nach einem Partner für Automatisierungstechnik, der seine Produktionsabläufe an die Spitze der Branche bringen sollte.

Lösung

Erkul Cosmetics verfügt heute an seinem türkischen Hauptsitz über eine breite Palette von FANUC Produkten, darunter vollelektrische ROBOSHOT Spritzgussmaschinen und LR Mate 200𝑖D/7L Industrieroboter. Diese Lösungen stehen im Mittelpunkt eines Ethos der kontinuierlichen Verbesserung, da das Unternehmen bestrebt ist, noch mehr Marktanteile zu erobern.

Ergebnis

FANUC Automatisierungsprodukte steigern heute die Qualität und Effizienz in diesem fortschrittlichen Fertigungsunternehmen. Darüber hinaus bieten die FANUC Industrie 4.0-Technologien Fernzugriffsmöglichkeiten und erhebliche Flexibilität, während die Produkte auch zu Einsparungen beim Energieverbrauch von bis zu 70 % beitragen.

Erkul Cosmetics

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Erkul Cosmetics mit Sitz in der Türkei ist ein führender Hersteller von Foundation-Creme, Kompaktpuder-Rouge, Lidschatten, Mascara, Lippenstift, Lipgloss und Nagellack. Das 1983 gegründete Unternehmen exportiert heute in mehr als 90 Länder auf fünf Kontinenten und gehört zu den fünf größten Nagellackherstellern der Welt. Erkul Cosmetics produziert seine Kosmetika zusammen mit Kunststoffverpackungen in den integrierten 70.000 m2 großen Produktionsanlagen des Unternehmens in Istanbul. Fortgeschrittene Technologien und moderne Prozesse sind eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg des Unternehmens, das international anerkannte Qualitätszertifikate besitzt.

FINDEN SIE MEHR ÜBER Erkul Cosmetics HERAUS

Verbesserung des Make-up der Kosmetikherstellung

Erkul Cosmetics hat die klare Vision, in der Herstellung noch besser zu werden und dabei die Anforderungen einer unendlichen Vielfalt von Produkten in verschiedenen Märkten zu erfüllen.

Mesut Erkul, Vorstandsmitglied bei Erkul Cosmetics, sagt: "Seit Beginn unserer Reise haben wir uns jeden Tag die Frage gestellt: Wie können wir Qualität und Effizienz verbessern?"

Um das Unternehmen bei der kontinuierlichen Verbesserung zu unterstützen, verlässt sich Erkul Cosmetics auf FANUC Werkzeugmaschinen- und Roboterlösungen, einschließlich vollelektrischer ROBOSHOT-Spritzgießmaschinen und LR Mate 200𝑖D/7L Industrieroboter. Also, warum FANUC?

"Der Hauptgrund ist die Fähigkeit von FANUC, verschiedene Produkte anzubieten, die ohne zusätzliche Ausrüstung miteinander kommunizieren können. Es geht nur um ONE FANUC: ein einziger Lösungspartner", sagt Erkul.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Zitat von Testimonials

Yavuz Zorlular

Technischer Leiter bei Erkul Cosmetics

Der technische Leiter, Yavuz Zorlular, fährt fort: "Darüber hinaus steht der Support von FANUC für das Konzept, ein echter Partner für die Automatisierung von Produktionsanlagen zu sein. Wir nutzen auch die lebenslange Garantie von FANUC für den Ersatzteil-Support."

Erkul Cosmetics wendet in seinem gesamten Fertigungsprozess einfache und schnelle Abläufe an, vor allem dank der einfach zu programmierenden FANUC Roboter und verschiedener Softwarelösungen, die eine beträchtliche Anpassungsfähigkeit im gesamten Werksbetrieb ermöglichen. In kürzester Zeit ist das Unternehmen in der Lage, FANUC Roboter mit verschiedenen Aufgaben zu betrauen und für einen reibungslosen Produktionsablauf zu sorgen.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

"Die Produktzuverlässigkeit von FANUC in Höhe von 99,9 % führt zu maximaler Effizienz mit ununterbrochener Produktion und niedrigen Wartungskosten, die einen konkurrenzlosen Return on Investment [ROI] bieten", erklärt Zorlular. "Durch die Integration der 360°-Technologielösungen von FANUC können wir uns auf die Entwicklung anspruchsvollerer Produkte konzentrieren und unseren Kunden 'bessere' Produkte anbieten."

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Zitat von Testimonials

Mesut Erkul

Platte Mitglied bei Erkul Cosmetics

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.