Skip to main content
Brunos

FANUC Roboter beseitigt Verpackungsengpass in Lebensmittelfabrik

Bei der Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen an einem Engpassprozess entsteht häufig an anderer Stelle in der Fabrik ein neuer Engpass. Während diese Situation in früheren Jahren die Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte erforderlich gemacht hätte, ist die Automatisierung heute die bevorzugte Lösung der Industrie für Engpässe. Fragen Sie einfach Brunos, einen führenden Hersteller von Salatdressings, der die Vorteile, die ein Roboter mit sich bringen kann, nur zu gut kennt.
FANUC success story about how to speed up the packing process for cooled foods with the Swiss company Bruno's Best AG

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Die manuelle Verpackung und Palettierung bei Brunos, einem führenden Spezialisten für abgefüllte Salatdressings, konnte mit der automatisierten Produktionslinie des Unternehmens nur schwer Schritt halten. Brunos war an der Grenze seiner Möglichkeiten angelangt und wusste, dass die Automatisierung des Prozesses die Lösung sein würde, vorausgesetzt, man könnte einen entsprechend schnellen und kompakten Roboter finden.

Lösung

Brunos wandte sich an Robotec Solutions, einen erfahrenen Anbieter von robotergestützter Automatisierung. Robotec empfahl einen M-710𝑖C/50 6-achsigen Industrieroboter des langjährigen Partners FANUC und entwickelte ein innovatives Palettiermuster, das auf der Vorgruppierung von Flaschenpaketen und der Drehung von Teilen basiert.

Ergebnis

Der FANUC M-710𝑖C/50 Industrieroboter ermöglicht mit seiner großen Reichweite und seiner Fähigkeit, schwere Lasten zu tragen, eine optimale Verarbeitung des Palettiermusters. Da der Roboter immer mit voller Geschwindigkeit arbeitet, ermöglicht er Brunos schnelle Zykluszeiten und stellt sicher, dass das Unternehmen mit seiner Produktionslinie und dem wachsenden Auftragsbestand Schritt hält.

Über Brunos

Die 2001 von den Eheleuten Bruno und Hildegard Arnold gegründete Bruno's Best AG ist ein Hersteller von gekühlten Salatdressings und Gourmet-Buttern mit Sitz in Sarnen, Zentralschweiz. Seit den Anfängen stiegen Nachfrage und Umsatz stetig an, was zu einer professionelleren Produktion führte. Aus dem fortschrittlichen Unternehmen, das heute einfach Brunos genannt wird, ist ein Betrieb mit 45 Mitarbeitern geworden, der in seiner zunehmend automatisierten Produktionsstätte auf 3.500 m2 jährlich 4 Millionen Produkte herstellt. Die Kinder von Bruno und Hildegard - Rony, Michael, Evelyne und Daniel - führen heute das Familienerbe des Unternehmens fort.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER Brunos
Image related to the success story as Brunos

Brunos will mit FANUC Roboter beeindrucken

Die Firma Brunos, die gekühlte Salatdressings, Kräuterbutter und Bärlauchbutter herstellt und vertreibt, musste vor kurzem feststellen, dass sie bei der Verpackung und Palettierung Hilfe benötigt, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.

"Wir waren an unsere Grenzen gestoßen, da wir bisher 2-3 Mitarbeiter hatten, die Flaschen manuell in Kartons verpackten, und diese konnten mit der Geschwindigkeit unserer Produktionslinie kaum mithalten", erklärt Geschäftsführer Michael Arnold. "Wir haben über eine automatisierte Lösung für die Palettierung nachgedacht, aber unsere Platzverhältnisse waren sehr beengt. Wir brauchten daher eine Lösung mit einer kompakten Stellfläche, die sich in Bezug auf Qualität und Produktivität in unsere bestehenden automatisierten Prozesse einfügt."

Image related to the success story as Brunos
Zitat von Testimonials

Michael Arnold

Geschäftsführerin, Brunos

Brunos setzte auf die Expertise der Robotec Solutions AG, einem lokalen Anbieter für robotergestützte Automation mit mehr als 800 erfolgreichen Installationen in den unterschiedlichsten Branchen. Um Kundenlösungen zuverlässig umzusetzen, setzt Robotec auf die Qualität von FANUC Robotern und Cobots (kollaborative Roboter).

Jörg Lanz, Vertriebsleiter der Robotec Solutions AG, sagt: "Unsere wichtigste Aufgabe ist es, gemeinsam mit unseren Kunden die beste Automatisierungslösung für die jeweilige Anwendung zu finden. In diesem Projekt zur Palettierung der abgefüllten Salatsaucen waren unsere Hauptherausforderungen die Zykluszeit, die Platzverhältnisse und die Palettierungsmuster."

M-710iD/50 palletising bottles.

Die Produktionslinie bei Brunos füllt die Flaschen einzeln ab, bevor sie zu Gruppen von 6, 10 und 12 Flaschen zusammengestellt werden. Diese Gruppen werden dann in Folie eingeschweißt.

"Wir mussten die Gebinde vorgruppieren und eine Teildrehung durchführen, um das gewünschte Muster für die Palettierung zu erzeugen", verrät Lanz. "Nach jeder Lage legt der Roboter eine weitere Zwischenlage auf. Dieser Vorgang findet ohne Greiferwechsel statt, um die Zykluszeit zu minimieren."

Der ideale Roboter für die Palettierung? Ein starker, leichter und kompakter FANUC M-710𝑖C/50 6-Achsen Industrieroboter mit 50 kg Traglast und 2050 mm Reichweite.

Image related to the success story as Brunos
Zitat von Testimonials

Jörg Lanz

Verkaufsleiter bei Robotec Solutions AG

Erfahren Sie mehr über die Technologie: Entdecken Sie verwandte Produkte

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.