Skip to main content
Joseph Martin

FANUC Lösungen sorgen für ein gemeinsames Gewinde beim Schraubenspezialisten

Die Umstellung von arbeitsbasierten auf automatisierte Produktionsverfahren kann manchmal entmutigend erscheinen. Doch mit dem richtigen Technologiepartner an Bord lassen sich Prozesse wie die automatisierte Bearbeitung und Montage relativ einfach realisieren und sorgen sofort für ein neues Maß an Produktivität und Zuverlässigkeit.
Success story video featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots. French with English subtitles. Duration: 1:38.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Joseph Martin ist sich bewusst, dass seine Investitionen und Innovationen es dem Unternehmen ermöglichen, die industriellen Herausforderungen von morgen zu meistern. Ein erfolgreiches Ergebnis dieser Prämisse hängt jedoch von der klugen Auswahl der optimalen Technologien ab. In den 1990er Jahren wollte das Unternehmen ein Investitionsprogramm auflegen, das es auf den Weg der automatisierten Produktion bringen sollte, um die wachsende Kundennachfrage zu befriedigen.

Lösung

Im Jahr 1990 investierte Joseph Martin in seine erste FANUC Maschine, eine ROBOCUT Drahterodiermaschine, der bald darauf FANUC ROBODRILL Fräsmaschinen folgten. Darüber hinaus verfügt Joseph Martin heute über zahlreiche FANUC Roboter mit sechs Achsen, die wichtige Montage- und Teiletransportaufgaben übernehmen.

Ergebnis

Ein großer Teil der Produktion von Joseph Martin ist heute mit FANUC Automatisierung ausgestattet, sowohl für die Bearbeitung als auch für die Montage. Das Unternehmen berichtet über eine extrem niedrige Ausfallrate bei allen FANUC Produkten, die über viele Jahre hinweg eine verbesserte Produktivität, Wiederholbarkeit und Kosteneffizienz bieten. Das Unternehmen lobt auch das reaktionsschnelle und kompetente Serviceteam von FANUC in den seltenen Fällen, in denen es Unterstützung benötigt.

Joseph Martin

Joseph Martin ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Schraubendrehens von Komponenten für Kfz-Getriebesysteme. Das 1946 gegründete Unternehmen mit Sitz in Vougy, in der Nähe von Chamonix in der französischen Alpenregion, fertigt auf einer Fläche von 20.000 m2 hochpräzise Automatendrehteile für Schlüsselkomponenten der Automobilindustrie, wie z. B. Magnetspulen (die Kupplungen antreiben und Schaltvorgänge auslösen). Joseph Martin ist auch auf die Herstellung kompletter Unterbaugruppen spezialisiert und erwirtschaftet mit rund 200 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von etwa 25 Millionen Euro.

FINDEN SIE MEHR HERAUS ÜBER Joseph Martin
Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.

Automatisieren und akkumulieren

"1990 erwarben wir unsere erste FANUC Maschine, eine ROBOCUT CNC-Drahterodiermaschine, ein unglaublich zuverlässiges Produkt, das noch heute in Betrieb ist", berichtet Alexandre Pessey, technischer Leiter bei Joseph Martin. "In den 1990er Jahren kamen weitere CNC-Werkzeugmaschinen hinzu, wobei wir uns für Maschinen mit FANUC-Steuerungssystemen entschieden, wie z. B. die Tornos MultiSwiss-Mehrspindel-Drehautomaten."

Heute umfasst die Produktion im Joseph Martin-Werk in Vougy moderne ROBOCUT Drahterodiermaschinen, ROBODRILL-Bearbeitungszentren und FANUC Sechs-Achsen-Roboter wie den LR Mate 200𝑖D/7L.

"Als wir 2015 unsere eigenen Steuerungs- und Montagemaschinen automatisieren mussten, entschieden wir uns für eine Partnerschaft mit FANUC für unsere Anforderungen an sechsachsige Roboter", erklärt Pessey. "Wir haben schon immer die Zuverlässigkeit der FANUC Produkte und die Qualität des Kundendienstes des Unternehmens geschätzt."

Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.

Das Service- und Reparaturteam von FANUC ist sehr reaktionsschnell, und das Unternehmen ist der einzige Hersteller in seinem Bereich, der die Lieferung von Ersatzteilen während der gesamten Lebensdauer seiner Maschinen gewährleistet.

Zitat von Testimonials

Alexandre Pessey

Technischer Leiter

Der Standort von FANUC France in Marnaz liegt weniger als 3 km vom Hauptsitz von Joseph Martin in Vougy entfernt.

"Obwohl wir bei der gesamten FANUC Produktpalette eine extrem niedrige Ausfallrate haben, können wir im seltenen Fall eines Ausfalls sehr gut reagieren", sagt Pessey. "Das Service- und Reparaturteam von FANUC ist sehr reaktionsschnell, und das Unternehmen ist der einzige Hersteller in seinem Bereich, der während der gesamten Lebensdauer seiner Maschinen Ersatzteile liefert."

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.

Während Joseph Martin das Glück hat, in der Nähe einer FANUC Niederlassung zu sein, zeichnet sich FANUC Europe durch technischen Support und Service aus, unabhängig vom Standort. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter, die sich um den Kundendienst und die Reparatur kümmern und den Kunden so lange unterstützen, wie er FANUC Produkte verwendet, ohne zeitliche Begrenzung.

Ein hochzufriedener Pessey fasst zusammen: "Heute würde ich FANUC aufgrund des Kundendienstes, der Beratung bei der Produktauswahl, des Reparaturservice und der Verfügbarkeit von Ersatzteilen empfehlen."

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallbeispielen vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.