Skip to main content
Food and beverage industry

Yiyecek & İçecek

Gıda ve içecek bizim işimiz. Gıda ve içecek sektöründeki robotlar konusundaki deneyimimizi sizin için kullanmak için bugün bize ulaşın.

Gıda Endüstrisi için FANUC Otomasyonu

FANUC'un otomasyon çözümleri, gıda endüstrisine benzersiz bir verimlilik ve hassasiyet sağlar. Uygulamalarımız arasında palet açma, hat yükleme, ambalaj üretimi, toplama, taşıma, işleme, paketleme ve paletleme yer alır ve gıda üretim süreçlerinde güvenliği artırır.

3D simulation of a food production line. High-res industry rendering.

Paletten Çıkarma

Hat Şarjı

Paketleme Üretimi

Toplama

Elleçleme

İşleme

Paketleme

Paletleme

Hat Önü Otomasyonu

FANUC hat önü otomasyonunu kullanarak üretim sürecinin en başından itibaren değer zincirinizi optimize edin. İster paletten çıkarma, yükleme, hat şarjı, hatta ambalajınızı bir enjeksiyon makinesiyle ısıyla şekillendirme olsun, gıda üretim süreçlerinizi iyileştirmenize ve maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olmak için her türlü görev kolayca otomatikleştirilebilir.

Paletten çıkarma

Endüstriyel robotlar, üretim sürecinin farklı aşamalarında malların taşınması için son derece verimli bir yöntem sunar.

Hat Yükleme

Ne işliyor olursanız olun, otomasyon çözümlerinin çok yönlülüğü, hammaddelerinizi üretim hattına sokmanın düşündüğünüzden daha kolay olduğu anlamına gelir.

Paketleme Üretimi

FANUC ROBOSHOT, yerinde paketleme için kullanılabilen çok yönlü bir CNC enjeksiyon makinesidir.

Taşıma, İşleme ve Toplama İşlemlerinin Otomasyonu

Gıda ve içecek üreticileri güncel trendleri takip etmek zorundadır. Toplama, yerleştirme, taşıma, işleme veya ayırma görevlerini otomatikleştirmek, üretim süreçlerinizi optimize etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yeni gelişmelere esnek bir şekilde tepki vermenizi ve böylece rakiplerinizin bir adım önünde olmanızı sağlar. Bu, akıllı görsel tanıma teknolojisi ve sensör sistemlerinin kullanımıyla daha da geliştirilebilir.

Toplama

FANUC robotları ve cobotları, daha hassas, verimli ve sürdürülebilir otomatik toplama çözümleri için maksimum tekrarlanabilirlikle üretilmiştir.

Taşıma

Gıda sınıfı gres ve özel kaplamalarla donatılmış özel gıda ve temiz oda robotları ile ikincil veya birincil gıdaları güvenle işleyin.

İşleme

FANUC robotları ve cobotları ile gıda işleme uygulamalarınızı otomatikleştirerek daha fazla esneklik kazanın.

Hat Sonu Otomasyonu

Üretim hattınızın son aşamasını otomatikleştirmek esnekliğinizi artırır ve akıllı, güvenli, kaliteli paketleme, depolama ve lojistik hizmetleri sunarken ortaya çıkan trendlere ve zorluklara hızlı bir şekilde tepki vermenizi sağlar. Sarma, etiketleme, paketleme ve paletleme, yorucu ve tekrarlayan manuel işler içerir. Bu işler, optimize edilmiş ve maliyet etkin sonuçlar elde etmek için otomatik sistemler tarafından kolayca yapılabilir.

Paketleme

FANUC ile verimliliği, hassasiyeti ve hijyeni artırın, daha hızlı, tutarlı ve kontaminasyon içermeyen paketleme süreçleri sağlayın.

Paletleme

FANUC, yüksek görev ve dünyanın en hızlı döngü sürelerini sunmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş, sektörün en eksiksiz paletleme robotları ve cobotları yelpazesini sunmaktadır.

Delta robot picking cookies. High resolution file.
iR Pick tool

Gıda ve Temiz Oda Robotları

Güvenli, Temiz, Verimli: Tüm FANUC Gıda ve Temiz Oda Robotlarını Keşfedin

FANUC SCARA SR-20iA handling milk crates.

Robot Menzili

Her zorluğun üstesinden gelen FANUC'un uzmanlığı ve teknolojisi

FANUC palletizing robot operating in the food industry. Success story about FANUC's excellent customer service, technical support and training, required for high-level robotisation projects at Elsa Group (a Swiss expert in the manufacture and packaging of dairy products)
Elsa Grup

Elsa Group, FANUC Servis Hizmetiyle Gıda Zincirinin Zirvesinde

Endüstriyel bir robotun belirlenmesi ve satın alınması, genellikle şirketlerin daha yüksek verimlilik ve tekrarlanabilirliğe dayalı otomatikleştirilmiş bir geleceğe doğru attıkları ilk adımdır. Ancak, devreye alma ve eğitimden makine servisi ve bakımına kadar projenin tam başarıya ulaşması için en üst düzeyde müşteri desteği sunabilen bir robot tedarikçisiyle ortaklık kurmak çok önemlidir.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

FANUC Robot, Un Fabrikasında Paletleme Kapasitesini Artırıyor

Ağır kaldırma işlemlerinde yükü üstlenmek, endüstriyel robotların klasik uygulama alanlarından biridir. Ancak, kaldırma görevlerinde robotların kullanılması, çalışanlara fiziksel rahatlama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda alanın sınırlı olduğu durumlarda bile verimi artırma potansiyeline sahiptir. Un üreticisi Lindmühle, FANUC simülasyon yazılımının mevcut çalışma alanı için en uygun robotu belirlediği bir örnek teşkil etmektedir.

Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.
Wiesheu

FANUC Mağaza İçi Fırınların Sıcaklığını Gideriyor

FANUC cobot tabanlı sistem ile mağaza içi fırınlar, güvenli ve güvenilir bir şekilde üretkenliklerini artırabilir. Otomatik sistem, tekrarlayan ürün işleme uygulamalarında üretkenliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için etkili bir yol sağlar.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Üç FANUC Robot, Inoverde'de Paketleme Verimliliğini Artırıyor

Hızlı hareket eden taze gıda dağıtım tesislerinde, talebe ayak uydurmak için otomatik paketleme işlemleri yoluyla verimlilik çok önemlidir. Bu yaklaşımın bir yan ürünü olarak, robot kullanıcıları çalışanların fiziksel yükünün azalması, meyve ve sebze gibi hassas ürünlerin daha nazik bir şekilde taşınması ve daha tekdüze ve tekrarlanabilir bir süreçten de faydalanmaktadır. Tüm bu katma değerden faydalanan en yeni fabrikalar arasında, büyük gıda distribütörü Inoverde'nin İsviçre'nin Bätterkinden kentindeki tesisi bulunmaktadır. Burada havuç doldurma, paketleme ve paletleme işlemleri, üç FANUC endüstriyel robotun kullanıma girmesiyle fayda sağlamaktadır.

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.
VIGAP

Ultrasonik Hassasiyetle Pasta Kesimi

Üretimdeki darboğazlar genellikle zaman alan manuel hassasiyet faaliyetlerinden kaynaklanır. Bu gibi durumlarda, yenilikçi ancak basit bir otomasyon adımı üretim hacmini katlayabilir.

Diğer Sektörler için Çözümlerimiz

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Tüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri

Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.