Skip to main content
Lindmühle

FANUC Robot, Un Fabrikasında Paletleme Kapasitesini Artırıyor

Ağır kaldırma işlemlerinde yükü üstlenmek, endüstriyel robotların klasik uygulama alanlarından biridir. Ancak, kaldırma görevlerinde robotların kullanılması, çalışanlara fiziksel rahatlama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda alanın sınırlı olduğu durumlarda bile verimi artırma potansiyeline sahiptir. Un üreticisi Lindmühle, FANUC simülasyon yazılımının mevcut çalışma alanı için en uygun robotu belirlediği bir örnek teşkil etmektedir.
The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.

They are bagging 20-25 tons of flour every day, which were stacked on the pallets by hand until now. Their employees are relieved by this robot, it is less physically demanding and they were able to increase the bagging capacity, respectively the palletising capacity, to 35 tonnes. With the help of the robot, this capacity can be expanded even further.

The big challenge in the project was the (non-) available space. Not only the footprint but also the height of 2.90m. With the help of the ROBOGUIDE simulation software from FANC, they were able to simulate the most diverse robot options in the quotation phase, check the cycle time and then select the most suitable robot for.

In the progress of the project, they realised that an additional servo-controlled axis was necessary for clean depositing and stacking of the flour sacks. Since additional axes can be implemented very easily with FANUC, their programmers were able to put them into operation in very few hours.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Uzun yıllardır faaliyet gösteren ve saygın bir un üreticisi olan Lindmühle, paletlere ağır çuvalları kaldırmanın fiziksel yükünü hafifletmek istiyordu. Robot otomasyonunu en uygun çözüm olarak belirleyen şirket, seçeneklerini değerlendirmeye başladı. Ancak, paletleme alanında mevcut alanın (hem taban alanı hem de yükseklik) yetersizliği büyük bir sorun oluşturuyordu.

Çözüm

Şirket, FANUC ROBOGUIDE yazılımını kullanarak mevcut çalışma alanında çeşitli robotların kullanımını simüle eden yerel otomasyon uzmanı Imperia Systems'e başvurdu. Şirket, gantry robotu seçeneğini hemen eledi ve bunun yerine FANUC M-710𝑖C altı eksenli mafsallı kol robotunu tercih etti.

Sonuç

FANUC robotu, Lindmühle çalışanlarını 5-25 kg'lık un torbalarını paletlere kaldırma işinden kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda şirketin paletleme kapasitesini %50 artırmasına da yardımcı oldu.

Lindmühle

1632 yılından bu yana Lindmühle, 365 gün 24 saat boyunca buğday, saf çavdar ve çavdar ununu çeşitli un türlerine öğütmektedir. Bugün İsviçre'nin Baden kentine yakın Birmenstorf'ta bulunan bu son derece ilerici değirmencilik işletmesi, Lehmann ailesinin 17. nesli tarafından yönetilmektedir. Avrupa çapında patentli LH2 öğütme işlemi sayesinde Lindmühle, müşterilerine olağanüstü özel unlar sunabilmektedir. Şirket, saf çavdar unu ve yeni ürünlerin geliştirilmesine özel önem vermektedir. Ar-Ge laboratuvarı, test fırını ve değirmenci ve gıda teknolojisi uzmanı Fiona Weber-Lehmann ile Lindmühle, gelecekteki zorluklara tamamen hazırdır.

Lindmühle HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.

FANUC Robot, Lindmühle'de Yükü Hafifletiyor

Üretim Müdürü Fiona Weber-Lehmann ve kız kardeşi Jeannine Lehmann, önde gelen un üreticisi Lindmühle'nin 17. nesil yönetim ekibini oluşturuyor. 40 çalışanı bulunan şirket, İsviçre'deki fabrikasında 300'den fazla un karışımı üretiyor ve büyük başarı elde eden ürünlerini fırınlara, restoranlara ve pizzacılara satıyor.

The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.
Referans alıntısı

Fiona Weber-Lehmann

Üretim Müdürü

Bu çözüm, yerel otomasyon uzmanı ve sistem entegratörü Imperia Systems aracılığıyla FANUC M-710𝑖C altı eksenli endüstriyel robot şeklinde geldi.

“En büyük zorluğumuz Lindmühle'deki yer sıkıntısıydı, sadece taban alanı değil, maksimum 2,9 m olan yükseklik de sorun oluşturuyordu,” diye açıklıyor Imperia Systems CEO'su Calogero Imperia. “Gantry robot kullanamayacağımız açıktı, bu yüzden yerine mafsallı kol robotu düşünmeye başladık. FANUC'un ROBOGUIDE yazılımının yardımıyla, teklif aşamasında en çeşitli robot seçeneklerini simüle edebilir, döngü süresini kontrol edebilir ve müşterimiz için en uygun çözümü seçebiliriz. Bu durumda, FANUC M-710𝑖C en uygun çözümdü.”

FANUC M-710𝑖C, Lindmühle'nin tek tek un torbalarını görsel olarak hoş bir şekilde istifliyor. Çalışanlar tarafından sevgiyle “Erwin” olarak adlandırılan robot, çalışanların fiziksel yükünü hafifletiyor ve torbalama ve paletleme kapasitesini %50 artışla 35 tona çıkardı.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.

Proje süresince Imperia, un torbalarının temiz bir şekilde yerleştirilmesi ve istiflenmesi için ek bir servo kontrollü eksen gerektiğini fark etti.

“FANUC ile ek eksenleri kolayca uygulayabildiğimiz için, programcılarımız sadece birkaç saat içinde sistemi devreye alabildi” diyor Calogero Imperia ve ekliyor: “Bu projede FANUC ile işbirliği başından sonuna kadar tam bir başarıydı.”

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.