Metal robot arm working in factory warehouse on production line with sparks flying.
Metal robot arm working in factory warehouse on production line with sparks
steel, assemble, conveyor, mechanical, high-tech, robots, metal, equipment, conveyer, hydraulics, workshop, engineer, technology, industry, welding, service, machine, automated, row, working, assembly, modern, futuristic, machinery, manufacture, engineering, manufacturing, electronics, auto, linefactory, robot, industrial, production, sparks, welder, robotic, arm, closeup, portrait, vertical, automation, plant, warehouse, precision
Arc welding application of a robot

Ark Kaynağı

Endüstriyel robotlarla ark kaynağı prosesinizi otomatikleştirerek hassasiyeti ve tutarlılığı artırın, yüksek kaliteli kaynaklar elde edin. Yorulmadan kesintisiz çalışarak ve üretim süresini kısaltarak verimliliğinizi artırın. Tehlikeli dumanlara ve aşırı sıcağa maruz kalmayı en aza indirerek güvenliği artırın. Ayrıca, işçilik maliyetlerini azaltarak ve yeniden işleme ihtiyacını azaltarak maliyet verimliliği elde edin.

FANUC Ark Kaynak Çözümleri ile Ark Kaynağınızı Geliştirin

FANUC, çeşitli endüstriyel ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış çok çeşitli ark kaynağı robotları sunmaktadır. Geniş ürün yelpazemiz, benzersiz amaçlar için çok çeşitli çözümler sunmaktadır.

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Kamyon Yapımı için Ağır Yük Kaldırma

NTM, gece vardiyasını otomatikleştirmeyi tercih ederek çöp toplama araçlarının üretim kapasitesini artırmayı başardı. İki tona kadar kaldırma kapasitesine sahip bir ağır görev robotu ve bir robotik kaynak çözümü kullanarak, şirketin Finlandiya'daki fabrikası artık geceleri veya hafta sonları insansız olarak çalışabiliyor.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC CRX Cobot Üretim Esnekliğini Artırıyor

Bonvicini Carpenteria bugün daha da yüksek kalite ve esneklik seviyelerine sahip. Şirket, üretim hacmi gerektirdiğinde otomasyon çözümü arasında esneklik sağlayabiliyor. Özellikle Bonvicini Carpenteria, sürükle ve bırak işlevi ve basit bir tablet arayüzü gibi özelliklerle kolay ve hızlı robot programlamanın avantajlarından yararlanıyor.

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.
Axzion

Securely Welded With the FANUC ARC Welding Robot

Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.

Success story about successful implementation of FANUC Robots at Nissan Motor Ibérica. FANUC robots are used to automate tasks such as welding, sealing and handling, providing worry-free production and repeatable operations.
Nissan

FANUC Robots Optimise High-Volume Production at Nissan

Industrial robots have become an integral part of the modern automotive production line. Each task they perform is vital, not only to meet the necessary levels of efficiency and productivity, but also to meet the highest standards of quality and safety. FANUC is the robot of choice for many of the world’s leading automotive giants, with Nissan providing a notable case in point.

Diğer Uygulamalar için Çözümlerimiz

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

FANUC'un Farklı Uygulamalar için Çözümleriyle Verimliliği, Hassasiyeti ve Üretkenliği Artırın

Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.