Skip to main content
several plastic parts as an example for the plastic industry

Plastik

Daha verimli plastik ve kauçuk üretim süreçleri için FANUC çözümlerini keşfedin.

Plastik Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon

ROBOSHOT workpieces. Group picture of various parts. High resolution.

Malzeme Kaldırma

Boyama ve Kaplama

Hat Sonu Otomasyonu

Enjeksiyon

Tel Erozyon

Toplama ve Yerleştirme

Montaj

Toplama ve Yerleştirme

Toplama, yerleştirme ve ayırma görevlerini otomatikleştirmek, üretim süreçlerini optimize eder ve esnekliği artırarak plastik üreticilerinin rekabet gücünü korumasını sağlar. FANUC'un hat izleme ve toplama görevleri için akıllı görsel tanıma ve sensör sistemleri, plastik üretiminde taşıma işlemlerini önemli ölçüde iyileştirir.

Montaj

FANUC'un geniş Robot ve Cobot yelpazesi, montaj hızını, doğruluğunu ve genel üretim verimliliğini artıran hassas ve güvenilir otomasyon sağlar.

Malzeme Kaldırma

Gelişmiş Kuvvet Sensörleri ile donatılmış FANUC robotları, plastik malzeme çıkarma uygulamalarında mükemmeldir. Kuvvet Sensörleri, manuel müdahaleyi en aza indirerek ve israfı azaltarak, yüksek kaliteli yüzeyler ve tutarlı sonuçlar sağlayan hassas çapak alma ve parlatma sağlar.

Boya ve Kaplama

FANUC boya robotları, çok çeşitli boyama, toz/sıvı kaplama ve fiberglas takviyeli plastik (FRP Chop/Gel) uygulamaları için uygundur. Çalışanları zararlı kimyasallara maruz bırakabilecek görevleri otomatikleştirerek operasyonları hızlandırmak ve çalışanların güvenliğini sağlamak için sektörün en geniş boya robotu yelpazesine sahibiz.

Hat Sonu Otomasyonu

Etiketleme, paketleme ve paletleme gibi hat sonu süreçlerini yüksek hızlı ve uyarlanabilir FANUC robotlarla otomatikleştirmek, plastik üretiminin son aşamalarında genel verimliliği ve tutarlılığı artırır.

Enjeksiyon

FANUC, ROBOSHOT makinelerinde de aynı son teknoloji CNC teknolojisini kullanarak rakipsiz bir elektrikli enjeksiyon çözümü sunar. Sonuçlar, büyük çok yönlülük, en yüksek hareket hassasiyeti ve daha büyük miktarlarda tutarlı yüksek kaliteli parçalar üretmek için son derece kısa döngü süreleridir.

Tel Erozyon

Kusursuz yüzeyler ve inanılmaz parça hassasiyeti sağlayan geniş seçenek yelpazesiyle ROBOCUT, plastik endüstrisi için mükemmel bir çok yönlü makine olarak öne çıkıyor. FANUC'un tel erozyon, kalıplar gibi takımlarda son derece yüksek hassasiyet gösterir. Makinenin inanılmaz tekrarlanabilirlik seviyeleri, aynı yüksek standartların tutarlı bir şekilde elde edilmesini garanti eder.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC Sayesinde Optimize Edilmiş Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enjeksiyon

Gıda ambalajlama endüstrisinde üretim hızlı, güvenilir ve temiz olmalıdır. Poloplast'ın FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Anında verimlilik artışı ve enerji tasarrufuna ek olarak, makinelerdeki gelişmiş yazılım özellikleri, şirketin biyolojik olarak parçalanabilir ürün yelpazesini genişletirken üretkenliği daha da izlemesine ve artırmasına olanak tanır.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Makineleri SIMON için İşleri Basit Tutuyor

Yüksek hacimli plastik parçalar; ince duvarlar; sıfır hata; kısa otomotiv teslim süreleri; yüksek enerji verimliliği gereksinimleri. Giderek artan sayıda üretici, FANUC'un ROBOSHOT yüksek performanslı, tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak bu ortak meydan okumalarla mücadele etmektedir. Bunların arasında SIMON Plastics de bulunmaktadır.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Enjeksiyon Atölyesi FANUC ile Geleceğini Şekillendiriyor

Piyasada çok sayıda plastik enjeksiyon makinesi bulunmaktadır, ancak çoğu modern üretici esneklik, enerji verimliliği ve performansa dayalı temel özellikler arar. Sonuç olarak, hızlı takım değişimi ve tamamen elektrikli düşük enerji tüketimi potansiyeline sahip yüksek performanslı FANUC ROBOSHOT, rekabet gücünü artırmak ve pazar payını büyütmek isteyen tüm plastik ürün üreticileri için kanıtlanmış bir seçimdir. Bu konuda referans verebilecek şirketlerden biri Macaristan merkezli Viskiplast'tır.

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Plastik Enjeksiyon ile Üretilen Parçaların Ambalaj Tepsilerine Yerleştirilmesi

Üreticiler her yerde kalifiye işgücü sıkıntısı çektiği için ve kendini mükemmelliğe adamış bir şirket olarak Kunstoff-Packungen sürekli olarak otomasyon seviyesini iyileştirmenin yollarını aramaktadır.

Diğer Sektörler için Çözümlerimiz

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Tüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri

Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.