Simon

Les machines ROBOSHOT de FANUC simplifient les choses pour SIMON

Pièces en plastique de grand volume, parois minces, zéro défaut, délais courts pour l'automobile, exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Un nombre croissant de fabricants relèvent ces défis communs en investissant dans des machines de moulage par injection ROBOSHOT haute performance et entièrement électriques de FANUC. SIMON Plastics est l'un d'entre eux.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video about ROBOSHOT with the Hungarian company Simon. English version Duration 2:34

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

SIMON, un fournisseur hongrois de pièces plastiques en grande série, principalement pour l'industrie automobile, vise à produire ses composants de manière efficace, durable, dans les délais et sans aucun défaut. L'entreprise savait qu'elle ne pourrait atteindre ces objectifs exigeants qu'en s'associant à un fournisseur de premier plan de machines de moulage par injection.

Solution

Capable de livrer la première machine de moulage par injection ROBOSHOT de l'entreprise en seulement deux semaines, FANUC a acquis un avantage clé sur les fournisseurs concurrents. Aujourd'hui, SIMON Plastics dispose de 11 modèles de ROBOSHOT sur le site, couvrant les modèles 𝛼-S100𝑖A et 𝛼-S150𝑖A.

Résultat

SIMON utilise ses machines de moulage par injection ROBOSHOT entièrement électriques pour fabriquer une large gamme de pièces en plastique, souvent dotées de parois fines. La production rapide arrive grâce aux servomoteurs FANUC qui atteignent très rapidement la vitesse idéale de moulage par injection.

Simon

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.

Créée en 1985 sous la forme d'une entreprise privée unipersonnelle, SIMON Plastics est aujourd'hui une entreprise de 400 employés opérant sur trois sites de production en Hongrie. L'entreprise fabrique une large gamme de composants en plastique pour l'industrie automobile, une voiture moyenne dans le monde entier contenant généralement trois ou quatre de ses pièces. L'entreprise familiale s'engage à produire des composants de manière efficace, durable, dans les délais et sans défaut. Servant également l'industrie médicale, l'entreprise produit plus de 20 millions de pièces en moyenne et grande série par mois.

EN SAVOIR PLUS SUR Simon

Le choix de ROBOSHOT s'explique par une efficacité énergétique à la pointe du marché.

 

Satisfaire aux exigences des industries automobile et médicale exige des compétences extraordinaires et un développement continu. Les connecteurs comportant jusqu'à 100 broches et une épaisseur de paroi de 0,4 mm nécessitent des machines, des appareils, des instruments et des technologies de pointe. C'est pourquoi SIMON Plastics choisit d'investir dans des machines de moulage par injection entièrement électriques FANUC ROBOSHOT.

" Nous travaillons avec FANUC depuis un certain temps ", explique Péter Simon, directeur général de l'entreprise depuis la deuxième génération.

Avec leurs axes entièrement électriques, les machines de moulage par injection ROBOSHOT consomment 10 à 15 % d'énergie en moins que les machines électriques comparables et jusqu'à 70 % d'énergie en moins que les machines hydrauliques comparables, en grande partie grâce à la récupération intelligente de l'énergie et à la technologie supérieure des servomoteurs FANUC. En outre, les machines ROBOSHOT combinent la dernière technologie CNC avec une grande rigidité, ce qui les rend idéales pour le moulage de haute précision de pièces telles que les connecteurs.

FANUC Success Story ROBOSHOT - Testimonial Simon
Devis de témoignages

Péter Simon

Directeur général

 

Le succès de la première machine de moulage par injection FANUC ROBOSHOT chez SIMON Plastics a été tel que l'entreprise en possède désormais 11, une sélection de modèles 𝛼-S100𝑖A et 𝛼-S150𝑖A avec des diamètres de vis de 18 à 32 mm.

Le directeur technique Erik Galaczi déclare : " Nous utilisons souvent nos machines FANUC pour fabriquer des produits à parois minces, pour lesquels les entraînements électriques de ROBOSHOT présentent un avantage certain. Une autre caractéristique principale des machines tout électriques est que les servomoteurs peuvent démarrer à leur couple maximal et atteindre très rapidement la vitesse de moulage par injection idéale."

FANUC Sucess Story Roboshot - Simon


L'entreprise utilise actuellement des robots linéaires à trois axes de tiers (avec un seul axe rotatif pneumatique) pour servir ses machines ROBOSHOT. Cependant, la flexibilité et la compatibilité de la technologie ROBOSHOT sont telles que SIMON Plastics qualifie la communication machine-robot de "remarquablement bonne".

 

Le dernier mot revient à Péter Simon : " Nous continuerons à compter sur l'attitude flexible de FANUC à l'avenir et je suis persuadé que nous continuerons à travailler ensemble sur de nouveaux projets à long terme. "

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.