Skip to main content
ITD EOOD

FANUC Service gibt Ihnen Sicherheit

Spritzgießen ist in der Regel mit hohen Energiekosten verbunden - nicht so mit den vollelektrischen ROBOSHOT Maschinen von FANUC, mit denen ITD eine Energieeinsparung von 50% erzielen konnte. In Kombination mit einem ausgezeichneten Service hat dies ITD davon überzeugt, weiter mit FANUC zu automatisieren.
Success story about successful implementation o FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Um einen kontinuierlichen Produktionszyklus zu gewährleisten, ist das Unternehmen ITD bestrebt, bei allen Maschinen ein Höchstmaß an Servicefreundlichkeit und störungsfreiem Betrieb zu erreichen.

Lösung

Die vorhandenen hydraulischen Spritzgussmaschinen wurden durch vollelektrische Maschinen ersetzt. Die Produktionsanlagen von ITD umfassen nun fünf FANUC ROBOSHOT Spritzgussmaschinen mit unterschiedlichen Schließkraftstufen. Darüber hinaus hat ITD zwei vertikale Bearbeitungszentren FANUC ROBODRILL eingesetzt, um den Bedarf an Instrumenten zu decken.

Ergebnis

ITD hat es geschafft, seine Produktionskosten zu senken und ein konstant hohes Qualitätsniveau zu erreichen. Bei der Überwachung des Energieverbrauchs wurde festgestellt, dass die FANUC Maschinen eine Energieeinsparung von 50 % ermöglichen, was die Produkte von ITD äußerst wettbewerbsfähig macht.

ITD EOOD

ITD EOOD ist ein bulgarisches Unternehmen, das 1990 in der Stadt Saedinenie gegründet wurde. ITD ist auf die Herstellung von Formen, Vorformlingen, Kunststoffflaschen, Fläschchen, Verschlüssen und anderen Arten von Kunststoffverpackungen spezialisiert. Das Unternehmen ist auch im Recycling von PET-Verpackungen tätig und gilt in Bulgarien als Pionier in diesem Bereich. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER ITD
Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

ITD empfiehlt den Service und die Ausrüstung von FANUC zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs

Seit mehr als 30 Jahren verlässt sich ITD auf die Wartungsdienste von FANUC Bulgarien, um eine maximale Wartungsfähigkeit und einen störungsfreien Betrieb seiner FANUC Maschinen zu gewährleisten. Die von ITD in Anspruch genommenen Dienstleistungen umfassen Verträge für Maschinenservice, Wartung, Personalschulung und Neuprogrammierung von Optionen zur Erfüllung spezifischer Produktionsanforderungen.

Testimonial of ITD. Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd.

"Es gibt viele andere Anbieter von CNC-Steuerungen und -Maschinen, aber wir haben uns für FANUC entschieden, weil die Geräte außerordentlich zuverlässig sind und einen hervorragenden Wartungsservice bieten. Die Kollegen von FANUC sind immer erreichbar und sie reagieren zeitnah und professionell."

Zitat von Testimonials

Iwan Daradjanski

Eigentümer und Geschäftsführer von ITD.

"Wir mussten nur selten ihre Hilfe bei Reparaturen in Anspruch nehmen, aber wenn, dann haben sie schnell reagiert. Wir haben ein gutes Gefühl. Wir sind sehr zufrieden und wenn wir den Service von FANUC bewerten müssten, würden wir ihn als exzellent einstufen", so der ITD-Manager.

"Wir haben uns für FANUC entschieden, weil ihre Maschinen uns helfen, die Kosten für unsere Fertigprodukte zu senken. Die ROBOSHOT-Spritzgießmaschine mit CNC-Steuerung zeichnet sich durch stabile Mechanik, Zuverlässigkeit und einfache Bedienung aus und kann hochpräzise Gussteile herstellen. Einer ihrer wichtigsten Vorteile ist der niedrige Stromverbrauch - als wir anfingen, mit ihr zu arbeiten, dauerte es nicht lange, bis wir feststellten, dass wir über 50 % an Energie einsparen konnten. Im Vergleich zu hydraulischen Maschinen ist unsere Produktion mit ROBOSHOT umweltfreundlich, da es keine Öle, Filter oder Pumpen gibt, und auch keine Erwärmung durch diese Pumpen", so Daradjanski.

Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

"Die ROBODRILL hingegen ist eine schnelle, hochwertige Maschine mit allen Möglichkeiten eines 4-Achs-Bearbeitungszentrums. Mit ihren 24.000 Umdrehungen können wir dank des sehr geringen Stromverbrauchs eine außergewöhnliche Qualität unserer gefertigten Produkte zu einem sehr guten Preis erreichen", fügte er hinzu.

Die nächste Stufe liegt in der Robotisierung der Produktion sowohl im Maschinenbau als auch in der Herstellung von Kunststoffprodukten.

"Dem Markttrend folgend, liegt die Zukunft in einem hohen Grad an Automatisierung, Robotik und künstlicher Intelligenz. Und das ist es, was wir anstreben. Als Unternehmen setzen wir auf die Loyalität zu unseren Partnern, wenn sie ihre Zuverlässigkeit bewiesen haben. FANUC ist für uns ein Synonym für Vertrauen und Sicherheit, und wir ziehen es vor, mit ihnen zusammenzuarbeiten", so Daradjanski abschließend.

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallstudien

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomation, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung aller Fertigungsprozesse dienen.