Brunos

Un robot FANUC met fin au goulot d'étranglement de l'emballage dans une usine alimentaire

Lorsque l'on apporte des améliorations à un processus goulot d'étranglement, le résultat habituel est l'émergence d'un nouveau goulot d'étranglement ailleurs dans l'usine. Alors qu'il y a quelques années, cette situation nécessitait le recrutement de main-d'œuvre supplémentaire, l'automatisation est aujourd'hui devenue la solution d'excellence de l'industrie en matière de goulots d'étranglement. Il suffit de demander à Brunos, l'un des principaux producteurs de sauces pour salades, qui connaît bien les avantages que peut apporter un robot.
FANUC success story about how to speed up the packing process for cooled foods with the Swiss company Bruno's Best AG

Des tâches aux résultats

Tâche

La fonction d'emballage et de palettisation manuelle chez Brunos, un grand spécialiste des vinaigrettes en bouteille, avait du mal à suivre le rythme de la ligne de production automatisée de l'entreprise. À la limite de ses capacités, Brunos savait que l'automatisation du processus apporterait la réponse, à condition de trouver un robot suffisamment rapide et compact.

Solution

Brunos s'est tourné vers Robotec Solutions, un fournisseur expérimenté d'automatisation assistée par robot. Robotec a recommandé un robot industriel 6 axes M-710𝑖C/50 de FANUC, partenaire de longue date, et a conçu un modèle de palettisation innovant basé sur le pré-groupement des packs de bouteilles et la rotation des pièces.

Résultat

Avec sa longue portée et sa capacité à porter de lourdes charges, le robot industriel FANUC M-710𝑖C/50 permet de traiter de manière optimale le modèle de palettisation. Fonctionnant toujours à pleine vitesse, le robot offre des temps de cycle rapides à Brunos, ce qui permet à l'entreprise de maintenir le rythme de sa ligne de production et de son carnet de commandes croissant.

À propos de Brunos

Image related to the success story as Brunos

Fondée en 2001 par les époux Bruno et Hildegard Arnold, Bruno's Best AG est un producteur de vinaigrettes réfrigérées et de beurres gastronomiques basé à Sarnen, en Suisse centrale. Dès les premiers jours, la demande et les ventes ont augmenté régulièrement, ce qui a conduit à une production plus professionnelle. Cette entreprise progressive, aujourd'hui simplement appelée Brunos, est devenue une entreprise de 45 employés qui fabrique 4 millions de produits chaque année dans son usine de production de 3 500 m2 de plus en plus automatisée. Les enfants de Bruno et Hildegard - Rony, Michael, Evelyne et Daniel - perpétuent aujourd'hui l'héritage familial de l'entreprise.

en savoir plus sur brunos

Brunos s'habille pour impressionner avec un robot FANUC

 

Produisant et distribuant des vinaigrettes réfrigérées, du beurre aux herbes et du beurre à l'ail sauvage, Brunos a récemment réalisé qu'elle aurait besoin d'aide pour maintenir le rythme de la demande du point de vue de l'emballage et de la palettisation.

"Nous avions atteint nos limites, car jusqu'à présent, nous avions 2 ou 3 employés qui emballaient manuellement les bouteilles dans des boîtes en carton et ils pouvaient à peine suivre la vitesse de notre ligne de production", explique le directeur général Michael Arnold. "Nous avons commencé à réfléchir à une solution d'automatisation pour le processus de palettisation, mais notre espace était plutôt restreint. Nous avions donc besoin d'une solution d'un encombrement réduit qui s'intégrerait à nos processus automatisés existants en termes de qualité et de productivité."

La solution d'automatisation de la palettisation a été conçue pour répondre aux besoins des clients en matière de qualité et de productivité.

Image related to the success story as Brunos
Devis de témoignages

Michael Arnold

Directeur général, Brunos

 

Brunos s'est tourné vers l'expertise de Robotec Solutions AG, un fournisseur local d'automatisation assistée par robot qui compte plus de 800 installations réussies à son actif dans divers secteurs. Pour mettre en œuvre de manière fiable les solutions de ses clients, Robotec s'appuie sur la qualité des robots industriels FANUC et des cobots (robots collaboratifs).

Jörg Lanz, responsable des ventes chez Robotec Solutions AG, déclare : " En collaboration avec nos clients, notre tâche la plus importante consiste à trouver la meilleure solution d'automatisation pour l'application. Dans ce projet de palettisation des vinaigrettes en bouteille, nos principaux défis étaient le temps de cycle, les contraintes d'espace et les schémas de palettisation"

.

M-710iD/50 palletising bottles.

"Nous avons dû pré-grouper les packs et effectuer une rotation partielle pour créer le modèle de palettisation souhaité", révèle Lanz. "Après chaque couche, le robot place une couche intermédiaire supplémentaire sur le dessus. Cette opération s'effectue sans changer de préhenseur, ce qui permet de minimiser le temps de cycle."

Le robot idéal pour la tâche de palettisation ? Un robot industriel 6 axes FANUC M-710𝑖C/50, à la fois robuste, léger et compact, avec une charge utile de 50 kg et une portée de 2050 mm.

Le robot idéal pour la tâche de palettisation est le FANUC M-710𝑖C/50, à la fois robuste, léger et compact, avec une charge utile de 50 kg et une portée de 2050 mm.

Le robot industriel 6 axes FANUC M-710𝑖C/50, à la fois robuste, léger et compact, avec une charge utile de 50 kg et une portée de 2050 mm.

Image related to the success story as Brunos
Devis de témoignages

Jörg Lanz

Chef des ventes chez Robotec Solutions AG

Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.