Skip to main content
Zorn Maschinenbau

Des dimensions réduites, une précision maximale grâce à la technologie CNC FANUC

ZORN Maschinenbau utilise la technologie de commande FANUC pour équiper son centre d'usinage CNC MicroOne, qui permet aux fabricants d'atteindre des niveaux élevés de précision et d'exactitude lors de la production de composants miniatures. Cette machine compacte combine l'usinage simultané sur cinq axes avec la puissante commande numérique FANUC Série 31𝑖-B5 Plus, offrant un contrôle précis même des mouvements les plus infimes de la trajectoire d'outil.
Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Principaux enseignements tirés de « De la tâche au résultat »

MISSION

Après avoir fait son entrée sur le marché de l'usinage de micro-pièces en 2015, la société ZORN Maschinenbau avait besoin d'une solution CNC capable de répondre aux exigences de précision extrême liées à la production de composants miniatures. La commande devait également prendre en charge l’usinage complexe à cinq axes tout en offrant un environnement d’utilisation accessible à la communauté des ateliers d’usinage de machines CNC.

SOLUTION

La ZORN MicroOne intègre une commande FANUC Série 31𝑖-B5 Plus CNC, spécialement conçue pour prendre en charge l’usinage 5 axes haute performance. Grâce à de puissantes capacités de traitement et à un contrôle précis des parcours d’outils complexes, cette CNC permet à la MicroOne d’effectuer des opérations de fraisage, de perçage et de rectification en mouvements coordonnés.

RÉSULTAT

La CNC FANUC Série 31𝑖-B5 Plus offre à ZORN la précision et la capacité de traitement requises pour les applications exigeantes de micro-usinage, y compris des mouvements de contour aussi fins que 0,002 mm. L’environnement d’exploitation FANUC, bien connu, facilite également l’adoption du centre d'usinage MicroOne par les fabricants utilisant déjà des commandes FANUC.

À PROPOS DE Zorn Maschinenbau :

Fondée à Berlin en 1951 avec seulement 10 employés, la société ZORN fabriquait à l’origine des lampes et des pointeurs lumineux. Aujourd’hui, l’entreprise emploie environ 50 personnes dans la conception et la production de solutions de micro-usinage, de micro-automatisation, de micro-assemblage et de traitement des fils, tant en versions standard que sur mesure. Désormais implantée à Stockach, dans le sud de l'Allemagne, l'entreprise a fait son entrée sur le marché du micro-usinage en 2015 avec le développement du Zorn MicroOne, un centre d'usinage CNC spécialement conçu pour la production de composants miniatures.

EN SAVOIR PLUS SUR Zorn Maschinenbau
Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Usinage contrôlé dans un format compact

Pour ZORN Maschinenbau, l'expertise dans la fabrication de composants extrêmement petits et de haute précision remonte aux origines de l'entreprise, qui trouve ses racines dans le département de fabrication d'équipements d'une usine de produits à incandescence. L’activité était axée sur la production d’ampoules très petites et de haute précision – ainsi que des composants associés –, ce qui exigeait des installations et des machines tout aussi miniatures.

«« Ce savoir-faire a ensuite été mis à profit pour le développement de machines-outils », explique Martin Zeiher, directeur général de Zorn Maschinenbau GmbH.

Lorsque ZORN a fait son entrée sur le marché de l’usinage micro en 2015 avec sa MicroOne, le procédé et la technologie étaient encore relativement récents. Cette machine innovante est capable d’effectuer le fraisage, le perçage et la rectification de pièces miniatures selon des mouvements coordonnés sur une seule et même plateforme.

L’intégration de la technologie CNC FANUC a constitué une avancée majeure pour la MicroOne.

La machine bénéficie d’une commande FANUC Série 31𝑖-B5 Plus, qui offre la puissance de traitement et la précision requises pour les applications exigeantes de micro-usinage à cinq axes.

 

Quote image -  Zorn Case Study

ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Le fait de travailler avec la technologie CNC FANUC, un acteur mondial du secteur des systèmes de commande, a grandement facilité notre entrée sur le marché. Si vous disposez déjà d’un système de commande FANUC au sein de votre entreprise, la transition vers le micro-usinage est naturellement beaucoup plus aisée, car vous n’avez pas à vous familiariser avec un nouveau système de commande.

Devis de témoignages

Alexander Noeske

Responsable commercial chez ZORN

Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Le MicroOne, de conception compacte, est conçu pour offrir des niveaux élevés de précision, d’exactitude et d’ergonomie sur un encombrement de seulement 1 m². Le FANUC 31𝑖-B5 Plus est au cœur de cette capacité : il prend en charge l’usinage simultané sur cinq axes ainsi que les calculs complexes nécessaires au maintien de trajectoires d’outils minuscules mais extrêmement précises.

«Le système de commande doit être capable de calculer les mouvements de contour les plus infimes – de l’ordre du 1/500e de millimètre – avec une telle précision qu’aucun « étalement » du contour, qui nuit à la précision, ne soit visible », explique M. Noeske.

La CNC FANUC peut contrôler jusqu’à 34 axes au total et jusqu’à six trajectoires d’usinage indépendantes, offrant ainsi la flexibilité requise pour des opérations multiaxes sophistiquées. Sa vitesse de traitement et sa mémoire améliorées (par rapport à la 31𝑖-B Plus) contribuent également à réduire les temps de cycle lors de tâches d’usinage complexes.

Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Par ailleurs, la relation entre ZORN et FANUC s’est avérée essentielle au cours de l’évolution du MicroOne. Selon M. Noeske, les deux entreprises partagent une vision commune des exigences de l’usinage CNC : « Nous avons constaté que notre collaboration avec FANUC est très fructueuse, car nous avons tous deux la même conception de la précision. »

Grâce à la série 31 de FANUC𝑖-B5 Plus offrant les performances de commande requises pour l’usinage complexe à cinq axes à micro-échelle, ZORN peut continuer à proposer et à développer le MicroOne en tant que solution compacte et à haute performance pour les fabricants travaillant avec des composants miniatures.

Laissez-vous inspirer

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.
GSN Schleiftechnik GmbH

Redonner une seconde vie à l'ancien grâce aux commandes FANUC haute performance

GSN Schleiftechnik est spécialisée dans la remise à neuf des rectifieuses cylindriques, transformant ainsi les équipements anciens en outils de production à haute performance. En remplaçant les composants électroniques et les systèmes d'entraînement obsolètes par la technologie CNC FANUC moderne, GSN offre à ses clients une alternative économique à l'achat de machines neuves, tout en leur permettant de conserver leur outillage et leur équipement habituels.

Images Case Study ESOMA - Switzerland

ESOMA redonne aux machines CNC FANUC des performances équivalentes à celles d'un appareil neuf grâce aux solutions de modernisation FANUC

La modernisation des machines-outils existantes constitue un moyen stratégique de prolonger leur cycle de vie, d'améliorer leurs performances et de garantir leur productivité à long terme. Pour ESOMA, spécialiste des services de modernisation, l'association de son expertise en ingénierie à la technologie CNC FANUC avancée permet de transformer les rectifieuses existantes en solutions modernes et de haute précision.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation industrielle, présentées à travers des études de cas détaillées et conçues pour optimiser et rationaliser tout processus de fabrication.