En matière de meulage, un système de commande fiable et puissant peut faire toute la différence. Combiné à une mise en réseau de l'ensemble des opérations de type Industrie 4.0, même les petits spécialistes de l'outillage peuvent devenir ultimement compétitifs.
Cycles courts de contrôle de la position et haute résolution du système de contrôle.
Flexibilité de la production jusqu'à la taille des lots 1.
Mise en réseau de l'ensemble des opérations avec des équipes de nuit sans personnel.
Perspectives
Entreprise
Histoire
Produits
Perspectives
Les clés de la tâche au résultat
Tâche
Metz vise à fournir des résultats rapides, flexibles et de haute qualité à ses clients en mettant en œuvre une commande de machine avancée pour le réaffûtage et la production d'outils de fraisage à coupe de métal.
Solution
La commande 31𝑖-B5 de FANUC se caractérise par un usinage simultané sur 5 axes, un asservissement précis, des cycles de contrôle de position courts et un système de commande à haute résolution. L'interface utilisateur uniforme sur toutes les machines garantit une séquence de traitement rentable et optimisée en termes de temps
Résultat
En employant des machines avec CNC FANUC, Metz garantit à la fois l'efficacité et la flexibilité de la production jusqu'à la taille de lot 1.
Entreprise
METZ
L'entreprise Metz est située à Zell am Harmersbach, en Allemagne, et a été fondée par Wolfgang Metz. Son fils Daniel est entré dans l'entreprise en 2009. L'ingénieur industriel diplômé est aujourd'hui directeur général et entend maintenir la spécialisation de Metz dans les outils de fraisage. Environ 70 % des commandes concernent le réaffûtage, le reste étant constitué d'outils spéciaux. Les plus petits outils ont un diamètre de trois millimètres, les plus grands de 32 millimètres. Le travail est effectué en une seule équipe. La nuit, la production d'outils spéciaux se fait de manière autonome.
Le puissant système de commande FANUC donne à Metz un avantage concurrentiel
Le réaffûtage des outils de fraisage et la production d'outils spéciaux sont l'affaire de Metz Metal Cutting Tools. Cette petite entreprise flexible met l'accent sur la qualité - dans l'intérêt de ses clients.
Cependant, cela ne s'applique qu'à l'étendue de la gamme de produits. Metz considère que la force de l'entreprise réside dans le fait que "nous livrons rapidement, de manière flexible et avec une qualité élevée"
En fonction de l'outil et des exigences du client, les tolérances obtenues se situent dans une fourchette allant jusqu'à ± 1/100 mm. Ceci n'est pas toujours basé sur la précision requise pour le processus de coupe, mais sur le processus, la fiabilité résultant de l'utilisation d'outils précis.
Les tolérances peuvent varier en fonction de l'outil et des exigences du client.
Daniel Metz
Directeur général
À Metz, six machines ISOG 20+ équipées de la CNC FANUC et du logiciel du spécialiste suisse MTS AG sont en service. La technologie de FANUC a convaincu Metz grâce à des cycles de contrôle de position courts et à la haute résolution du système de contrôle. Les qualités qu'un opérateur peut optimiser par son expérience dans le domaine bidimensionnel ne peuvent être atteintes en fonctionnement simultané sur 5 axes, comme dans l'affûtage d'outils, que par un système de commande performant.
Comme l'équipement de la machine et l'interface utilisateur sont uniformes, chaque employé peut travailler sur n'importe quelle machine, ce qui garantit des temps d'installation courts et maintient les coûts de formation à un niveau bas.
La surveillance des collisions est ici essentielle.
Daniel Metz est plutôt réservé lorsqu'il s'agit d'"Industrie 4.0" - et pourtant, il a déjà réalisé quelques points élémentaires. La flexibilité de l'entreprise dans la production jusqu'à la taille de lot 1 résulte non seulement d'un parc de machines uniforme, mais aussi de la mise en réseau de l'ensemble des opérations.
En outre, un grand moniteur affiche toutes les données de commande actuelles dans l'atelier : Quelles sont les commandes prioritaires ? La commande respecte-t-elle le calendrier ? Quels sont les éléments qui manquent encore pour compléter une commande ? Quel est le délai d'exécution par commande ? Daniel Metz a simplement écrit une appli pour le système basé sur le web qui visualise les données de production à partir d'une base de données centrale.
Metz : "Nous voulons que nos processus soient aussi légers que possible. C'est là que nous restons minces. Et nous restons flexibles à cet égard.
Produits
Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes
Notre CNC 31𝑖-B5 Plus est spécialement conçue pour des opérations 5 axes améliorées, offrant une précision supérieure et des capacités d'usinage complexes. Ce système de commande avancé réduit con...
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
Améliorez vos capacités de fabrication avec la technologie intégrée 5 axes de FANUC. Conçue pour les entreprises qui souhaitent maximiser leur productivité et leur précision, cette solution avancée...
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
La rectification est un processus d'usinage de précision utilisant une meule abrasive comme outil de coupe pour enlever de la matière d'une pièce. Elle permet d'obtenir des finitions fines et des dimensions précises, en particulier sur les matériaux durs. Le processus fait appel à une meule abrasive rotative qui rase la matière pour obtenir la forme et la taille souhaitées. Il est essentiel pour créer des surfaces planes, cylindriques ou coniques dans la fabrication moderne.