Skip to main content
Metalac Inko

Lavabo ve Küvet Üreticisi FANUC Otomasyonunun Avantajlarından Yararlanıyor

Endüstri genelinde birçok görev otomasyon için biçilmiş kaftandır. Taşlama ve parlatma bu görevler arasındadır, özellikle de meydan okuma malzemeler bu süreçleri insan personel için yavaş ve zahmetli hale getirdiğinde.
FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Üst düzey kompozit lavabo ve küvetlerinde zaman alıcı, zahmetli ve tekrarlanabilirliği düşük son işlem süreçleriyle karşı karşıya kalan Metalac Inko, tüm bu sorunların üstesinden gelecek otomatik bir otomasyon çözümü belirlemek istedi.

 

Çözüm

Sırbistan merkezli robotik ve otomasyon çözümü uzmanı tedarikçisi Technosoft aracılığıyla Metalac Inko şimdi bir FANUC M-710𝑖C/50 altı eksenli çok amaçlı robottan yararlanıyor. Otomatik son işlem hücresinin bir parçası olan kurulum, Metalac Inko'nun her gün taşlama ve parlatma gereksinimleri için en uygun çözümü sunuyor. Şirket ayrıca FANUC ROBOGUIDE 3D simülasyon yazılımının avantajlarından da yararlanıyor.

 

Sonuç

Yeni FANUC robotu ile Metalac Inko, üretim çıktısını katladığını ve aynı zamanda müşteriler için gelişmiş kaliteyi destekleyen yüksek oranda tekrarlanabilir bir süreç elde ettiğini söylüyor. Özellikle FANUC robot kontrolörü ve simülasyon yazılımı kombinasyonu, bu ileri görüşlü üretim işletmesi için tam süreç kontrolü sağlar.

Metalac Inko

1995 yılında Sırbistan'ın orta kesimindeki Gornji Milanovac'ta kurulan Metalac Inko, Sırbistan ve komşu ülkelerdeki tek mutfak evyesi üreticisidir. Şirket, kökleri 1959 yılına kadar uzanan ve tencere, su ısıtıcıları, karton paketleme malzemeleri ve otomoti̇v endüstri̇si̇ için parçalar içeren oldukça çeşitlendirilmiş bir ürün portföyü sunan Metalac Group'un bir iştirakidir. Metalac Group'un 15 iştiraki bulunmaktadır ve yaklaşık 2.200 kişi istihdam etmektedir. Metalac Inko'nun ana faaliyet alanı CE işaretli paslanmaz çelik ve kompozit lavaboların yanı sıra küvet gibi diğer ürünlerin üretimidir. Şirketin tüm üretim programı, kalite yönetimi için ISO 9001 ve çevre yönetimi için ISO 14001 gerekliliklerine göre sertifikalandırılmıştır.

Metalac Inko HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Otomatik Taşlama ve Parlatma ile Daha İyi Ürün Son İşlemi

Metalac Inko'nun Gornji Milanovac'taki genel merkezinde ve ÜRETİM TESİSİ'nde iki üretim birimi bulunmaktadır: biri geleneksel paslanmaz çelik evyeler, diğeri ise dökme polimerler/kompozitler gibi yenilikçi mühendislik malzemelerinden yapılan ürünler için. Bu malzemeler arasında Metalac'ın tescilli katı yüzey kompozit malzemesi Granmatrix de bulunmaktadır. Granmatrix'in ana bileşeni, reçineye şekil ve sertlik veren mineral alüminyum trihidroksit ile karıştırılmış polyester akril modifiye reçinedir. Metalac Inko'da Proje ve Tasarım Mühendisi olan Ivan Milošević, "Kompozit lavabo ve küvetlerimiz için taşlama ve parlatma gibi sonlandırma işlemleri oldukça meydan okur" diyor. "Sonuç olarak, yüksek verimlilik, istikrarlı kalite sağlayan ve operatörlerimizi ağır el işçiliğinden kurtaran bir çözüm geliştirmek istedik." 
 

Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Bu robotik hücreyi kurarak birden fazla üretimde tekrarlanabilir süreç sağladık ve bununla birlikte son işlem kalitesini artırdık. Çözümün bir parçası olan ROBOGUIDE FANUC simülasyon yazılımı, hızlı ve hassas üretim kurulumu sağlıyor ve doğru çalışma aracını analiz edip seçmemize yardımcı oluyor. Bu nedenle süreç üzerinde tam kontrole sahibiz.

Referans alıntısı

Ivan Milošević

Proje ve Tasarım Mühendisi - Metalac Inko

Sırbistan merkezli robotik ve otomasyon ürünleri uzmanı Technosoft'un yardımı ve bir FANUC M-710𝑖C/50 altı eksenli çok amaçlı robot ile Metalac Inko, kompozit lavabo ve küvetlerini bitirmek için en uygun çözümü buldu. Yüksek eksen hızları, altı eksenli çok yönlülük ile birleştiğinde FANUC M-710𝑖C/50'yi zor yük kapasitelerinin taşınması için mükemmel bir seçim haline getirir. Bu nedenle taşlama, parlatma ve çapak alma uygulamaları için oldukça popüler bir robottur. Kontrol, 250'den fazla yazılım işlevi sunan ve döngü süresi, hız, doğruluk ve güvenlik açısından robot performansının anahtarını sağlayan bir FANUC System R-30𝑖B Plus robot kontrolörü sayesinde gelir.Metalac Inko ayrıca FANUC ROBOGUIDE 3D simülasyon yazılımından da yararlanır.

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.

FANUC ROBOGUIDE, hem robotun hareketini hem de uygulama komutlarını simüle ederek yeni hareket kurulumları oluşturmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır. Üretim üzerinde minimum etki sağlayarak, hücreleri tamamen çevrimdışı olarak tasarım, test ve değişiklik yapmak mümkündür. 3D modelleme süresinden tasarruf etmek için kullanıcılar parça modellerini bilgisayardan CAD verisi olarak içe aktarabilir. Robot simülasyon yazılımının kapsamlı kütüphanesi de kullanıcıların parçaları ve boyutları gerektiği gibi seçmesine ve değiştirmesine olanak tanır. Sezgisel ve kullanımı son derece kolay tasarımlı ROBOGUIDE, çok az eğitim gerektiriyor.

"ROBOGUIDE hızlı ve hassas üretim kurulumu sağlayarak en uygun çalışma takımını analiz etmemize ve seçmemize yardımcı oluyor," diye onaylıyor Milošević. "Dolayısıyla süreç üzerinde tam kontrole sahibiz."

Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

İlham Alın

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Üç FANUC Robot, Inoverde'de Paketleme Verimliliğini Artırıyor

Hızlı hareket eden taze gıda dağıtım tesislerinde, talebe ayak uydurmak için otomatik paketleme işlemleri yoluyla verimlilik çok önemlidir. Bu yaklaşımın bir yan ürünü olarak, robot kullanıcıları çalışanların fiziksel yükünün azalması, meyve ve sebze gibi hassas ürünlerin daha nazik bir şekilde taşınması ve daha tekdüze ve tekrarlanabilir bir süreçten de faydalanmaktadır. Tüm bu katma değerden faydalanan en yeni fabrikalar arasında, büyük gıda distribütörü Inoverde'nin İsviçre'nin Bätterkinden kentindeki tesisi bulunmaktadır. Burada havuç doldurma, paketleme ve paletleme işlemleri, üç FANUC endüstriyel robotun kullanıma girmesiyle fayda sağlamaktadır.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.