Skip to main content
Giuliani

FANUC CNC ve Robotlar Başarının Anahtarını Sağlıyor

Doğru makine kontrolü ve robot otomasyon süreçleri, Endüstri 4.0 için verimlilik ve bağlantıda önemli artışlar sağlayabilir. Kilit ve anahtar işleme transfer makineleri uzmanı Giuliani, bunun kanıtıdır. Şirket, 20 yılı aşkın bir süredir FANUC ile işbirliği yapmaktadır.
Giuliani Success Story ENG,

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Giuliani, kilit ve anahtar pazarı için yüksek verimli transfer makineleri üretmektedir. Amaç, yüksek hacimleri maksimum hız ve güvenilirlikle birleştirmek, basit bir yaklaşım sunmak ve Endüstri 4.0 bağlamında şirketin yazılımıyla arayüz oluşturma seçeneği sağlamaktır.

Çözüm

CNC FANUC 31𝑖-B ve antropomorfik robot M-10 ile donatılmış MCL - çok istasyonlu sıralı transfer makinesi - saatte 700 anahtar üretimine ulaşabilir. 18 istasyondan oluşur ve operatör gözetimi olmadan kaba kesimden bitmiş ürüne kadar tam anahtar üretimi sağlar.

Sonuç

FANUC teknolojisi ile işbirliği ve 60 yılı aşkın süredir hızlı ve kapsamlı global destek hizmeti sayesinde Giuliani, anahtar işleme için otomatik makinelerin üretiminde global referans noktası olmuştur.

Giuliani

Giuliani, şirketin kurucusu Tonino Giuliani'nin kilit ve anahtar işleme makinelerinin geliştirilmesinde öncü bir faaliyete başladığı 1957 yılında kuruldu. 1999 yılında Giuliani, otomasyon ve endüstriyel robotik sektöründe ve yeni gelişmiş kompozit malzemeler sektöründe faaliyet gösteren Bucci Industries Group'un bir parçası oldu. Bugün, Grup İtalya'da 4 ve yurtdışında 10 olmak üzere 14 tesiste 1.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir.

GIULIANI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Saatte 700 Tuşa Kadar Üretim

İtalya'nın Faenza kentinde bulunan Giuliani, tek başına veya çok istasyonlu sıralı işlem (kaba kesimden bitmiş ürüne kadar tam işleme) ile anahtar işleme makineleri üretmektedir. Özellikle ilgi çekici olan yeni MCL makinesi, tam anahtar üretimi için yüksek verimli, çok istasyonlu sıralı transfer makinesidir.

Aslında MCL, aşağıdaki işlemleri tek bir hat üzerinde birleştirebilir: yay kısmının basılması, lazerle markalama, profilin frezelenmesi, bıçağın arka kısmının yuvarlatılması ve oluk açılması, tapaların broşlanması, ucun pah kırılması, çentik açma, tapaların çentik açılması, dalga çentik açma, çapak alma, kod markalama, fırçalama, %100 kalite kontrol ve çınlatma.

Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

72 eksene kadar kontrol sağlayan CNC FANUC 31𝑖-B ile donatılmış makine, 18 istasyondan oluşmaktadır. Saatte 700 anahtar üretimi ve 6 anahtar çaldırma gerçekleştirilebilmektedir.

Giuliani tarafından üretilen tüm makineler, en son Endüstri 4.0 gerekliliklerine uygun olarak iş yazılımlarıyla arayüz oluşturmak üzere tasarlanmıştır. “Sistem, siparişleri doğrudan müşteri şirketin ağından alır ve bunları süreçteki her bir koda özel bir işleme programına dönüştürerek tüm üretim süreci boyunca yönlendirir,” diye açıklıyor Malavolti.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys.

Makine otomasyonu, hat girişini beslemek için bir FANUC M-10 robotun varlığıyla daha da geliştirilmiştir. Malavolti, “Hat içi transferlerin güçlü yanlarından biri, operatörün müdahalesi olmadan ürün ve ekipmanın değiştirilebilmesidir” diye açıklamıştır.

“Bu, ekipmanın otomatik ve robotik olarak değiştirilmesi ile kaba kesim ürünlerin çoklu beslemesi sayesinde mümkün olmaktadır: aslında, bu transferlere entegre edilen CNC sistemi sayesinde mengene aparatlarımız ürünün profiline otomatik olarak uyum sağlamaktadır.”

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Döngü süreleri kısaltılmış yüksek hacimli üretime yönelik döner transferlerde bile otomasyon, üretim verimliliğini optimize etmede önemli bir rol oynar. Örneğin, kompakt transfer makinesi TDRILL, hattın sonundaki bölümde çalışan bir SCARA FANUC SR robot tarafından desteklenir.

Giuliani ve FANUC 20 yıldır işbirliği yapmaktadır. “Bu sayede teknoloji pazarında sürekli olarak öncü konumumuzu koruyabiliyoruz,” diye vurguluyor Cusumano.

Her iki şirket, müşteri hizmetleri konusunda da aynı küresel vizyonu paylaşmaktadır, çünkü her ikisi de destek taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilecek dünya çapında bir servise güvenebilmektedir.

FANUC CNC and robot success story. Testimonial of Managing Director of Giuliani

"Giuliani makineleri dünyanın her yerinde satılmaktadır. Yalnızca FANUC deneyim, teknoloji, uluslararası destek ve yüksek güvenilirliği bir araya getirebilmiştir."

Referans alıntısı

Dario Cusumano

Giuliani Genel Müdürü

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.